Dans un cadre privé, on utilise bien sûr des cache-câbles, mais dans l’industrie leur mise en œuvre est indispensable.
Pratiquement tous les postes de travail industriels nécessitent une alimentation en énergie. Une alimentation fiable en électricité et en air comprimé ainsi que l’installation de câbles de réseau sont obligatoires. Une goulotte protège alors les câbles des dommages ou de la poussière et facilite la pose grâce à une conception astucieuse. En fonction de vos besoins, les lignes d’alimentation peuvent passer au-dessus ou au-dessous du niveau de travail. En même temps, les goulottes de qualité évitent les risques de trébuchement et les câbles en vrac, tout en créant un aspect bien ordonné. Voici donc un exemple du lien étroit entre la forme et la fonction, souvent évoqué. Cependant, comment se présentent les solutions concrètes pour l’industrie, équipées de ces goulottes ? Est-il possible d’assurer l’approvisionnement autrement ?
La technique des profilés au service d’un approvisionnement optimal
Pour la mise en œuvre flexible et personnalisée des goulottes dans l’industrie, il existe des profilés adaptés qui permettent la fabrication des structures correspondantes. Ainsi, on trouve des profilés à goulotte intégrée qui conviennent parfaitement à la construction de bâtis avec câblage. Le faisceau de câbles est alors protégé par le profilé. Une autre possibilité consiste à utiliser un système de goulottes modulaire. Dans ce cas, des profilés supports spécifiques constituent le fond et le couvercle du système. Les rayons de goulotte intérieurs protègent du flambage au niveau des branchements dans la goulotte industrielle et recouvrent les sections de coupe à arêtes vives. Sur cette base, on réalise de véritables goulottes pour poser des câbles et des tuyaux. En effet, il faut tenir compte d’un autre aspect décisif : Dans le secteur industriel, ce n’est pas seulement l’alimentation en électricité et en données qui compte, mais aussi l’approvisionnement en air comprimé.
Pour ces différents types d’utilisation, item a développé des profilés borne d’installation. Par exemple, le grand profilé borne d’installation 8 160×160 K76 dispose respectivement de deux goulottes spacieuses et de tuyaux intégrés en aluminium pour acheminer l’air comprimé. En même temps, l’ouverture des goulottes sert à recevoir des boîtiers encastrables, des prises électriques, des connexions réseau et des interrupteurs qui sont respectivement enclenchés sans usinage. Ces profilés permettent de créer de nombreuses variantes des bornes d’installation : On peut les considérer comme des points d’alimentation multifonctionnels centralisés ou comme des composants de machines et de stations de travail. Etant donné que les prises électriques et les raccords pour air comprimé peuvent être placés librement, il est possible d’approvisionner pratiquement n’importe quel poste de travail en fonction de ses besoins. Par exemple, une borne d’installation peut être directement intégrée dans une clôture de sécurité avec dispositif d’arrêt d’urgence et possibilité d’accrocher des équipements de secours, comme les extincteurs.
Beaucoup plus qu’une simple goulotte : l’industrie compte sur les profilés borne d’installation
Les possibilités d’utilisation de la borne d’installation sont illustrées par quelques exemples concrets. Pour assurer un approvisionnement complet dans les locaux industriels et logistiques, une variante nommée « alimentation » est préconisée. Elle se distingue par une intégration fiable de l’acheminement de l’air comprimé et des prises électriques pour 230 et 400 V. La version « logistique » par contre, est spécialement étudiée pour les défis rencontrés dans le domaine de la logistique : Des compléments, allant du bras support moniteur jusqu’au support pour tablette, facilitent la fourniture des produits et des informations. A l’automne 2019, nous avions ajouté d’autres équipements, notamment le plateau OCTA 25-1110×555 et le plateau 25-900×450, respectivement assortis aux supports de plateaux 8 420-45°. De plus, la rainure modulaire 8 offre une possibilité de fixation parfaitement adaptée à la situation de travail qui convient à de nombreux éléments rapportés issus du système de construction modulaire item.
La version « multimédia » assure un accès centralisé à internet et à l’intranet pour les collaborateurs dans des zones de production industrielle et dans des hangars sans accès en ligne fixe ou sans poste de travail informatique.
La borne d’installation est également prête à être utilisée dans le domaine des installations de production automatisées ou sur des systèmes de transport, à proximité des opérations de fraisage et de sciage, ainsi que dans d’autres domaines impliquant un risque plus élevé. La version « sécurité » permet d’intégrer facilement des éléments de sécurité, comme des voyants. Tout comme des équipements tels que des butoirs et des boutons d’arrêt d’urgence. De plus, des cadres et des supports permettent d’ajouter des consignes de sécurité et des équipements de secours.
La version « multimédia » assure un accès centralisé à internet et à l’intranet pour les collaborateurs dans des zones de production industrielle et dans des hangars sans accès en ligne fixe ou sans poste de travail informatique équipé d’une prise électrique. Un bras support moniteur et un bras articulé pour les claviers facilitent la manipulation. La version « horizontale » sert à intégrer des interrupteurs, des prises et des connexions réseau dans une table de travail. Les appareils de commande et de signalisation peuvent donc se trouver à proximité immédiate des machines. Dans ce cas, le profilé borne d’installation 160×80 K76 peut aussi servir de goulotte d’appareillage et peut être inséré directement dans des systèmes de postes de travail industriels.