Pour bien comprendre l’automatisation en production, un certain savoir-faire en matière de solutions d’entraînement électromécaniques est indispensable. Dans item Academy, ces connaissances de base sont enseignées de manière conviviale.
Peu importe qu’il s’agisse de la technique des convoyeurs ou de la technique linéaire : Si vous maîtrisez les bases de la technique d’entraînement, vous saurez beaucoup mieux évaluer les composants et fonctions concernés, et donc comprendre d’autant mieux les solutions d’automatisation. Mais quelle est la meilleure formation à ce sujet si on recherche des connaissances détaillées ? Certes, les offres sont nombreuses, mais elles sont souvent dispersées ou impliquent des coûts non négligeables. Ce n’est pas le cas pour item Academy : afin de pouvoir accéder à l’offre complète de formation en ligne « Introduction à la technique d’entraînement », il suffit de disposer d’un compte client item gratuit. Une fois connecté, vous pouvez accéder directement au cours concernant la technique d’entraînement.
Les bases de la technique d’entraînement dans item Academy
Comment fonctionne une solution d’entraînement ? Informez-vous dès à présent à l’aide d’une formation en ligne gratuite sous item Academy au sujet des composants et de leurs particularités – c’est parfait pour mieux comprendre les applications d’automatisation.
ACCEDER A ITEM ACADEMY
Des exemples des aspects décisifs de la technique d’entraînement
Souvent, une solution d’entraînement comprend les composants suivants qui sont présentés et expliqués dans item Academy : un moteur, une transmission, un codeur, une unité de commande et un accouplement. Le moteur convertit l’énergie électrique en énergie mécanique. Les critères de sélection pour un moteur sont le couple, la vitesse de rotation et le rendement. Le couple et la vitesse de rotation sont adaptés à l’application en question à l’aide d’une transmission. Les codeurs quant à eux, fournissent en continu des informations concernant la position du rotor et la vitesse de l’arbre de rotor. Ce sont des capteurs qui sont installés à demeure sur l’arbre de rotor. L’unité de commande prend en charge la régulation et la commande de la solution d’entraînement. Elle spécifie la vitesse du moteur et la force de l’entraînement. L’accouplement relie la solution d’entraînement à l’application dont le système mécanique est entraîné.
Insertion de la vidéo sur la formation en ligne « Introduction à la technique d’entraînement » (en allemand)
Afin de bien appréhender l’ensemble, il faut toujours se préoccuper des détails. La formation étudie donc non seulement les bases de la technique d’entraînement mais approfondit aussi le contexte technique. Il est primordial par exemple d’aborder les sujets suivants afin de comprendre le fonctionnement des moteurs électriques :
- le magnétisme
- le principe de fonctionnement de l’électroaimant
- l’inversion de polarité de l’électroaimant
Des pôles identiques se repoussent, mais des pôles différents s’attirent. En principe, ce sujet est enseigné à l’école, mais il faut parfois rafraîchir les connaissances. Voici le fonctionnement d’un électroaimant : Un fil métallique isolé est enroulé autour d’un noyau en fer non magnétique pour former une bobine. Quand le fil métallique est branché sur une source d’énergie (ex. une batterie), le flux de courant électrique produit un champ magnétique. Un changement de sens du flux de courant électrique implique également un changement de l’orientation de l’alignement polaire (nord ou sud) de l’électroaimant. En adaptant la polarité, on peut amener des aimants opposés à s’attirer ou à se repousser. Cette connaissance est nécessaire pour comprendre les composants contenus dans tous les moteurs électriques : le rotor et le stator.
Première approche en ligne des bases de la technique d’entraînement
Un enseignement bien pensé sur le plan didactique, et notamment une approche interactive, permet de mieux appréhender la théorie liée aux bases de la technique d’entraînement. Par exemple, dans le chapitre « moteurs électriques », un clic permet de fermer un circuit, d’inverser la polarité ou de mettre en mouvement un rotor. C’est valable pour l’attribution des propriétés des transmissions ou pour la sélection d’un codeur adéquat : un contrôle régulier des acquis à l’aide d’un quiz ou d’exercices avancés permet de cerner l’état actuel des connaissances et d’augmenter la motivation. Les utilisateurs et utilisatrices apprennent ainsi de manière ludique à identifier les différences et les propriétés des composants. Tous les contenus ont bien sûr été créés par nos spécialistes. En tant que fournisseur expérimenté, item partage volontiers son savoir-faire. Voyez par vous-même, et découvrez maintenant cette formation ainsi que les autres contenus éducatifs gratuits dans item Academy.
Vous aimeriez en savoir plus sur l’automatisation ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !