Immer informiert sein

Online konstruieren: Im item Engineeringtool sind jetzt auch Flächenelemente verfügbar

Online konstruieren: Jetzt auch mit Flächenelementen

Durch die jüngste Erweiterung des item Engineeringtools werden den Nutzern ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 

Das item Engineeringtool ermöglicht eine vollständig digitale Prozesskette  – von der Online-Konstruktion über Dokumentation und Abstimmung bis hin zu Einkauf und Montage. Somit profitieren alle Projektbeteiligten von einer deutlichen Zeitersparnis. Ganz nach dem Prinzip des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) wird das item Engineeringtool immer weiter optimiert: Regelmäßige Updates erweitern die Produktpalette und fügen neue praktische Funktionen hinzu. Dabei hat das Feedback der Kunden ein besonderes Gewicht: „Viele Kunden haben uns auf Flächenelemente angesprochen. Wir freuen uns, dass wir Ihnen diesen Wunsch ab sofort erfüllen können“, sagt Christian Thiel, Produktmanager und Experte für Online Tools bei item. Nutzer des item Engineeringtools können nun geschlossene Flächenelemente in ihre Konstruktionen integrieren – darunter Platten aus Vollkunststoff, Acrylglas und Polycarbonat sowie Tischplatten in drei verschiedenen Materialien. Über 50 Produktvarianten stehen zur Verfügung. Dank der neuen Flächenelemente entstehen jetzt auch Anwendungen wie materialoptimierte Tische, Werkstattwagen oder Maschinenkabinen komplett im item Engineeringtool.

item Engineeringtool: Unterstützung für jeden Wissensstand

Sie möchten sich grundsätzlich über das item Engineeringtool informieren oder auf den neuesten Stand bringen? Hier finden Sie all das – und mehr: vorkonfigurierte Lösungen und den direkten Draht zu unseren Spezialisten.
Jetzt entdecken

Mit wenigen Klicks Flächenelemente befestigen

Flächenelemente werden wie alle Komponenten im item Engineeringtool einfach via Drag-and-drop in der 3D-Umgebung platziert. Eigenschaften wie Material, Farbe, Länge und Breite lassen sich dann ganz einfach an die Anforderungen anpassen. Für die Befestigung einer geschlossenen Fläche stehen verschiedene Varianten der Multiblöcke zur Verfügung. Dabei handelt es sich um spezielle Befestigungselemente für Flächen: Multiblöcke aus Polyamid (PA) und Zinkdruckguss (Zn). Generell können Multiblöcke an einer beliebigen Stelle der Profilnut und des Flächenelements befestigt werden.

Das item Engineeringtool denkt für die Nutzer mit, natürlich auch bei den Flächenelementen. Fehler sind menschlich, aber durch die Digitalisierung unserer Produkte und die intelligenten Automatismen des Tools ausgeschlossen.

 

– Christian Thiel, Produktmanager und Experte für Online Tools bei item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt einige Besonderheiten bei den Multiblöcken: „So ist ein Spalt von 1,5 mm um die Fläche herum vorgeschrieben. Darum müssen sich die Nutzer aber gar nicht kümmern, da ihnen das Tool auch hier die Arbeit abnimmt“, sagt Christian Thiel. Hier wird der Nutzer vom Befestigungsassistenten unterstützt: In diesem kann der Nutzer die Flächen-Verbindung konfigurieren und einige Voreinstellungen vornehmen. Nach dem Einfügen wird die Menge der Verbinder automatisch eingefügt – genauso wie alle Anschlussbearbeitungen und Kleinteile. Außerdem hilft hier die Fit-to-Frame-Funktion enorm. Diese fügt die Fläche automatisch in der richtigen Größe ein. Besonders praktisch: Bei einer Größenänderung der Konstruktion passt sich sowohl die Flächengröße als auch die Menge der Verbinder automatisch richtig an. Dadurch passt alles perfekt zusammen.

Materialoptimierte Tische inklusive Tischplatte online konstruieren

Für das Anbringen von Tischplatten lassen sich Tischplattenbefestigungen und bei Verwendung des Lean Production Systembaukastens Tischplatteneinhängungen nutzen. Auf diese Weise können die gleichermaßen leichten und stabilen Tische Economy vollständig im item Engineeringtool konstruiert werden. Diese Tische und weitere Anwendungsbeispiele (auch ohne Flächenelemente) sind als vorkonfigurierte Lösungen verfügbar. „Früher war maximal das Grundgestell möglich, jetzt ein kompletter Tisch“, betont Christian Thiel. Somit greifen also auch bei solchen Anwendungen alle Vorteile für die Folgeprozesse: Dazu gehören das bequeme Teilen der vollständigen Konstruktion per Projektnummer, der besonders schnelle Versand von online konstruierten Projekten und die Generierung der empfohlenen Montagereihenfolge für die ganze Lösung in der 3D-Aufbauanleitung.

Der Vorteil besteht darin, dass das item Engineeringtool zu 100 Prozent unsere Eigenentwicklung ist. Wir haben daher alle Möglichkeiten und können das Tool an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Und dadurch wird es für sie günstiger, schneller und einfacher.

Zusätzlich wurde das Menü für die bevorzugte Verbindungstechnik erweitert. So können die Verbinder für den MB Systembaukasten und den Lean Production Systembaukasten jetzt genauer konfiguriert werden. Für die neue Flächen-Verbindungstechnik gilt dieser Vorteil ebenfalls. Der entscheidende Nutzen der bevorzugten Verbindungstechnik besteht darin, dass nun von Anfang an genau die richtige Verbindungstechnik (und das in verschiedenen Szenarien) eingefügt wird und nachträglich weniger manuell geändert werden muss. Weitere Vereinfachungen des Tools sind in Planung. Auch dabei gilt: „Der Vorteil besteht darin, dass das item Engineeringtool zu 100 Prozent unsere Eigenentwicklung ist. Wir haben daher alle Möglichkeiten und können das Tool an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Und dadurch wird es für sie günstiger, schneller und einfacher“, fasst Christian Thiel zusammen.

Perfekter Einstieg in die Welt der Ergonomie: Auch solche Tische lassen sich jetzt komplett im item Engineeringtool online konstruieren.

Sie interessieren sich für die Digitalisierung und die Zukunft des Maschinenbaus? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!