Wie ein Projekt von Studierenden Wege für eine umweltfreundliche Bekämpfung von Unkraut aufzeigt. Der Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln (Herbiziden) in der Landwirtschaft birgt für Mensch und Umwelt deutliche Gefahren. Häu... Weiterlesen
Ein Prinzip, unendliche Möglichkeiten
Vom einfachen Rahmen bis zur kompletten Anlage: Die Aluminiumprofile des item MB Systembaukastens sind die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Profitieren Sie von der Qualität des Originals aus Solingen.
MEHR ERFAHREN
Alle Beiträge
Von Solingen nach Shui Chang Cheng und Shanghai, dann wieder zurück nach NRW. Seit sein... Weiterlesen
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) machen nicht nur viel ... Weiterlesen
Die 1993 gegründete bci GmbH aus Isernhagen bei Hannover hat sich auf industrielle Identif... Weiterlesen
Mit seiner Vorstellung des Hyperloop-Konzepts im Jahr 2013 hat Technik-Visionär Elon Musk ... Weiterlesen
Metallfreie KH-Profile von item kommen an der TU Darmstadt beim Vermessen von Antennen zum... Weiterlesen
Mit dem Bau und Start einer Hybridrakete realisierten Studierende aus der Schweiz ein höch... Weiterlesen
Die Corona-Pandemie stellt gerade Bildungseinrichtungen vor große Herausforderungen. A... Weiterlesen
Mit ihrer Modularität, Stabilität, durchgängigen Kompatibilität und Optik begeistern unser... Weiterlesen
Die BioFluidix GmbH ist eine Ausgründung des Instituts für Mikrosystemtechnik der Universi... Weiterlesen
Wie ein Projekt von Studierenden Wege für eine umweltfreundliche Bekämpfung von Unkraut au... Weiterlesen
Ercigoj Embroidery aus dem slowenischen Ljubljana kann auf eine bald hundertjährige Erfolg... Weiterlesen
In den letzten Jahrzehnten hat sich hinsichtlich der Sicherheit von Kinderrückhaltesysteme... Weiterlesen
Erdbeben stellen Rettungskräfte bei der Suche nach Überlebenden vor schwierige Aufgaben. ... Weiterlesen
Aufgrund der zweiten Pandemie-Welle steigt auch die Nachfrage nach effizienteren Wegen bei... Weiterlesen
Vom 29. Oktober bis 2. November 2020 sollte in St. Gallen eigentlich das neue Digitalfesti... Weiterlesen
Jeder, der beruflich oder privat mit Schraubendreher, Steckschlüssel, Hammer und Zange han... Weiterlesen
Jetzt ist Schutz wichtiger denn je: In Zeiten mit kälteren Temperaturen steigen die Corona... Weiterlesen
Wie das Zusammenspiel von Profil- und Lineartechnik ein völlig neues Wohngefühl ermöglicht... Weiterlesen
Für die Mobilität der Zukunft legen sich Nachwuchskräfte ordentlich ins Zeug. Von Antri... Weiterlesen
Dafür ist man nie zu alt: Miniaturwelten sind bei Groß und Klein ausgesprochen beliebt. ... Weiterlesen
In der modernen Automobilproduktion werden Modularität und Flexibilität bei der Planung un... Weiterlesen
An modularen Werkbänken aus Aluminium werden zahlreiche Auszubildende im CHEMPARK unterric... Weiterlesen
Do-it-yourself mit YouTuber Patrick und seinem perfekten Dachkorb. Pro Minute werden au... Weiterlesen
Wie modernste Robotertechnik der Menschheit neue Chancen eröffnen kann. Roboter sind in... Weiterlesen
Die Baltic Sea Circle Winter Edition ist ein spektakuläres Abenteuer – und sammelt Spenden... Weiterlesen
Für die Sicherheit von Radfahrern ist gewissenhafte Fahrrad-Prüftechnik unerlässlich. Ü... Weiterlesen
Von der Konstruktion eines Miniaturautos und Messestands bis zu gelebtem Teamwork: Bei 4x4... Weiterlesen
Deutsche Nachwuchsingenieure stellen sich dem weltweit härtesten Rennen für Solarfahrzeuge... Weiterlesen
Eine spektakuläre Messe-Installation zeigte unter Verwendung von item Profiltechnik die Pr... Weiterlesen
Um Visagisten den Arbeitsalltag zu erleichtern, hat ein Unternehmer aus Chemnitz einen mob... Weiterlesen
Eine von Studenten konzipierte, interaktive Lichtinstallation versetzte in Eindhoven die Z... Weiterlesen
Bienen sind nicht nur Sympathieträger – ohne sie hätten Natur und Mensch ein echtes Proble... Weiterlesen
Im Herzen von Madrid gibt es ein Schuhgeschäft mit ungewöhnlicher Raumgestaltung zu entdec... Weiterlesen
Wie eine modulare Lösung die Herstellung von Cocktails revolutioniert. Fruchtiger Geschma... Weiterlesen
Die weltgrößte 360°-Anzeige im weltgrößten automobilen Auslieferungszentrum – und item mit... Weiterlesen
Bretter, die die Welt bedeuten: Ohne sie geht im Theater nichts. Aber ebenfalls nicht zu u... Weiterlesen
Sie bildeten die Hauptattraktion auf dem Güterhallenfest in Solingen: „The Cubes“. Zehn Wü... Weiterlesen
Manchmal sind es die scheinbar schrägen Ideen, die letztlich für faszinierende Ergebnisse ... Weiterlesen
Wie die Fakultät Gebäude-Energie-Umwelt mit einem aufwendigen Aufbau Abwasserströmungen si... Weiterlesen
Auf der Basis von Aluminiumprofiltechnik lassen sich auch interessante Projekte im private... Weiterlesen
Aluminium auf der Überholspur – wie Know-how aus Solingen und Spanien virtuellen Rennspaß ... Weiterlesen
Ein renommierter Designer nutzt für Pop-up-Stores auf vier Kontinenten Profiltechnik von i... Weiterlesen
Forscher des DLR arbeiten an Lösungen zur Reduzierung von gefährlichem Weltraumschrott und... Weiterlesen
Was geschieht „hinter den Kulissen“, damit wir gut erholt in den Tag starten können? Wer ... Weiterlesen
Profiltechnik für die Lean Production, verse tzt in einen anderen, nicht minder spannenden... Weiterlesen
Wie ein ungewöhnlicher Rennwagen auf Basis von item Profiltechnik hilft, Familien in Not w... Weiterlesen
Das Team von Campus Motorsport startet mit einem brandneuen Boxen- und Werkzeugwagen in di... Weiterlesen
Wie aus einer cleveren Idee und den Vorteilen unserer Systembaukästen individuelle und inn... Weiterlesen
In der Vergangenheit haben wir bereits öfters berichtet, welche ungewöhnlichen Konstruktio... Weiterlesen
Wie ein Mitarbeiter in China seine Kollegen mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Gemein... Weiterlesen