Toujours être informé

Un magasin de sneakers avec un style aluminium futuriste

Au cœur de Madrid se trouve un magasin de chaussures avec un décoration intérieure hors du commun. 

Sivasdescalzo est l’endroit idéal pour tous les passionnés de chaussures qui rêvent de mettre la main sur des éditions spéciales ou limitées, ou encore sur des classiques remis au goût du jour. Ce magasin de chaussure, qui vend ses produits en magasin et en ligne, a chargé l’équipe Antoni Palleja Office de restaurer et d’aménager un large espace de vente situé dans le centre de Madrid À l’intérieur, la décoration devait refléter la gamme de produits extravagante et minutieusement sélectionnée, sans pour autant voler la vedette aux produits. Il fallait aussi impérativement préserver le charme singulier de la propriété, un ancien atelier industriel, tout en restant dans le style des baskets quelque peu avant-gardistes, ce que le profilé en aluminium du système de construction modulaire fait à merveille. Nous nous efforçons toujours de combiner fonctionnalité et design.

Design intérieur futuriste et flexible

Nos profilés en aluminium qui composent les structures d’encadrement des étagères peuvent également être empilés l’un sur l’autre pour former des structures en escalier afin d’exposer les baskets. Certains ont été peints, pour un résultat spectaculaire. Un présentoir principal se trouve au cœur de l’aménagement du magasin et relie les deux niveaux entre eux. L’installation est entourée de plusieurs présentoirs qui forment un espace ouvert et accessible.

Le résultat est véritablement surprenant.

L’atmosphère de la pièce change alors en fonction de la position, du point de vue et de l’éclairage. Cela fait partie du plan des architectes : faire croire aux visiteurs qu’ils sont en train de voyager. Le résultat est véritablement surprenant. Le résultat final parle de lui-même : un magasin au style futuriste inspiré par les nombreuses possibilités d’application du système de construction modulaire MB. Ne venant pas du milieu industriel, les deux designers eurent d’abord l’idée d’utiliser des profilés de porte et de fenêtre conventionnels pour construire les partiteurs et les étagères d’exposition. Ils ont ensuite découvert nos profilés en aluminium dont la polyvalence et la facilité d’utilisation a immédiatement séduit l’équipe.

Magasin de sneakers tendance en Espagne

L’un dans l’autre, l’aménagement de haute qualité du magasin réalisé avec les profilés item reflète parfaitement la marque Sivasdescalzo. En plus des marques internationales, telles que Nike, Reebok, Vans, adidas, Puma et Jordans, le magasin vend également des marques de designer connues, comme Rick Owens, Undercover, Yohji Yamamoto, Yeezy et John Elliot. Une chose est sûre : l’entreprise connait un franc succès. En effet, elle disposerait même d’une communauté de plus de 100 000 fans qui collectent tous des vêtements et chaussures sortant de l’ordinaire.

L’approche mutidisciplinaire pour le design des produits et le décor intérieur créatif choisi par le designer Antoni Palleja et son équipe se prêtent parfaitement à une utilisation avec les profilés d’item. Les espagnols avaient déjà agencé plusieurs magasins de vêtements de sport et avaient déjà travaillé avec Sivasdescalzo en 2016, lors de la redécoration d’un nouveau magasin à Barcelone. L’atelier de design, qui se situe également dans la capitale catalane, a sa clientèle à travers le monde et est toujours à la recherche de matériaux de haute qualité, de structures claires et d’un style épuré.

Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouveautés du monde d’item ? Nous avons la solution : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !