Actualmente, en un contexto industrial, la investigación y el uso de la inteligencia artificial (IA) son claves en el avance de la innovación.
Para garantizar que la inteligencia artificial en la ingeniería mecánica, por ejemplo, ayude a las personas en su trabajo, se requiere un enfoque de diseño especial. Dos factores son clave para el uso correcto de la IA en combinación con otras nuevas tecnologías. En primer lugar, debe haber empleados motivados que estén capacitados para manejar aplicaciones de IA. En segundo lugar, el entorno debe fomentar y permitir el uso seguro y específico de la IA. Estos dos factores se unen en uno de los tres nuevos campos de investigación en el departamento de desarrollo organizativo del Laboratorio de Máquinas Herramienta e Ingeniería de Producción (WZL) de la Universidad RWTH Aachen: la «inteligencia aumentada». Aquí los científicos están trabajando junto con socios nacionales e internacionales del ámbito de la investigación y la industria para encontrar soluciones de IA para la producción que brinden apoyo específico a la inteligencia humana. Para garantizar que estas soluciones para la inteligencia humana y artificial se desarrollen con la vista puesta en consideraciones prácticas, se diseñó recientemente un laboratorio de investigación especial en forma de AIXLAB. Y también se apoyan en el sistema de bancos de trabajo ergonómico de item.
Experimente de cerca la innovadora IA en un escape room
El objetivo de AIXLAB es establecer un centro interdisciplinar para estudiantes, investigadores, desarrolladores y usuarios que entiendan el potencial de la inteligencia artificial para ayudar a las personas y quieran contribuir a darle forma. La «Escape room» del WZL, uno de los ganadores de 2018 de la competición universitaria «Mundos de trabajo del futuro» organizada por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, está en la base del concepto AIXLAB. La idea básica del «escape room» era mostrar al personal de producción del futuro como prototipos.
Al igual que en una escape room convencional, a los pequeños grupos se les asignó la tarea de resolver problemas utilizando las tecnologías proporcionadas para poder salir de la sala.
Con este fin, se creó un banco de trabajo industrial clásico como ejemplo y se amplió con tecnologías digitales que se habían desarrollado en el curso de proyectos de investigación. En línea con la idea fundamental detrás de las escape room, una serie de grupos pequeños se encargaron de resolver problemas prácticos relacionados con la calidad utilizando las tecnologías proporcionadas para poder salir de la sala. «Este enfoque lúdico ha demostrado los beneficios y las posibilidades de las tecnologías digitales para estudiantes de escuelas de formación profesional, estudiantes universitarios y representantes de empresas, entre otros», dice el jefe del departamento.

Humanos e inteligencia artificial trabajando de la mano
AIXLAB es el resultado del deseo del grupo de investigación de progresar en un uso de la IA en la producción industrial centrado en el ser humano. Cuando se habla en el campo de investigación del departamento de desarrollo organizativo y su orientación temática ampliada, las letras «IA» significan inteligencia aumentada. La reorientación del concepto original cubre dos aspectos clave que están representados en el nombre por la letra X: 1. eXperimentación con inteligencia artificial y 2. eXperiencia de la inteligencia artificial. Esto resulta en dos versiones ampliadas del nombre AIXLAB: «AIXPERIMENTATIONLAB» y «AIXPERIENCELAB».
Hay pocos gastos en la adaptación de los bancos de trabajo, por ejemplo, para realizar estudios o probar nuevos hallazgos.
El primer campo de prueba y demostración que se muestra en AIXLAB representa un escenario de producción manual. Con la ayuda de item, se instalaron cuatro bancos de trabajo de montaje modular con iluminación ergonómica. La modularidad de los bancos de trabajo ofrece la base ideal para cumplir con la amplia gama de requisitos involucrados en la experimentación y la demostración. Como resultado, los bancos de trabajo se pueden adaptar con poco gasto, por ejemplo, para realizar estudios o probar nuevos hallazgos. El laboratorio de investigación para la colaboración entre humanos e inteligencia artificial todavía está en construcción. El trabajo se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus (datos de abril de 2020).
Compruebe el buen encaje entre la inteligencia humana y la artificial
Después de crearse físicamente en un entorno de laboratorio, las soluciones basadas en IA desarrolladas en los proyectos de investigación actuales se integran en el campo de prueba y demostración existente. Un ejemplo de esto es el sistema de asistencia de montaje del proyecto de investigación AuQuA. Se está desarrollando, junto con científicos de la Universidad de Sao Paulo, un soporte fácil de usar para el montaje manual. Esto se asienta sobre guías de montaje basadas en realidad aumentada que se pueden generar y optimizar con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático.
Además, las tecnologías digitales existentes (como las aplicaciones AR y VR y los paneles inteligentes KPI) se adaptan a cada caso de uso del montaje manual y se conectan entre sí en línea con los principios de la Internet de la Producción. Se pueden encontrar actualizaciones periódicas sobre AIXLAB en el blog de formación industrial de Medium.