Infórmese siempre

Premio al diseño alemán Gold por la gama de elementos operativos Pi

5000 candidatos de 56 países para 45 premios… ¡pero item se llevó a casa uno de los codiciados trofeos de oro!   

Nuestras soluciones siempre han sido sinónimo de excelencia en funcionalidad y diseño. Este compromiso constante también nos ha hecho ganar numerosos premios de diseño. Naturalmente, los Gold Awards son un honor muy especial, que item acaba de añadir a su colección. El 7 de febrero se entregaron los German Design Awards 2018 en medio del bullicio de la feria de productos de consumo Ambiente. El equipo de item, encabezado por los diseñadores Carsten Schulz y Stefan Mostert, recibió el premio German Design Award Gold por la gama de elementos operativos Pi. Esta gama incluye pomos moleteados, de palomilla y trilobulares, y combina un sencillo lenguaje de diseño con principios ergonómicos. Los productos de la serie Pi de elementos operativos también se presentan en tres tamaños y dos variantes de color cada uno para adecuarse a una gran variedad de posibles aplicaciones.

Una tradición que exige el máximo resultado

Cada año desde 2012, los prestigiosos premios German Design Awards rinden homenaje a marcas y productos alemanes y extranjeros que enriquecen el paisaje del diseño a través de la innovación. Detrás de estos premios está una institución que ha forjado la historia del diseño en Alemania desde su creación por iniciativa del gobierno germano en 1953: el Consejo Alemán del Diseño. Hoy persigue el mismo objetivo principal que entonces: fortalecer la economía alemana desde la perspectiva del diseño. Un principio rector particularmente importante en todo su trabajo es aumentar el valor de la marca haciendo un uso estratégico del diseño.

Objetivos y desafíos

A pesar de que item lleva mucho tiempo suministrando soluciones de empuñaduras ergonómicas y de alta calidad, los elementos operativos eran generalmente productos de proveedores de piezas estándar. Aunque estos elementos cumplían su propósito, dejaban cierto margen de mejora en lo que respecta a nuestras pretensiones de diseño contemporáneo. Nos centrábamos especialmente en las características hápticas de los elementos; después de todo, es vital tener literalmente en la mano las virtudes de los tornillos y empuñaduras. Estos elementos están entre las primeras cosas que tocan los usuarios al entrar en una nueva planta o construcción, por lo que el objetivo claro era introducir nuestros propios elementos operativos para que la primera impresión fuera todavía mejor.

La gama Pi de elementos operativos también tenía que funcionar en perfecta armonía con los componentes del sistema de construcción modular MB y la serie X. Una de las características más llamativas de esta última es su diseño claramente acentuado. La elección de dos colores para los componentes principales, que se pueden combinar con tapetas disponibles en dos opciones de color, abre una amplia gama de oportunidades de diseño. Al mismo tiempo, el lenguaje de diseño clásico de item está presente en todos los productos. En su declaración, el jurado del German Design Award elogió la fusión entre forma, función y facilidad de uso. Se destacó en particular el «enfoque holístico fantástico» por exhibir «una calidad estética excepcionalmente elevada según los estándares industriales» y una «semántica de producto coherente».

Trabajando en equipo para obtener el German Design Award

Este proyecto era un ejemplo perfecto del valor que item otorga a las sinergias que se consiguen con la colaboración interdepartamental. Todas las fases del proceso de trabajo se distinguieron por una estrecha y continua coordinación. La compañía puso su experiencia combinada a plena disposición de todos los puntos del proceso de desarrollo, y todos los implicados trabajaron juntos de manera eficiente. Se contó especialmente con una impresora 3D SLS que ofrecía apoyo complementario para coordinar esfuerzos. De este modo, los prototipos que estaban cerca del estándar de la producción en serie podían fabricarse rápidamente para probar y mejorar ideas.

Los componentes de plástico moldeado por inyección tienen normalmente paredes delgadas, de modo que se pueden lograr superficies de alta calidad en el lado que está a la vista. Sin embargo, esto plantea un problema, ya que los usuarios suelen envolver por completo elementos como estos con sus manos cuando los utilizan. Esto significa que el dorso también debe tener una superficie de alta calidad para presentar estándares de gama alta de forma sistemática. Gracias a sus muchos años de experiencia y estrecha cooperación con el proveedor, nuestro equipo ideó una solución. Los elementos se diseñan como artículos sellados de una sola pieza, pero no se fabrican con costosas o complejas tecnologías de moldeo por inyección que utilicen presión interna de gas o numerosas piezas.

Queremos dar las gracias a los diseñadores Carsten Schulz y Stefan Mostert, y a Benedikt Weiss y Anna-Katharina Krieger, por el apoyo técnico que prestaron para este proyecto.

¿Quiere estar al día de las fascinantes innovaciones que se producen en el mundo de item? Tenemos la solución perfecta para usted: ¡suscríbase al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha!