Las abejas no son simples insectos: sin ellas, la naturaleza y el ser humano estarían en graves problemas.
Las especies vegetales, incluido un tercio de los cultivos agrícolas, dependen de las abejas para la polinización. En consecuencia, el desorden debido al colapso en las colonias está poniendo en peligro tanto el ecosistema en conjunto como la producción alimentaria tradicional. Una de las principales causas de este problema es la disminución de los hábitats, razón por la cual están cobrando cada vez más importancia los proyectos apícolas que ofrecen a estos valiosos insectos protección y espacio para desarrollarse. La empresa de gestión de residuos AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal (AWG) tiene una sede industrial ubicada justo al lado de una reserva natural. Animada por proyectos similares, la empresa tomó la decisión de crear un hogar maravilloso para cuatro colonias de abejas, y eligió la tecnología de perfiles de nuestro sistema de construcción modular MB como material para la estructura secundaria de las colmenas.
Directos a la solución
Él sabe lo flexibles y estables que son los perfiles de item
La empresa se puso en contacto con dos jóvenes apicultores locales que, como suele ocurrir, estaban buscando un nuevo emplazamiento para sus colmenas, y este les resultó absolutamente impresionante. Enseguida se llegó a un acuerdo, y AWG asumió la tarea de suministrar las estructuras secundarias para las colmenas. Dado que uno de los apicultores trabaja como diseñador en una empresa industrial de Wuppertal, tenía sus propias ideas que aportar: «Naturalmente, conocía los perfiles de item. Y cuando tiene que construir alguna cosa, es exactamente lo que utiliza. Al fin y al cabo, él sabe lo flexibles y estables que son», dice Willy Görtz, el director adjunto de operaciones en AWG. Aunque al principio se pensó en usar madera para las estructuras secundarias de las colmenas, es un material propenso al deterioro y sería necesario sustituirlo cada cierto tiempo. Precisamente la resistencia y la estabilidad son las razones por las que se eligieron nuestros perfiles de aluminio o, más en concreto, el perfil 8 40 x 40 L, natural, para construir las estructuras secundarias.
Una colmena individual debe considerarse una especie de hogar para toda una colonia de abejas y, en este proyecto apícola en particular, cada colmena consta de tres pisos (estructuras). Las colmenas se sellan por su parte superior con una cubierta, que proporciona también protección frente a la intemperie, mientras que una abertura practicada en su base, o piquera, permite a las abejas entrar y salir, razón por la cual es necesario elevar la colmena respecto al suelo montándola en una estructura secundaria. La sección inferior aloja la cámara de cría, seguida del alza melaria, en el que se suspenden los correspondientes paneles para la miel. Los paneles están hechos de madera y es donde las abejas elaboran y almacenan sus famosos panales de miel. Dentro de cada estructura secundaria se encuentran dos colmenas, que son fundamentales para la producción de miel. Una vez construidas, resultó evidente que las colmenas necesitaban las denominadas «tablas de vuelo» para permitir a las abejas que llegaban posarse y acceder. Así pues, para añadir estas tablas, que tienen un tamaño aproximado de una hoja A4, se fijaron perfiles de 30 centímetros de largo a cada estructura secundaria.
La sostenibilidad forma parte de la empresa DANN
La sostenibilidad es, por supuesto, un asunto primordial para nosotros
Mientras tanto, las abejas se han mudado (o, mejor dicho, han sido trasladadas) a las nuevas colmenas y, por tanto, ya no están junto a los compañeros o vecinos de los apicultores. Sin duda, se sentirán como en casa en esta parcela de terreno que, de otro modo, quedaría inutilizada y, una vez terminada su hibernación, estarán en condiciones de explorar el entorno. El ecosistema local también puede beneficiarse de los nuevos vecinos insectos. Sin duda, este proyecto de apicultura encaja a la perfección con la actitud responsable de la empresa, como señala Görtz: «La sostenibilidad es, por supuesto, un asunto primordial para nosotros. Somos una empresa especializada en la eliminación de residuos y gestionamos una central eléctrica alimentada por residuos. Nuestro trabajo es generar electricidad y calefacción urbanas a partir de los residuos que, en definitiva, son producidos por todo el mundo en Wuppertal». Este interés por la sostenibilidad también se refleja en otros proyectos. Por ejemplo, AWG está trabajando actualmente en la producción de hidrógeno para células de combustible que pueden utilizarse para alimentar autobuses de la red de transporte público.
¿Quiere estar al día de las diversas aplicaciones de las soluciones de item? Tenemos la solución perfecta para usted: ¡suscríbase al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha!