La Facultad de Servicios de Construcción, Energía y Medio Ambiente está utilizando una compleja estructura para simular flujos de aguas residuales.
La Universidad de Ciencias Aplicadas de Esslingen se formó cuando la Universidad de Tecnología y la Universidad para Estudios Sociales de Esslingen se fusionaron en 2006. Casi 6100 estudiantes de once facultades se esfuerzan por prepararse para el futuro con la ayuda de 224 profesores. Numerosos resultados en las clasificaciones de universidades dan fe de la calidad de la enseñanza. En 2016, por ejemplo, la universidad obtuvo el tercer lugar en ingeniería mecánica en la clasificación de la revista alemana de negocios Wirtschaftswoche. La Facultad de Servicios de Construcción, Energía y Medio Ambiente ofrece dos programas de grado exclusivos: una Licenciatura en Servicios de Construcción, Energía e Ingeniería Medioambiental y un Máster en Energía y Gestión de Instalaciones. En vista de la revolución energética actual, estos programas tienen un potencial real. Pero no todo es teoría, ya que los estudiantes también tienen la oportunidad de realizar prácticas, y aquí es donde item entra en juego.
Siete metros para una amplia perspectiva de las aplicaciones prácticas
Uno de los proyectos pioneros de esta facultad es un nuevo laboratorio que cuenta con una compleja torre de aguas residuales. La torre ofrece a los estudiantes una perspectiva auténtica del comportamiento de los flujos de agua en un hogar normal. Hay una instalación diseñada para reproducir el mecanismo de descarga de un inodoro, con una bañera simulada y varios lavabos y fregaderos. El proceso de construcción de un sistema de saneamiento es una manera práctica de mostrar a los estudiantes los errores por descuidos que deben evitarse al construir sistemas de aguas residuales. Después de haber utilizado nuestra tecnología de perfiles con buenos resultados, por ejemplo, en la construcción de estructuras de prueba para homologar los mecanismos de descarga de inodoros, a la universidad le resultó fácil tomar la decisión de utilizar soluciones de item. Para el proyecto se utilizaron el sistema de escalera/plataforma TPS y los perfiles de la serie 8. El primero permite a los usuarios acceder a la estructura en dos niveles.
Muchos desafíos, material ideal
Aunque el material para la torre de aguas residuales fue mecanizado y entregado a la universidad en otoño de 2013, transcurrió bastante tiempo antes de que comenzara la construcción, ya que los retrasos en la construcción del laboratorio obligaron a esperar casi tres años. Durante ese tiempo, sin embargo, los requisitos de construcción habían cambiado y, en consecuencia, hubo que devolver algunas partes de la torre de aguas residuales —como las escaleras y las plataformas— a la planta de item en Ulm. Afortunadamente, la modularidad del material hizo que se pudieran realizar las modificaciones rápidamente.
Un laboratorio óptimo para la revolución energética
El laboratorio, que tiene una superficie de 1400 metros cuadrados y cuenta con 35 bancos de pruebas de todo tipo, se inauguró oficialmente el 30 de junio de 2017. El laboratorio tenía anteriormente instalaciones repartidas por todo el campus, pero ahora todo está centralizado en una sola instalación. El objetivo era desde un principio crear un ambiente de aprendizaje inspirador, que combinara lo mejor de la formación teórica y práctica. Este enfoque se refleja en el propio diseño del edificio, que no solo alberga laboratorios, sino que puede ser objeto de estudio por derecho propio.
Por ejemplo, toda la infraestructura de tecnología de la información (TI), incluidas la tecnología de supervisión de energía y la automatización de edificios, es un modelo para los estudiantes. Por último, lo que hace que el nuevo laboratorio sea tan especial es su sostenibilidad. Genera más energía de la que consume gracias, entre otras cosas, a que dispone de su propia planta solar en el tejado. Este compromiso con el medio ambiente ya ha sido premiado con la certificación de «construcción sostenible» por parte del Consejo Alemán de Construcción Sostenible (DGNB).
¿Quiere estar al día de las innovadoras aplicaciones de las soluciones de item? Tenemos la solución perfecta para usted: ¡suscríbase al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha!