«Hágalo usted mismo» con el youtuber Patrick y su radical portaequipajes.
Cada minuto se suben unas 400 horas de vídeo a YouTube: este es solo uno de los incontables hechos y cifras increíbles relacionados con esta plataforma de vídeo. Y no olvidemos que es el segundo mayor motor de búsqueda del mundo después de Google. En otras palabras, YouTube es un lugar al que pueden acudir multitud de usuarios para encontrar respuestas a sus preguntas y ampliar su perspectiva a nuevos ámbitos: y no hablamos solo de temas habituales como la belleza, los videojuegos y el deporte. De hecho, existe una comunidad de practicantes particularmente diversa del «hágalo usted mismo» en la plataforma, con un buen número de entregados youtubers ofreciendo contenidos específicos para una ávida audiencia. Patrick Marx, conocido en la web como «KissThePro», es uno de estos creadores. Si bien su semana laboral transcurre en una oficina, emplea su tiempo libre enredando en proyectos que le apasionan, al tiempo que comparte sus progresos con los espectadores. Diligentemente, personaliza con detalle su autocaravana y la va convirtiendo, poco a poco, en la máquina de sus sueños, la cual resultaría incompleta sin el perfecto portaequipajes. Mientras buscaba la mejor manera de llevar a cabo su diseño, Patrick se topó con item y enseguida intuyó el potencial del Sistema de Construcción Modular MB.
A la búsqueda de la solución perfecta
Patrick, un apasionado del bricolaje y el aire libre, enseguida vio con claridad que necesitaba un portaequipajes para su autocaravana. Era la única manera de poder transportar suficiente material en cada trayecto: desde sierras y hachas hasta una tabla de surf y una barbacoa. Sin embargo, las bacas disponibles en el mercado dejaban mucho que desear. «Están bien, pero son muy caras. Y además quería poder personalizar el portaequipajes para adaptarlo a mis necesidades». Estaba claro que tendría que llevar las riendas de este asunto. Una vez tomada la decisión fundamental de utilizar aluminio, Patrick entró en Google para comenzar su búsqueda y tecleó «configurador de perfiles de aluminio» en la barra de búsqueda. Enseguida encontró el Engineeringtool de item y pudo crear rápidamente un diseño inicial.
Siendo un recién llegado al mundo de la ingeniería mecánica, no estaba familiarizado con nuestros productos, pero se le ocurrió una idea brillante. «Les pregunté si podría ir a ver los productos en persona. No hubo ningún problema y pude comprobar todo lo que los productos podían ofrecer en la sede de Mannheim. Fue entonces cuando todo empezó a cuadrar; supe exactamente cómo tenía que construir el portaequipajes de aluminio», dice el youtuber. Con esa idea en mente, decidió utilizar los Perfiles 8 80×40 de item para implementar su diseño. Gracias a la herramienta Engineeringtool de item, que determinó automáticamente los Kits de Empalmes, pudo convertir sus ideas en realidad. Poco tiempo después, sus perfiles le fueron enviados ya preparados y pretaladrados; solo quedaba atornillarlos. Previamente, «KissThePro» los pintó de negro (aunque item ya ofrece perfiles en negro). Para él, las ventajas de esta experiencia son evidentes: «La calidad de los perfiles es excepcional y, además, tienen muy buen aspecto».
Existen muy pocos portaequipajes tan versátiles como este
El portaequipajes de aluminio, ya acabado, mide 1,50 m de ancho y 2,60 m de largo, con un peso estimado de entre 60 y 64 kg, según el youtuber. Al margen de la utilidad del configurador en línea y la estabilidad de la baca, también destaca la versatilidad de los perfiles de aluminio. Este resultó ser un factor crucial, ya que el diseño inicial del portaequipajes de Patrick era demasiado ancho, de manera que tuvo que colocarlo en una posición ligeramente más baja. Eso implicaba que la baca habría asomado más allá del techo del vehículo. Aun así, pudo resolver este problema simplemente acortando las barras transversales. «Dudo que hubiera tenido esa opción con otros modelos, así que creo que esta es una característica realmente extraordinaria. Esta solución ofrece mucha flexibilidad, lo que quiere decir que tengo la posibilidad de realizar cambios más adelante, en el caso de que lo necesite», destaca este manitas. Por supuesto, el proyecto no está ni mucho menos terminado ahora que el portaequipajes de aluminio queda montado en la furgoneta. Patrick tiene planeado instalar faros LED en el frontal de la baca y portaherramientas en los laterales. Esto no supondrá ningún problema gracias a la flexibilidad de las Tuercas Perfil, que facilitan opciones de enganche en cualquier parte de la estructura y que se pueden usar para montar soportes.