Descubra cómo el software inteligente está simplificando la configuración y puesta en servicio de la tecnología lineal y abriendo nuevos campos de aplicación.
Durante los últimos años, el término automatización se ha puesto de moda para hablar de tendencias en ingeniería de maquinaria y plantas. Las soluciones de automatización resultan especialmente útiles en la producción, donde unos procesos sistemáticos y precisos aumentan notablemente la eficiencia y ofrecen un nivel de calidad constante. Por una parte, la tecnología lineal proporciona el fundamento técnico ideal para esto, pero por otra, también es precisamente el motivo por el que muchas empresas han decidido no automatizar un proceso a priori ideal para ello. La razón es que la tecnología lineal solo puede obtener el incremento de rendimiento deseado cuando se trata de una combinación perfectamente personalizada de unidad lineal, motor, reductor y controlador.
La forma sencilla de encontrar la configuración perfecta de tecnología lineal
Las combinaciones de la tecnología de accionamientos y guías lineales son infinitas. De hecho, para muchos usuarios potenciales, el esfuerzo y los costes ocasionados por la investigación y el diseño de una solución a medida para una aplicación específica pesan más que las ventajas de la automatización basada en la tecnología lineal. Y eso sin tener en cuenta la inversión en construcción, programación y configuración de un autómata programable (PLC). Esta fue precisamente la cuestión que se propuso resolver el equipo de desarrollo de item linear motion units©.
Para que la automatización pueda configurarse a la perfección y, sobre todo, fácilmente, el software basado en la web item MotionDesigner© orienta al usuario a lo largo del proceso de creación de la mejor configuración posible de tecnología lineal para sus necesidades concretas. Por ejemplo, el configurador tiene en cuenta la repetibilidad, el suministro eléctrico in situ y otros parámetros técnicos. Otros criterios tienen que ver con la cuestión de si la solución está destinada para un entorno muy contaminado o para condiciones de gran limpieza.
Por medio de especificaciones sobre la posición de montaje y el perfil de movimiento, MotionDesigner© puede efectuar una recomendación personalizada de entre los miles de combinaciones posibles. Solo queda especificar la posición de instalación deseada y se puede pedir la solución directamente con el configurador en línea. Junto a la solución de tecnología lineal optimizada llave en mano, la herramienta también señala los accesorios que podrían ser útiles.
Rápida puesta en servicio de una solución personalizada llave en mano
La solución item linear motion unit© llave en mano se entrega premontada y lista para instalar. Todos los cables y conectores tienen códigos de colores, por lo que las conexiones son rápidas, fáciles y seguras. Otra solución de software, item MotionSoft©, se integra a la perfección con las funciones de MotionDesigner© para garantizar una fácil puesta en servicio. Este software inteligente guía al usuario —dentro de un proceso controlado— por los distintos pasos de la puesta en servicio, verifica todo el sistema de forma independiente y determina los valores paramétricos óptimos para las operaciones.
De este modo, no solo se ahorra mucho tiempo durante la puesta en servicio, sino que utilizando item MotionSoft© también se suele eliminar la necesidad de utilizar un autómata programable en las operaciones. No hace falta ser un experto para realizar el proceso de puesta en servicio. Dado que todo está integrado a la perfección, se ahorran varios pasos y se evitan errores que costarían mucho tiempo y dinero.