Un empresario de Chemnitz ha desarrollado una estación móvil de maquillaje para facilitar el trabajo cotidiano de los artistas maquilladores.
Ya estén en un set de rodaje, en una pasarela o en un vestuario de teatro, los estilistas trabajan en gran cantidad de ubicaciones diferentes y a menudo necesitan movilidad. Esto implica tener que moverse con equipamiento como alisadores, cepillos, secadores, pinzas y, por supuesto, maquillaje y otros productos de estilismo. La mayor parte del tiempo, los estilistas y maquilladores trabajan en unas condiciones ambientales y de iluminación cambiantes y complicadas. Por suerte, el inventor y diseñador multitalento Marcel Möder ha encontrado una solución muy especial a estos desafíos. Con ayuda de los perfiles del sistema de construcción modular MB y de producción Lean, sin olvidar el sistema de bancos de trabajo, ha ideado una estación de maquillaje móvil con gran cantidad de funciones prácticas que facilitan el trabajo cotidiano de los estilistas profesionales. Es fácil deducir que Möder es un gran aficionado a los sistemas desplegables y plegables con solo echar un vistazo a su tienda en línea «FALTFIX.de», en la que vende productos que van desde bares móviles hasta mesas de futbolín desplegables.

De las artes escénicas a la tecnología de perfiles
Tras dar un giro en su trayectoria profesional por cuestiones de salud, Möder trabajó varios años como artista escénico, interpretando diferentes papeles en ferias comerciales y otros eventos. Al enfrentarse una y otra vez a unas deficientes condiciones de trabajo durante sus cambios de vestuario, que podían resultar complicados, Möder soñaba con una estación de trabajo móvil adecuada a su línea de trabajo que proporcionara una iluminación profesional y la máxima comodidad. «No estaba satisfecho con los diseños especiales que había en el mercado. Eran demasiado voluminosos y no ofrecían las funciones suficientes que yo necesitaba para trabajar», explica Möder.
Möder optó por la tecnología de perfiles de item para su modelo «Master Three», que también cuenta con un espacio de vestuario dotado de un biombo para privacidad
A partir de ahí, la idea de Möder para su gama de productos Styling-Case Pro fue tomando forma, y el diseñador ideó varios maletines de estilismo diferentes basados en sus necesidades específicas. Para su modelo «Master Three», que también cuenta con un espacio de vestuario dotado de un biombo para privacidad, optó por nuestra tecnología de perfiles. La estación de maquillaje móvil Master Three, la primera de cuatro construcciones, cuenta con unidades extraíbles, múltiples tomas de enchufe integradas, fijaciones y brazos articulados para las herramientas de estilismo, así como un espejo con tres niveles diferentes de color y brillo (de 2700 a 6500 Kelvin). En la parte posterior hay un armario con un espacio de vestuario dotado de biombo que ofrece más espacio para guardar vestuario y lo que haga falta.

Un sistema con estilo: una estación móvil de maquillaje para profesionales

Al principio, Möder pensó en trabajar con materiales de construcción convencionales de los que se utilizan tradicionalmente para construir escenarios. Sin embargo, este diseñador lleno de curiosidad (que no cuenta con formación industrial) llegó a toparse con un catálogo de productos de item en una asociación comercial de su región, y quedó impresionado por el aspecto de nuestra tecnología de perfiles y por su diseño modular. «Me sedujeron las compactas dimensiones y la versatilidad de los productos. item me ofrece una gran cantidad de opciones incluso aunque se trate simplemente de mangos, elementos de rodadura y bisagras». Por ello, aparte del espejo modificado, optó exclusivamente por componentes del sistema de construcción modular MB.
Möder tardó tan solo unos cuatro meses en convertir su idea inicial en un plan de construcción acabado. Pero no por ello este empresario ha dejado de afinar constantemente sus diseños, aprovechando en esa labor la versatilidad de nuestra tecnología de perfiles. En este momento, está trabajando en otra solución móvil con espejos individuales. También viaja a menudo a ferias comerciales locales para exhibir su concepto, y más adelante creará un producto completamente acabado a partir del prototipo de la estación de maquillaje móvil. Möder ha quedado impresionado por la acogida sumamente positiva que ha tenido, por ejemplo en las exposiciones comisariadas «The Saxony State Award for Design» y en el «Designers’ Open» de 2018.
Los interesados pueden ya hacer uso de los espejos profesionales de Möder (An/Al 85 x 180 cm, An/Al desde 60 x 600 cm), como modelos estacionarios y con funciones personalizadas. Son especialmente adecuados para probadores en tiendas de ropa o para el estilismo de los clientes en estudios de cosmética y salones de maquillaje.
Podrá encontrar más información sobre estos productos en la página web de FALTFIX.DESIGN.
¿Quiere estar al día de las diversas aplicaciones de las soluciones de item? Pues tenemos justamente lo que anda buscando: ¡suscríbase al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha!