Poniendo a prueba las uniones de perfiles de aluminio.
Durante décadas, la tecnología de perfiles de aluminio de item ha girado en torno al uso de tornillos en lugar de soldaduras. Ya hemos arrojado luz sobre la historia del sistema de construcción modular MB y sobre cómo ha evolucionado item desde sus primeros comienzos, así que en esta entrada del blog nos vamos a concentrar en las uniones. Empecemos por los conceptos básicos. item utiliza más de 30 tipos diferentes de uniones para todos los requisitos imaginables relacionados con las conexiones con perfiles paralelos, en ángulo recto, ajustables o cruzados, y todos los tipos de uniones están disponibles para cualquier serie de perfiles. Pero ¿qué es lo que hace realmente que una unión sea de alta calidad?
Criterios de calidad en la tecnología de uniones
Hay ciertos criterios que revelan si las uniones son de alta calidad. En lo más alto de la lista se encuentran la estabilidad y la durabilidad. Básicamente, todos los tipos de carga imaginables que entran en juego en este contexto se pueden incluir en dos categorías de fuerzas: la de desplazamiento y la de extracción. La fuerza de extracción (llamada algunas veces «capacidad de carga de la ranura») se refiere, por ejemplo, al intento de separar por tracción dos perfiles conectados y destruir la unión, o bien a extraer la unión de la ranura durante el proceso. Por el contrario, la fuerza de desplazamiento se refiere a la que se necesita para mover un perfil a lo largo de una ranura, suponiendo que todo está atornillado en su lugar correcto de antemano conforme a las especificaciones de montaje.
Para averiguar exactamente cuánta fuerza puede admitirse, item utiliza un procedimiento de ensayo estandarizado, durante el cual la unión se somete a una fuerza hasta que llega a su punto de fallo. Pero ¿cómo se puede identificar el punto preciso en el que falla la conexión? Al fin y al cabo, es imposible distinguir este tipo de deformación a simple vista. Realizando una serie de pruebas en profundidad, nuestro equipo ha determinado cuál es el punto de transición en el que la deformación elástica se convierte en deformación plástica para cualquier tipo de punto de conexión. La fuerza cada vez mayor que debe aplicarse se registra durante el experimento para determinar el límite de carga de las conexiones. Una vez que se ha alcanzado el punto de transición, se documenta el resultado de la prueba.
Se incorporan factores de seguridad en las recomendaciones finales de carga para garantizar que se tengan en cuenta influencias adicionales no predecibles, tales como fluctuaciones extremas de temperatura, vibraciones y picos de carga repentinos. Esto garantiza que las especificaciones de carga admisible son fiables y pueden utilizarse en el diseño de la estructura.
Uniones de item
Rapidez, fiabilidad y duración a largo plazo
A causa de nuestros rigurosos criterios de calidad y de nuestro sentido de la responsabilidad hacia nuestros clientes, nos gusta ser conservadores, en el mejor sentido de la palabra, en lo que se refiere a recomendar valores máximos. Pero, a la hora de diseñar nuestras distintas uniones, es cuando animamos a innovar. Nuestras uniones estándar reducen el trabajo de mecanizado que debe llevarse a cabo en los perfiles de aluminio, por lo que resultan sumamente fáciles de usar. Las uniones universales, aunque requieren que se mecanicen los perfiles, proporcionan un alto grado de flexibilidad, lo cual permite a los usuarios montar travesaños adicionales a posteriori, cambiar la posición de los perfiles aflojando y reapretando tornillos, etc. Mientras tanto, las uniones automáticas no exigen mecanizado de perfiles, ya que se atornillan directamente a la testa de los perfiles. El resto de nuestras uniones de perfiles también presentan características distintivas que cubren todos los diferentes tipos de demandas relacionadas con la flexibilidad de un sofisticado sistema de perfiles de aluminio.
Por ello, cuando los clientes de item salen a la búsqueda de uniones, siempre encuentran la solución correcta para su proyecto específico: rapidez, fiabilidad y duración a largo plazo.
¿Quiere estar al día de las últimas novedades en el mundo de item? ¡suscríbase al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha!