Estamos encantados de nuestra incorporación y esperamos entablar un diálogo interdisciplinar dinámico.
item es ahora miembro de la Sociedad de Ciencias del Trabajo (GfA) de Alemania. Fundada en 1953, esta asociación se esfuerza por promover condiciones laborales eficientes y saludables por igual. Teniendo esto en cuenta, la GfA es una plataforma de debate entre diferentes disciplinas académicas y prácticas relacionadas con el mundo del trabajo, que incluyen la ergonomía, la salud y seguridad en el trabajo, la medicina laboral, la enseñanza de ciencias empresariales y el derecho de sociedades. En otras palabras, la Sociedad de Ciencias del Trabajo actúa como un foro para el diálogo sobre investigación y prácticas industriales. Desde el principio, un objetivo importante de item ha sido trabajar codo a codo con la comunidad de investigación, ya que tenemos mucho interés en estar perfectamente al día de las disciplinas pertinentes.
Investigación e industria: una conexión estrecha
El mantenimiento de este tipo de estrechos vínculos con la investigación universitaria nos permite ser generalmente capaces de detectar tendencias en sus inicios e incorporar nuevas conclusiones a nuevos productos de manera continuada. Esto nos coloca en una posición todavía mejor para mejorar continuamente y ampliar el sistema de bancos de trabajo de item. Esto es especialmente importante en las ciencias del trabajo, ya que la digitalización y la Industria 4.0 suscitan cuestiones fundamentales en relación con la ergonomía. Por tanto, intentamos siempre estar al tanto de lo que ocurre y hemos proporcionado equipos como laboratorios y talleres de formación a un a serie de universidades. Nuestros expertos también están dispuestos a compartir sus conocimientos, por ejemplo ayudando activamente a enseñar la producción Lean en el CETPM de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ansbach. Además, el entorno de la enseñanza superior es ideal para contactar con futuros trabajadores con talento y motivación. Preparando su tesis en item, los alumnos tienen la oportunidad de adquirir una experiencia inestimable.
Diseño avanzado de bancos de trabajo ergonómicos
El trabajo de producción suele implicar la necesidad de realizar las mismas tareas manuales una y otra vez. Dado que los trabajadores tienen muy limitadas las posibilidades de posicionarse para trabajar, rápidamente adoptan malas posturas que pueden causar daños duraderos. Por tanto, los empresarios siempre deben facilitar a sus trabajadores el mejor entorno de trabajo posible. La máxima prioridad es adaptar el puesto de trabajo a las necesidades específicas del trabajador, motivo por el que una de las características más destacadas del sistema de bancos de trabajo de item es la variabilidad punto a punto. Con esta solución, aspectos clave como el suministro de materiales, herramientas e información, así como la iluminación, pueden adaptarse a las proporciones y capacidades físicas de cada persona.
item es el primer —y, hasta la fecha, único— proveedor de sistemas de bancos de trabajo industriales en recibir el sello de aprobación de la Campaña por una Espalda Sana (AGR).
Otra ventaja del sistema de bancos de trabajo es su diseño modular. Después de todo, pese al exhaustivo trabajo de planificación que se desarrolla, los bancos de trabajo manual en entornos industriales son siempre un trabajo en curso. Hacen falta ajustes adicionales para responder a unos requisitos en constante cambio. Con frecuencia se necesitan superficies de almacenamiento, por ejemplo, que se pueden proporcionar fácil y rápidamente incorporando una cremallera integrada. Gracias al diseño del sistema de construcción modular, es igual de fácil quitar la cremallera. Como primer —y, hasta la fecha, único— proveedor de sistemas de bancos de trabajo industriales en recibir el sello de aprobación de la Campaña por una Espalda Sana (AGR), item está recomendada por el Foro de Salud de Espalda para vivir mejor y por la Asociación de Escuelas de Espalda de Alemania. La decisión de otorgar a nuestra empresa el sello AGR demuestra lo eficaz que puede ser la colaboración entre el mundo de la industria y el mundo de la investigación.