Une impressionnante installation de foire commerciale fut mise en place pour le lancement public d’une structure lumineuse programmable utilisant la technique de profilés d’item.
L’innovation et la créativité étaient au centre de l’Expo for Design, Innovation & Technology (EDIT) 2017, un évènement de 10 jours qui s’est déroulé à Toronto pour présenter les innovations dans les domaines de la santé, de l’habitation, de l’éducation et de l’alimentation. L’installation « Wild Abode » était le point fort de l’EDIT. C’était un festival des sens qui invitait les visiteurs à s’immerger dans un autre monde. En même temps, l’installation architecturale a clairement démontré comment des solutions inhabituelles peuvent émerger lorsque l’architecture s’inspire de la nature. Le Wild Abode a été développé pour la société de construction Great Gulf de STACKLAB, un studio d’art et de design interdisciplinaire et pour l’agence de communication Community Agency.
Un cadre lumineux au cœur l’installation
L’exposition de 13 pieds de haut et de 58 mètres carrés était une double première. En même temps, Lightframe, une structure d’éclairage flexible faite à base de profilés extrudés en aluminium d’item, a été utilisée pour la première fois. Le Lightframe a été créé par STACKLAB et par l’architecte de Boston Jonathan Enns en 2015 lorsque Great Gulf demanda un système d’éclairage pour les foires commerciales et d’autres évènements. Comme l’explique Jeffrey Forrest, le fondateur de STACKLAB, il y a deux raisons qui les ont poussés à choisir les profilés du système de construction modulaire MB : « Ces profilés ont des cavités capables de contenir l’électronique. En outre, il s’agit d’un système pré-conçu avec des spécifications écrites. » La mission de STACKLAB lors de l’EDIT était d’utiliser le Lightframe pour mettre en avant les systèmes de construction en bois écologiques Great Gulf de façon artistique.
Avec la nature comme modèle : l’architecture comme expérience multisensoriell
Wild Abode peut être considéré comme un genre de maison abstraite que des pins ont progressivement envahie. Au centre se trouvait un tronc d’arbre figuratif fait de branches rassemblées autour d’une colonne. Autour de ce tronc symbolique se trouvaient, à différentes hauteurs, de jeunes plantes et de la terre dans des tubes d’essai pour représenter les feuilles. Ces derniers pendaient par un treillis laqué noir usiné CNC en contreplaqué qui était vissé au plafond en béton.
Les LED émettaient des vagues lumineuses ondulant lentement pour simuler la respiration et le rythme cardiaque du corps.
Grâce à l’éclairage LED multicolore programmable du Lightframe, l’exposition fut une expérience à la fois immersive et multisensorielle : les LED émettaient des vagues lumineuses ondulant lentement pour simuler la respiration et le rythme cardiaque du corps humain. À proximité de l’installation et dans tout l’espace de l’exposition, les visiteurs pouvaient également apprécier l’agréable odeur de pin, une autre raison qui justifie la popularité du Wild Abode. Il était impressionnant de voir comment la nature pouvait encore aujourd’hui servir de modèle pour l’architecture.
Finaliste du prestigieux SBID International Design Excellence Award
La complexité de l’installation a retenu l’attention, non seulement lors de l’évènement, mais également dans les mois qui suivirent. En juillet 2018, Wild Abode fut nominé comme finaliste dans la catégorie « Architecture d’intérieur » du International Design Excellence Award, l’un des pris les plus renommés dans le domaine. Jeffrey Forrest, le fondateur et directeur créatif de STACKLAB, était très enthousiaste concernant la nomination pour le prestigieux prix : « L’expérience unique et la puissance du message ont été possible grâce à la multidisciplinarité consciente de la conception et de la collaboration. C’est le fruit du labeur d’une équipe de développeurs, de désigneurs et de fabricants expérimentés et désireux de contribuer à l’innovation dans notre environnement de construction. »
Vous aimeriez être tenu informé régulièrement des possibilités d’applications innovantes que proposent les solutions d’item ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !