Toujours être informé

Simulation de course haute vitesse : item à toute allure

Aluminium sur la voie rapide – Comment le savoir-faire de Solingen et d’Espagne offre un plaisir de course virtuelle. 

Une course effrénée à travers un décor pittoresque avec le pieds enfoncé sur l’accélérateur : Les défis et expériences du quotidien d’un pilote de course sont véritablement fascinants. Grâce à la créativité de l’industrie du divertissement, pas besoin de voiture pour se faire une idée. Les simulations de course sont un critère d’évaluation de l’avancée technologique. C’était le cas du temps des jeux d’arcade avec volant intégré et cela s’applique toujours aujourd’hui. Les nouvelles inventions, telles que les casques de réalité virtuelle, repoussent sans cesse les limites du progrès technologique. Simtechpro, de la ville de Barcelone, compte parmi les pionniers de la scène des simulations de course et de la réalité virtuelle. Mais alors, pourquoi les espagnols, si créatifs, ont-ils décidé d’utiliser notre système de construction modulaire MB ? Pour le découvrir, il vous suffit de poursuivre votre lecture.

Du simulateur de course pour la maison à la réalité virtuelle

Le porte-folio de Simtechpro est bien fourni : simulations d’expérience de conduite aux commandes d’une formule 1, de voitures et motos de rallye MotoGP, et même d’un avion, le tout en utilisant des plateformes spéciales développées en interne. Ces plateformes sont également équipées de moniteurs pour garantir aux visiteurs une expérience intensive. De plus, les pilotes peuvent enfiler un casque de réalité virtuelle et s’immerger davantage dans les sensations de vitesse. La combinaison de la VR et des écrans conventionnels résout un dilemme fréquent : que fait le spectateur qui n’a pas de casque spécial ? Cette double solution garantit, par exemple, que les visiteurs qui passent à côté puissent assister à cette aventure pleine d’action.

La structure de base du poste est exceptionnellement stable.

En matière de simulation de course, Simtechpro s’est fait une réputation, notamment grâce aux séries SimBase et SimLight. Tandis que SimBase convient davantage à une application professionnelle, SimLight s’adresse quant à lui aux joueurs ambitieux qui ont assez de place chez eux. La cerise sur le gâteau, c’est que les deux systèmes sont particulièrement flexibles car ils sont construits à partir des composants du système de construction modulaire MB : « Nous pouvons remplacer différents composants de tous les modèles en fonction des besoins. En outre, la structure de base d’item est particulièrement stable », explique Pere Arnau i Rallo, Chief Commercial Officer chez Simtechpro.

Simulation de course avec beaucoup de puissance

Le profilé en aluminium lui donne un aspect très cool et technique.

Regardons de plus près au modèle SimBase 327 : le cœur du simulateur de course est une plateforme modulaire extrêmement flexible suivant la technique de profilés du système de construction modulaire MB. L’addition de capots de protection adaptés et des profilés cache donne à la plateforme solide un style sophistiqué. Comme le souligne Arnau i Rallo, Simtechpro a été particulièrement impressionné par le trio qu’est la flexibilité, la stabilité et l’esthétique. « La structure de base est facile à adapter et très durable, et le profilé en aluminium lui donne une esthétique technique plutôt cool ». Un style élégant et minimaliste est également ce qui a tellement intéressé le designer Tomás Alonso dans notre système de profilés D30.

Les moniteurs de 27 pouces, montés sur une structure pouvant supporter des écrans allant jusqu’à 35 pouces, donnent aux utilisateur la réelle impression de se trouver aux commandes. Différents modules de logiciel permettent de simuler une formule 1, une voiture GT et une voiture de rallye, afin que tous les fans de rallye y trouvent leur compte. Les barres coulissantes utilisées permettent de modifier le cockpit avec flexibilité et rapidité. À cela s’ajoutent deux éléments qui viennent renforcer l’immersion.  Le système de mouvements intégré, y compris les amortisseurs, reproduit un mouvement réaliste de ce qui se passe sur la simulation de course. Les conducteurs qui exécuteront des manœuvres rapides le sentiront immédiatement dans le siège de course et dans le corps, mais sans qu’ils ne soient jamais en danger. Un soundsystème à 6 canaux vient renforcer la sensation de course à un niveau acoustique.

Vous aimeriez être tenu informé régulièrement des possibilités d’applications innovantes que proposent les solutions d’item ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !