La pandémie du coronavirus implique des défis considérables notamment pour les établissements d’enseignement.
Au niveau des universités, l’enseignement pratiqué actuellement passe surtout par le numérique, les étudiants participant chacun sur son ordinateur. Compte tenu d’une certaine tendance à l’amélioration de la situation, des évènements hybrides attirent de plus en plus l’attention : Si une partie des étudiants se trouve à la maison et l’autre partie dans l’amphi, il est plus facile de respecter les règles de distanciation. Une retransmission en direct des cours pour tous les étudiants peut être gérée par un maître de conférence disposant d’un portable, mais ce n’est pas aussi simple avec la variante hybride. En effet, il faut se poser les questions suivantes : Comment faire pour impliquer tous les participants dans la salle tout en permettant aux spectateurs à distance de tout capter, comme des questions posées dans l’amphi ? Comment atteindre la flexibilité nécessaire si le professeur souhaite un peu plus de liberté de mouvement ? Et comment améliorer la qualité technique des transmissions ?
Ces questions ont fait l’objet d’un projet étudiant lancé par le professeur Christoph S. Zoller de la faculté des systèmes de véhicule et de production de l’école technique (TH) de Cologne. Le but était de créer une table de « streaming » spéciale en utilisant le système de postes de travail d’item.
Configurer des postes de travail industriels en ligne
Découvrez les possibilités du nouveau module de configuration de poste de travail avec vue 3D et des fonctions intelligentes, notamment pour la protection ESD : Composez votre poste de travail personnalisé pour la production manuelle directement dans un navigateur web.
EN SAVOIR PLUS
Des transmissions de cours en direct de grande qualité
« L’idée consistait à construire une table mobile adaptée à différents cas de figure et assurant des images et du son de qualité professionnelle » explique le professeur Zoller. Etant donné que les systèmes disponibles sur le marché n’offraient pas la flexibilité souhaitée, il décida donc de lancer un projet sur le sujet. La table streaming développée par trois étudiants est mobile et dispose d’un réglage électrique de la hauteur ainsi que de quatre supports d’écran. Au total, 4 sources HDMI peuvent être connectées. On peut donc tout voir à tout moment – pendant les cours, on peut regarder par exemple en parallèle la présentation, les spectateurs dans la salle et à la maison, mais aussi surveiller les performances du système. Sur deux bras articulés on peut fixer non seulement deux caméras reflex de grande qualité, qui enregistrent la vidéo en HD et peuvent pivoter sur 180 degrés, mais aussi un éclairage d’appoint. Un prompteur est également intégré. Le logiciel Open Broadcaster sert au montage, ou bien au changement de perspective pour l’image sur le projecteur dans le cas d’une présentation.
Pour la situation hybride, des microphones sans fil pour les étudiants présents sont également prévus ce qui permet aux autres participants de suivre les discussions après la présentation. Etant donné que la TH Cologne connaissait déjà très bien item suite à un certain nombre de projets divers et en raison de l’exigence de haute qualité, une table issue du système de postes de travail d’item a été retenue : « Une table solide, adaptée à un usage industriel et réglable en hauteur était la meilleure solution compte tenu de nos exigences. Grâce à la flexibilité et aux bras articulés, item avait notre préférence » souligne le professeur Zoller. C’était justement la combinaison entre la possibilité de réglage et la stabilité qui était le facteur décisif. Cependant, l’adaptabilité flexible, c’est-à-dire le réglage de la hauteur et également la mobilité sur roulettes, ne doit pas se faire aux dépens de la qualité de transmission, comme le déclare le maître de conférence : « Toute vibration se transmettrait à la caméra de sorte qu’une table ordinaire, même réglable en hauteur, ne ferait tout simplement pas l’affaire ».
La table streaming est équipée pour s’adapter à tout type de locaux.
Une solution pour différents types de streaming
Grâce à la table streaming aux usages multiples, il existe désormais une solution facile à utiliser et qui s’adapte à l’espace disponible. D’une part, il y a la conférence hybride déjà évoquée avec transmission en direct. Dans ce cas, le maître de conférence peut s’éloigner de la table pendant que la caméra est braquée sur lui, et un assistant se charge du contrôle des images. On peut aussi envisager une transmission en direct à partir d’un amphi vide. De plus, l’équipement technique de haute qualité permet également d’enregistrer et de réutiliser des évènements. Cependant la table ne convient pas seulement à la transmission en direct des cours mais aussi des conférences internes et des réunions de comité. « En ce moment, ce type d’évènement est surtout numérique, mais avant, il y avait aussi des variantes hybrides. On finira bien par les retrouver. La table peut être placée au bout de la table de conférence de sorte que tous les participants virtuels sont bien visibles à cet endroit » mentionne le professeur Zoller. Dans ce cas, le son dans la salle de conférence est capté par un microphone de table.
Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !