Toujours être informé

La construction en ligne : maintenant aussi avec des remplissages

Le dernier développement ajouté à item Engineeringtool offre de nouvelles perspectives aux utilisateurs. 

L’utilitaire item Engineeringtool permet de réaliser une chaîne de processus entièrement numérique – de la construction en ligne jusqu’aux achats et au montage  en passant par la documentation et la concertation. Tous les participants au projet profitent ainsi d’un gain de temps appréciable. Toujours selon le principe du processus d’amélioration continue (PAC), l’optimisation d’item Engineeringtool ne s’arrête jamais : des mises à jour régulières font évoluer la gamme de produits et ajoutent de nouvelles fonctions pratiques. A ce propos, nous accordons une importance toute particulière aux réactions de nos clients : « De nombreux clients nous ont interpelés au sujet des remplissages. Nous sommes heureux de pouvoir désormais répondre à leurs attentes », déclare Christian Thiel, chef de produit et expert en utilitaires en ligne chez item. A présent, les utilisateurs d’item Engineeringtool peuvent intégrer des remplissages fermés dans leurs constructions – y compris des panneaux en stratifié compact, en plexiglas et en polycarbonate, ainsi que des plans de travail en trois matériaux différents. Il existe plus de 50 variantes de produit. Grâce aux nouveaux remplissages, on peut maintenant aussi créer des applications telles que des tables avec utilisation optimisée des matériaux, des chariots d’atelier ou des cabines de machine, le tout dans item Engineeringtool.

item Engineeringtool : A votre service, quelque soit votre niveau

Vous vous intéressez à item Engineeringtool d’une manière générale, ou vous aimeriez mettre vos connaissances à jour ? Ici vous trouverez tout ce qu’il vous faut et plus encore : des solutions préconfigurées et le contact direct avec nos spécialistes.
Découvrir maintenant

Fixer des remplissages en quelques clics seulement

Comme tous les composants, les remplissages sont mis en place dans l’environnement 3D d’item Engineeringtool par simple glisser-déplacer. Il est très facile d’adapter les propriétés, telles que le matériau, la couleur, la longueur et la largeur, en fonction de vos besoins. Pour la fixation d’un remplissage plein, différents modèles de multiblocks sont disponibles. Il s’agit d’éléments de fixation spécifiques pour les panneaux : des multiblocks en polyamide (PA) et en zinc (Zn) coulé sous pression. En général, les multiblocks peuvent être fixés n’importe où dans la rainure du profilé et du remplissage.

item Engineeringtool assiste l’utilisateur activement, aussi au niveau des remplissages. L’erreur est humaine, mais la digitalisation de nos produits et les automatismes intelligents de l’utilitaire permettent de l’exclure .

– Christian Thiel, chef de produit et expert en utilitaires en ligne chez item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les multiblocks, il existe certaines particularités : « Par exemple, un espace de 1,5 mm autour du panneau est nécessaire. Cependant, l’utilisateur n’a pas à s’en soucier puisque le logiciel s’en charge » explique Christian Thiel. Dans ce cas, l’utilisateur bénéficie de l’aide de l’assistant de fixation : celui-ci permet à l’utilisateur de configurer la liaison entre les panneaux et de procéder à certains préréglages. Une fois le panneau mis en place, la quantité de fixations nécessaires est ajoutée automatiquement – tout comme les autres usinages pour assemblage et les petites pièces. De plus, la fonction « fit-to-frame » est d’une grande aide. Elle permet d’adapter le panneau automatiquement à la bonne taille. C’est bien pratique : Si la taille de la construction change, la dimension du remplissage ainsi que la quantité de fixations sont mises à jour automatiquement. On obtient ainsi un ensemble parfaitement adapté.

Construction en ligne de tables avec utilisation optimisée des matériaux et avec un plan de travail

Pour la mise en place des plans de travail, on peut utiliser des fixations de plan de travail, et en cas d’utilisation du système de construction modulaire pour la production « lean » des équerres plan de travail. De cette façon, il est possible de construire dans item Engineeringtool des tables Economy légères et stables à la fois. Ces tables ainsi que d’autres exemples d’application (avec ou sans remplissages) sont disponibles sous forme de solutions préconfigurées. « Avant, on pouvait tout au plus réaliser le bâti de base, mais maintenant c’est toute la table » souligne Christian Thiel. Par conséquent, tous les avantages qu’apportent ces applications se répercutent sur les processus en aval : par exemple le partage facile de la construction toute entière par le biais du numéro de projet, l’expédition ultrarapide des projets réalisés en ligne, et la génération de la séquence de montage recommandée pour la solution dans son ensemble dans une notice d’assemblage 3D.

Le grand avantage c’est que l’utilitaire item Engineeringtool a été conçu à 100 % par nos soins. Nous maîtrisons donc toutes les options et pouvons ajuster l’utilitaire en fonction des demandes de nos clients. Au final, c’est plus pratique, plus rapide et plus simple pour eux .

De plus, le menu a été étendu pour les assemblages préférés. C’est-à-dire que la configuration des fixations pour le système de construction modulaire MB et le système de construction modulaire pour la production « lean » est encore plus précise. Cet avantage est valable également pour les nouveaux assemblages. L’utilité décisive des assemblages préférés réside dans le fait que dès le départ les bons assemblages sont mis en place (y compris selon différents scénarios) et qu’il y a moins de modifications manuelles ultérieures. D’autres simplifications de l’utilitaire sont prévues. Et encore une fois : « Le grand avantage c’est que l’utilitaire item Engineeringtool a été conçu à 100 % par nos soins. Nous maîtrisons donc toutes les options et pouvons ajuster l’utilitaire en fonction des demandes de nos clients. Au final, c’est plus pratique, plus rapide et plus simple pour eux » résume Christian Thiel.

Une première approche réussie du monde de l’ergonomie : à présent, il est possible de construire ce type de table entièrement en ligne dans item Engineeringtool.

La transition numérique et l’avenir de la construction mécanique vous intéressent ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !