Newsletter Subscription

Installation lumineuse interactive : un message personnalisé à la demande

Du 29 octobre au 2 novembre 2020, le festival numérique « Sankt Elektronika » devait avoir lieu à St-Gall.

Un programme varié était prévu – avec des installations artistiques, des ateliers et des programmes de scène. Malheureusement, une situation sanitaire aggravée s’était à nouveau installée et rendait l’annulation du festival inéluctable. Toutefois, il y avait un projet qui pouvait malgré tout être présenté au public en raison de son approche particulière : l’installation lumineuse interactive « 5×14 » du studio de design Lucid – Büro für kollektive Neugierde de Zurich. En principe, cet élément aurait dû faire partie d’un « terrain de jeu numérique », la pièce maîtresse du festival qui aurait dû présenter des installations innovantes à cinq endroits différents dans le centre-ville de St-Gall. Avec cette installation, il y avait au moins un point fort pour attirer tous les regards. L’installation « 5×14 » était une série de cinq rectangles munis de panneaux LED et placés près de l’entrée de l’hôtel de ville. On pouvait y voir cinq grands affichages à quatorze segments, d’où le nom « 5×14 ». Le clou : un site web dédié permettant de modifier les lettres lumineuses affichées et de créer de nouveaux mots. Finalement, l’installation est restée visible plus longtemps que prévu ; du 29 octobre au 12 novembre 2020. La technique des profilés issus du système de construction modulaire MB d’item a été utilisée pour construire le cadre des rectangles.

Une idée – des possibilités sans limite

Flexibilité, robustesse et qualité supérieure : depuis plus de 40 ans, le Système de construction modulaire MB item est la solution pour relever tous les défis dans le domaine de la construction de machines et des équipements de production.
DEMANDER LE LOT D’ECHANTILLONS

De l’interaction sans contact pour des impressions fortes

Le studio de design Lucid, qui se définit comme un collectif sans hiérarchie, s’est spécialisé dans le design interactif. Selon eux, cette discipline ne se limite pas aux projets purement publicitaires mais concerne aussi l’intégration d’espaces réels et le fait de donner au public la possibilité de les modifier. Lorsque le festival avait contacté le studio pour savoir s’il pouvait contribuer un projet en un mois, les idées adéquates étaient vite trouvées. Etant donné que les designers zurichois aiment de toute façon la création d’installations lumineuses et ont tout de suite tenu compte des restrictions de contact en période de covid, les choses ont évolué rapidement : « Nous disposions déjà de quelques panneaux LED, et nous avons testé si on pouvait les piloter en passant par un site web. C’était tout à fait possible. Et si le public pilote le site web à l’aide d’un smartphone, c’est l’idéal par les temps qui courent. Un bouton à la disposition de tout le monde aurait été impensable » explique Marco Ehrenmann, designer interactif chez Lucid.

Très vite, une structure stable a été réalisée pour nous. En un seul mois, le temps était compté, mais l’engagement de notre interlocuteur chez item Suisse a été remarquable.

Sur le site web en question, les utilisateurs pouvaient saisir des lettres individuelles et ainsi laisser brièvement leur empreinte sur l’hôtel de ville de St-Gall. Cette opération est possible grâce à un protocole de commande de lumière qui est relié à un ordinateur sur site qui obtient à son tour des informations du site web et d’un serveur correspondant. Ensuite, les panneaux LED affichent les informations visuelles. Ces panneaux sont fixés respectivement à des bâtis de base en profilés aluminium d’item. M. Ehrenmann avait déjà découvert la technique des profilés de Solingen chez un autre client item, et il était donc rapidement convaincu qu’il s’agissait de la bonne solution pour l’installation lumineuse interactive « 5×14 ». « Très vite, une structure stable a été réalisée pour nous. En un seul mois, le temps était compté, mais l’engagement de notre interlocuteur chez item Suisse a été remarquable ». Il n’a pas ménagé ses efforts pour nous aider » constate Marco Ehrenmann. En plus des facteurs comme la stabilité et le service clients, Lucid apprécie également la modularité et la flexibilité de nos profilés : Des projets de plus grande envergure, basés sur le « 5×14 » qui est une sorte de démonstration de faisabilité, sont déjà envisagés. Il sera facile d’adapter et d’agrandir les structures existantes à cet effet.

Une installation lumineuse interactive malgré des conditions inhabituelles
Un smartphone permettait de modifier facilement les séries de lettres (photo :  Lucid GmbH [wearelucid.ch]).

Une installation lumineuse interactive avec des listes de mots spécifiques

Une installation lumineuse interactive sur un bâtiment officiel implique cependant certains défis. Comment peut-on empêcher quelqu’un de saisir des mots inconvenants ? Une solution pratique a pu être mise en place : chaque nouvelle combinaison de caractères était comparée à une liste de « mots interdits ». Cette liste comportait environ 12 000 mots – des gros mots issus des cinq langues les plus parlées dans le canton de St-Gall. Cependant, il y avait aussi une liste de mots à connotation positive, comme « amour » ou « pizza », dont la saisie était récompensée par une lumière verte. Une des raisons pour lesquelles les visiteurs appréciaient l’installation, comme le souligne M. Ehrenmann : « Les réactions du public ont été très positives. C’est presque magique quand on peut modifier quelque chose de grand avec son petit smartphone, pratiquement en temps réel ». Et un peu de magie, c’est merveilleux dans cette période sombre de l’année.

Une installation lumineuse interactive malgré des conditions inhabituelles
Visiblement, l’installation lumineuse interactive « 5×14 » a suscité la bonne humeur chez les visiteurs (photo :  Lucid GmbH [wearelucid.ch]).