Grâce à leur concept de modularité, à leur stabilité, à leur compatibilité cohérente et à leur bel aspect extérieur, nos profilés font d’ores et déjà leur entrée dans le monde du cinéma.
Depuis le 22 avril 2021, la coproduction germano-américaine « Stowaway » (Le Passager) du réalisateur Joe Penna est disponible sur la plateforme Netflix. Ce film de science-fiction à suspense compte parmi ses vedettes Anna Kendrick (« Pitch Perfect ») et Toni Collette (« Sixth Sense »), nominée aux Oscars, et relate une mission en route vers Mars. Cependant, l’aventure est compromise lorsqu’il s’avère peu après le décollage du vaisseau spatial que les trois membres d’équipage ne sont pas seuls à bord. A cause d’un passager clandestin, une course contre la montre commence : le retour sur Terre est impossible – en même temps, les ressources et l’oxygène ne sont suffisants que pour trois personnes. « Notre objectif était de tourner un film qui soit crédible sur le plan scientifique dans la mesure du possible », explique le metteur en scène. Par conséquent, l’entreprise cinématographique Augenschein Filmproduktion GmbH était particulièrement exigeante en ce qui concerne le matériel destiné à la construction de base du vaisseau spatial et d’une station spatiale ainsi que pour le mobilier et les escaliers. Avant tout il fallait de la stabilité et de la flexibilité. L’équipe de production a donc retenu les profilés aluminium, les fixations et les écrous du système de construction modulaire MB d’item.
Une idée – des possibilités sans limite
Flexibilité, robustesse et qualité supérieure : depuis plus de 40 ans, le Système de construction modulaire MB item est la solution pour relever tous les défis dans le domaine de la construction de machines et des équipements de production.
DEMANDER LE LOT D’ECHANTILLONS
Du matériel flexible et solide pour créer les plateaux de tournage de « Stowaway ».
« A la recherche d’un système que nous pourrions faire évoluer de façon modulaire et qui nous permettrait de structurer les espaces, item nous a proposé la meilleure solution » déclare le directeur artistique, Uwe Stanik. Initialement, il avait été envisagé d’utiliser des constructions en acier. Des adaptations de dernière minute auraient alors été pratiquement impossibles ou seulement faisables au prix de gros efforts. Grâce à la technique des profilés modulaire d’item, l’équipe de « Stowaway » avait la possibilité de modifier les constructions à tout moment. Sur la base du système de construction modulaire MB, des systèmes de fixation ont été créés pour une station spatiale rappelant la SSI, tout comme des meubles entiers (comme par exemple les lits de l’équipage) et des escaliers. De plus, avec les composants item, il était possible d’intégrer des conduites et des câbles dans les recoins et les creux du plafond du vaisseau spatial. Des profilés carrés, tels que les fixations d’angle et angulaire, ont été utilisés pour une cloison de séparation dans le cockpit du vaisseau spatial. Pour la construction d’un bâti de base dans la station spatiale, les créateurs de « Stowaway » ont fait appel aux profilés carrés et ronds ainsi qu’à environ 200 fixations d’angle et 32 fixations angulaires. Les constructions les plus sophistiquées réalisées à l’aide de la technique des profilés étaient toutefois une plateforme de panneaux solaires et une passerelle. Cette passerelle permettait de relier deux stations spatiales et elle était composée de deux plateformes et d’un passage. A cet effet, les profilés 8 40×40, naturels, stables ont été utilisés de façon à empêcher directement les vibrations ou flexions des constructions.
Nos collaborateurs se sont bien débrouillés avec le système item. Nous avons pu réaliser tous les objets en un temps record .
Au départ, les collaborateurs item concernés avaient reçu des modèles 3D des objets prévus afin de pouvoir évaluer les quantités et la faisabilité. Enfin, un grand nombre de kits de construction a été livré aux plateaux de tournage à Munich et à Cologne – d’un poids total de plus de 800 kg. Pendant toute la durée du projet, l’équipe de tournage et item étaient en étroite communication, la qualité du conseil et la compétence de nos collaborateurs ayant été appréciés en particulier. Sur site, tout s’est bien déroulé : « Nos collaborateurs se sont bien débrouillés avec le système item. Nous avons pu réaliser tous les objets en un temps record » explique Uwe Stanik. Il s’est avéré particulièrement avantageux de pouvoir combiner différents types de profilé entre eux et de pouvoir faire évoluer les constructions à volonté. De plus, selon M. Stanik, la large gamme des profilés et des assemblages étaient d’autres avantages décisifs en faveur du système de construction modulaire MB. L’aspect minimaliste et élégant des profilés convenait également à merveille : Grâce à leurs lignes épurées, les surfaces en aluminium harmonisent parfaitement avec le concept visuel de « Stowaway ».
Dans la bande d’annonce officielle de « Stowaway », vous pouvez vous faire une idée des coulisses et du résultat de cette production cinématographique :
Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !