Un entrepreneur de Chemnitz a développé une table de maquillage mobile afin de faciliter le travail quotidien des visagistes.
Qu’il s’agisse du plateau de film, d’un défilé ou des loges d’un théâtre, les stylistes travaillent dans de nombreux endroits différents et sont souvent en mouvement.
Ils doivent transporter avec eux toute leur panoplie : fers à lisser, brosses à cheveux, sèche-cheveux, pinceaux et, naturellement, des produits de maquillage. La plupart du temps, les stylistes et visagistes travaillent sous un éclairage difficile qui ne cesse de changer. Heureusement, le très talentueux designer et inventeur Marcel Möder a mis au point une solution très particulière pour faire face à ces défis. À l’aide de profilés MB du système de construction modulaire de la production lean et du système de postes de travail, il a fabriqué une station de maquillage mobile très fonctionnelle dont le but est de faciliter le travail quotidien des stylistes professionnels. Sa fascination pour les systèmes pliants et enfichables se reflète dans la boutique en ligne de Marcel Möder, « FALTFIX.de », dans laquelle il vend des produits allant des barres mobiles à des tables de baby-foot pliables.
D’artiste à constructeur
Après une reconversion professionnelle pour des raisons de santé, Marcel Möder a travaillé pendant plusieurs années comme artiste et endossé plusieurs rôles lors de diverses foires commerciales et autres évènements. Ayant été confronté à de mauvaises conditions de travail lors de certains changements de costume parfois fastidieux, il aspirait à un poste de travail mobile adapté à son travail qui lui fournirait à la fois un éclairage professionnel et un confort optimal. « Les designs disponibles sur Internet ne me convenaient tout simplement pas. Ils sont trop encombrants et pas assez fonctionnels pour la pratique », explique Marcel Möder.
Pour le modèle « Master Three », qui dispose également d’un espace pour se changer et d’un paravent, Marcel Möder a décidé de faire appel à la technique de profilés d’item.
C’est ainsi qu’est née l’idée de la gamme de produits « Styling-Case Pro » : il conçu différents modèles de Styling Cases sur base de ses propres besoins. Pour le modèle « Master Three », qui dispose également d’un espace pour se changer et d’un paravent, il a décidé de faire appel à notre technique de profilés. La table de maquillage Master Three, la première de quatre constructions, dispose de tiroirs, de plusieurs prises intégrées, de supports et de bras articulés pour les outils ainsi qu’un miroir avec trois niveaux de couleur et de luminosité (de 2700 à 6500 kelvins). À l’arrière se trouve un vestiaire avec une cabine d’essayage à l’abri des regards qui offre un espace de rangement supplémentaire pour les vêtements et autres ustensiles.
Un système plein de style : table de maquillage mobile pour professionnels
Au début, Marcel Möder pensait travailler avec des matériaux de construction généralement utilisés pour la construction de scènes. Pourtant, alors qu’il se trouvait dans une réunion d’associations commerciales, le designer avide de connaissance qui n’avait aucune expérience dans l’industrie, est tombé par hasard sur un catalogue de produits d’item et a été séduit par la modularité et l’aspect de la technique de profilés : « La compacité et la flexibilité des produits m’ont convaincues. item m’offre de nombreuses possibilités, qu’il s’agisse de poignées, de roues ou de charnières. » À l’exception du miroir modifié, il a donc opté exclusivement pour des composants provenant du système de construction modulaire MB.
Il ne lui fallut que quatre mois pour que son idée ne devienne un plan de construction terminé. Mais cela ne l’empêche pas l’entrepreneur d’optimiser ses designs en profitant de la flexibilité de notre technique de profilés. Il bricole actuellement sur une solution mobile avec des miroirs individuels. Il voyage également souvent pour présenter son concept lors de foires commerciales régionales et le prototype de la table de maquillage doit encore laisser la place à un produit fini. La réponse qu’il a reçue fut extrêmement positive, ce qui fut également le cas lors de l’exposition « Prix de l’État de Saxe pour le design » et le « Designers‘ Open » de 2018.
La version stationnaire et équipée de fonctions individuelles du miroir professionnel (LxH 85 x 180 cm LxH à partir de 60 x 600cm) est d’ores et déjà disponible pour tous les intéressés. Ils sont particulièrement adaptés aux cabines d’essayage des magasins de vêtements ou au style des clients qui fréquentent les studios de cosmétiques et les salons de coiffure.
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces produits sur le site Web de FALTFIX.DESIGN.
Vous aimeriez être tenu informé régulièrement des possibilités d’applications innovantes que proposent les solutions d’item ? Nous avons la solution : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !