Un logiciel intelligent facilite la composition et la mise en service de la technique linéaire et ouvre ainsi la voie à de nouveaux champs d’application.
Au cours des dernières années, le terme automatisation a pris une importance considérable dans le langage des tendances de la construction de machines et d’installations. Une augmentation considérable de la productivité et un niveau homogène de la qualité grâce aux processus précis toujours identiques justifient l’utilisation de solutions d’automatisation, et ce en particulier dans la production. La technique linéaire constitue la base technique et est jusqu’à présent souvent la raison pour laquelle l’automatisation n’est pas choisie pour de nombreuses tâches en principe parfaitement adaptées. La raison est simple : la technique linéaire ne permet d’augmenter les performances que s’il elle se compose d’une unité linéaire, d’un moteur, d’un entraînement et d’une unité de commande combinés de façon optimale.
Technique linéaire agencée de façon optimale
Cette combinaison de guidage linéaire et de technologie d’entraînement permet d’innombrables possibilités. Pour de nombreux utilisateurs intéressés, les avantages de l’automatisation avec la technique linéaire sont disproportionnés par rapport à l’effort de recherche et de conception nécessaire pour trouver une solution adaptée à la tâche. Et c’est sans parler de l’investissement pour la construction, l’aménagement et la programmation d’un automate programmable industriel (API). Ce problème est au centre du développement des item linear motion units®.
Dfin de configurer l’automatisation à la perfection, et surtout simplement, le MotionDesigner® d’item basé sur le web assiste l’utilisateur en l’aidant à choisir la composition optimale de la technique linéaire qui lui permettra de répondre à ses besoins individuels. L’outil tient notamment compte de la reproductibilité, de l’alimentation électrique sur site et des différents paramètres techniques. Il est également important de savoir si la solution doit convenir à une utilisation dans un environnement fortement encrassé ou dans des conditions de travail stériles.
En indiquant le sens de montage et du profil de course, l’item MotionDesigner® calcule une recommandation composée spécialement pour vous à partir de milliers de combinaisons possibles. Il ne reste alors plus qu’à déterminer la position de montage souhaitée avant de pouvoir la commander directement à partir du configurateur Web. Outre la solution complète optimisée pour la technique linéaire, l’outil indique également les accessoires utiles.
Mise en service rapide de la solution adaptée complète
L’item linear motion unit® est livrée pré-montée et prête à installer. Tous les câbles et les raccords sont codés par couleur et peuvent donc être connectés facilement, rapidement et de façon sûre. Afin de faciliter la mise en service, une solution logicielle supplémentaire, item MotionSoft®, vient s’ajouter aux fonctions de l’item MotionDesigners®. Le logiciel intelligent guide l’utilisateur à travers les différentes étapes de la mise en service, vérifie tout le système de manière indépendante et détermine les réglages de paramètres optimaux pour le fonctionnement. item MotionSoft® peut faire appel aux données de l’item MotionDesigners® collectées lors de la configuration. Le profil de course est directement sauvegardé dans l’unité de commande item.
Pas besoin de spécialistes pour la mise en service.
Au final, on n’économise pas seulement beaucoup de temps lors de la mise en marche : le fonctionnement avec l’item MotionSoft® fait qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un automate programmable industriel (API) supplémentaire. Pas besoin de spécialistes pour la mise en service. Étant donné que tout s’enchaîne parfaitement, beaucoup d’étapes de travail ne sont plus nécessaires et on évite de faire des erreurs qui coûtent beaucoup de temps et d’argent dans les solutions d’automatisation usuelles.