Toujours être informé

Air pur à louer – comment COLANDIS veut changer un secteur

Ces dernières années, la technologie de salle blanche a fait son chemin dans de nombreux secteurs industriels dans lesquels la production dans des conditions de travail propres était autrefois encore très rare.

Dans l’industrie alimentaire, les technologies environnementales, la pharmacie, la mécanique de précision, l’optique, la microélectronique et la technologie des microsystèmes, les exigences en matière de qualité des produits et de conditions de production ne cessent de croître. Bien que des exigences particulières s’appliquent à chaque nouveau secteur, l’objectif reste toujours le même : un rendement maximum de produits sans erreur avec des coûts les plus bas possibles. Avec leurs salles blanches à louer, la société COLANDIS GmbH de Kahla (Thuringe) a créé une alternative remarquable aux solutions classiques de la technologie de salle blanche.

Coûts de la technologie de salle blanche conventionnelle

Ce point est traditionnellement un facteur décisif dans la technologie de salle blanche. Les salles blanches classiques, comme on en trouve dans l’industrie des semi-conducteurs, sont généralement statiques. En outre, les frais coûts d’exploitation supplémentaires représentent souvent une grande partie de l’investissement initial. Le risque financier est d’autant plus élevé si l’entreprise ne planifie pas de manière optimale ses propres besoins.

Louer des salles blanches de manière économique et flexible

Une salle blanche de location se présente comme une alternative à la technologie de salle blanche, en particulier si le profil professionnel d’un nouveau client exige pour la première fois un travail dans des conditions propres. Le modèle MRR-01 de COLANDIS s’installe en quelques minutes sur une surface de 20 m². Néanmoins, il offre toutes les caractéristiques importantes d’une salle blanche, de l’éclairage à la technologie du filtre à ventilateur, en passant par un plancher à dissipation électrostatique. La salle blanche mobile atteint la classe de pureté de l’air 5 selon ISO 14644, est livrée dans deux conteneurs roulants et peut être installée sans outils.

Le MRR-01 a été développé pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, et il peut être utilisé pratiquement partout comme environnement d’essai pour la planification en salle blanche. Le système modulaire MB constitue la base technique de ce système de salle blanche modulaire. Pour relever ce défi, la compatibilité salle blanche de tous les composants item utilisés par COLANDIS a été testée et certifiée dans les salles blanches de test de la société.

Une technologie de salle blanche profilée

Les constructions se composent principalement d’une combinaison d’éléments de cadre en aluminium item et d’éléments de surface adaptés. La liberté avec laquelle ces composants peuvent être combinés permet de concevoir les salles de manière spécifique au client, alors que cela demandait autrefois un effort considérable. Les salles blanches de COLANDIS sont absolument flexibles et efficaces à construire. COLANDIS est toujours en mesure d’apporter des modifications liées à la production ou de répondre à des exigences supplémentaires ultérieurement. Souvent, le client peut même le faire lui-même – il est si facile de faire des ajustements. Le rapport d’utilisateur détaillé montre comment COLANDIS a réalisé une salle blanche de location sans vibration, légère et durable.

Technologie de salle blanche de COLANDIS

COLANDIS a été fondée en 1996 sous le nom de « Cleanroom Technology Jena » par Joachim Ludwig, qui dirige l’entreprise depuis 2016 avec sa fille Ina Henze-Ludwig. L’analyse des processus, le développement, la fabrication et la qualification des produits ainsi que les contrôles de salles blanches et de compatibilité salle blanche font partie des services fondamentaux. La proximité client, la transparence et la fiabilité sont les piliers de la philosophie de l’entreprise. Les solutions de technologie de salle blanche de COLANDIS sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment le médical, la technologie des microsystèmes, la biotechnologie et la mécanique de précision.