Il ne fait aucun doute que la numérisation modifie fondamentalement le domaine du génie mécanique.
Les entreprises doivent réagir pour ne pas perdre contact avec le développement technologique rapide. Seule une stratégie numérique à l’échelle de l’entreprise permet de répondre aux exigences d’efficacité et de temps de traitement requises par le marché. Mais comment savoir à quel point votre propre entreprise a déjà progressé en numérisation ? De nombreuses PME se posent cette question. Nous avons donc élaboré une liste de contrôle qui s’appuie sur notre étude intitulée « À quoi ressemble l’ingénierie mécanique du futur ? » et qui donne lieu à des recommandations d’action concrètes. De cette manière, elle offre une orientation utile et pratique. Le stockage et la protection des données sont présentés à titre d’exemple dans cet article. De manière générale, les réflexions sur la numérisation dans le domaine du génie mécanique passent souvent au second plan, malgré leur importance.
Sécurisation des données dans l’industrie
La densité de données en génie mécanique augmente continuellement. Cela entraîne l’apparition de nouvelles exigences en matière d’administration et de sécurité de ces volumes de données. La procédure de classement des données CAO et des fichiers de projet pour les commandes des clients est donc l’un des éléments centraux pour déterminer de l’état de la numérisation dans le domaine du génie mécanique. Prenons le cas, par exemple, d’une entreprise dans laquelle les données sont stockées sur l’ordinateur du collègue ou du poste de travail concerné. Il reste alors encore beaucoup à faire : aujourd’hui, suite aux actions inconsidérées d’un collaborateur, les logiciels malveillants ou les défaillances matérielles peuvent causer des dégâts plus importants que jamais. Les retards dans les projets n’entraînent pas seulement des pertes financières. Si cela compromet la planification du client, l’image de votre propre entreprise risque également d’en souffrir.
Chaque stratégie de numérisation en génie mécanique doit donc inclure une sauvegarde supplémentaire, au mieux redondante, des données importantes. La redondance dans ce contexte signifie que les données sont sauvegardées plusieurs fois pour faciliter une reconstruction. D’autre part, si l’on stocke toutes les données sur un serveur central avec une solution de sauvegarde, on a déjà pris de l’avance en termes de sécurité des données. Néanmoins, la seule présence d’une telle solution ne suffit pas. Il est essentiel que ladite solution de sauvegarde soit physiquement aussi éloignée que possible du serveur principal. Sinon, les données sauvegardées risquent également d’être affectées en cas de dégâts des eaux ou d’incidents similaires. En principe, il est également possible de fournir aux clients les données actuelles du projet sous forme de téléchargement via leur propre serveur.

Pas sans concept de cybersécurité : numérisation en génie mécanique
Les solutions en cloud sont très attrayantes pour le domaine du génie mécanique. Elles représentent une alternative rentable à un serveur interne, car les coûts sont transparents et peuvent être planifiés. Les données sont stockées de manière redondante par la structure technique des fournisseurs, ce qui rend une perte de données très peu probable. Par ailleurs, l’état actuel d’un projet sauvegardé dans le cloud peut être partagé à tout moment avec le client respectif via un lien. Cependant, une infrastructure sophistiquée pour la protection des données devrait généralement être accompagnée de mesures de protection appropriées. Dans une entreprise numériquement active, la protection antivirus actuelle ne peut être que le niveau 1 d’une stratégie de protection.
Dans le domaine de la sécurité informatique, en particulier, les petites étapes ont un impact considérable.
Dans le domaine de la sécurité informatique, en particulier, les petites étapes ont un impact considérable. Les droits d’utilisateur restreints empêchent de manière idéale que des virus ou des programmes malveillants similaires se propagent dans l’ensemble de l’entreprise via un seul ordinateur connecté au réseau. Les entreprises avancées sur le plan numérique utilisent déjà un système de protection antivirus et des droits d’utilisateur limités, conformément au règlement général sur la protection des données européen (RGPD UE). Celui-ci vise principalement le traitement des données personnelles dans le marketing en ligne. Cependant, en particulier dans le domaine du génie mécanique numérisé, on a de plus en plus recours à des données de projets précieuses. L’examen du RPGD UE montre à quel point la sécurité des clients et des partenaires est importante pour une entreprise, et comment cela se répercute sur l’image externe.