Ils furent le centre de l’attention lors du Güterhallenfest de Solingen : « les cubes ». Dix cubes fabriqués à base des profilés item pour encadrer les installations artistiques.
Cela fait maintenant plus de 10 ans que le festival « Güterhallenfest » est une institution dans la scène artistique de Solingen. Chaque année, la colonie d’artistes située dans l’entrepôt de l’ancienne gare de Solingen invite des visiteurs pendant l’événement de deux jours. Le festival qui s’est déroulé du 12 au 13 mai 2018 et dont le slogan était « 2,5 au carré – tout dans une boîte » a rencontré un nouveau succès. Les visiteurs eurent l’occasion d’admirer les installations artistiques extérieures présentées dans dix cubes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres. Les « cubes » ainsi agencés firent de l’exposition un évènement exceptionnel. Derrière ce succès, notre système de profilés D30. Nous ne cachons pas l’importance que nous accordons à la promotion de jeunes talents et de l’art et que nous sommes passionnés par tous genres de design.

Une présentation cubique impressionnante

La technique de profilés d’item a déjà fait ses preuves lorsqu’il s’agit de construire des stands de foires commerciales. Mais l’utiliser pour « encadrer » une œuvre d’art, c’est une première. Les cubes qui racontent une histoire à travers l’espace d’exposition devaient à la base être construits à partir de lattes en boit. Mais les organisateurs ont trouvé une solution plus pratique : « Dieu merci item nous a proposé ses profilés du système de construction modulaire qui nous ont servis pour construire les cadres », explique l’artiste et porte-parole Peter Amann.
L’idée sous-jacente est aussi simple qu’efficace : chacun des artistes a décoré l’un des cubes dans son style unique pour présenter son installation et son interprétation créative sous le meilleur jour. Les demandes spéciales, telles que les profilés croisés ne posèrent aucun problème. Les artistes étaient libres de laisser libre cours à leur créativité. Mais le meilleur se produisait une fois la nuit tombée : les installations lumineuses impressionnantes attirèrent encore plus l’attention sur les nombreux cubes.
Des cubes solides, grâce à item
Lors de la construction des cubes, le personnel d’item se trouvait sur place pour aider les artistes et s’assurer que les cubes étaient construits correctement. Avec les tubes profilés, les angles correspondants, les connecteurs et, dans certains cas, les doubles profilés de notre gamme de système de construction modulaire lean, nous étions certaines que les cubes seraient stables et sûrs. Notre technique d’assemblage maniable et rapide a également montré ses avantages : les artistes étaient surpris de voir à quel point il était facile de construire les cadres avec les solutions d’item. Un des participant a bidouillé intuitivement avec les profilés et s’est émerveillé de voir à quel point le montage était simple. Même les visiteurs du festival ont fait part de leur impression positive sur l’originalité de la présentation.

Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouveautés du monde d’item ? Nous avons la solution : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !