Fonctionnalité et design moderne : une combinaison qu’item maîtrise et qui lui a valu d’être récompensé du Red Dot Award 2018.
En 2018, plus de 6300 produits venus de 59 pays entraient en compétition pour un des très convoités Red Dot Awards. Chacun d’entre eux a été évalué par un comité de juges. Comme pour les années précédentes, la clé pour remporter l’une des compétitions les plus prestigieuses pour l’excellence du design produit consistait notamment de combiner au mieux une conception de production claire et l’innovation. C’est justement ce qui a valu au système de panneau à outils d’item de remporter autant de points auprès du jury. Grâce à sa structure claire et aux nombreuses possibilités de fixation d’outils, le système de panneau à outils a impressionné les juges comme solution efficace pour organiser les postes de travail. Cette distinction vient s’ajouter aux prix de design qu’item a déjà remportés.

Une organisation optimale grâce au système de panneau à outils d’item
Avec un total de 19 rainures à l’avant et à l’arrière, le profilé de platine en aluminium offre énormément de place pour des supports ou des accessoires dans un espace restreint. La forme plate du profilé de plaques rainurées 8 permet aux membres du personnel d’organiser leur poste de travail rapidement et simplement. Les accessoires et les équipements peuvent être positionnés à la hauteur idéale et selon la disposition optimale. Qu’il s’agisse de clés ouvertes, de tournevis ou d’embouts, quasiment chaque outil peut être adapté à la situation de travail. De plus, les utilisateurs n’ont qu’à tourner les supports correspondants directement dans la rainure. Un poste de travail bien préparé avec le système de panneau à outils d’item aide à rendre les processus de travail plus efficaces, ce qui conduit à une augmentation de la productivité.
Le système de panneau à outils d’item est également le complément idéal du système de construction modulaire MB pour une organisation ergonomique des postes de travail : le profilé de plaques rainurées 8 peut être combiné avec tous les produits de la série de crochets et de supports, d’étagères et autres systèmes de fixation d’item. En plus de pouvoir être fixé directement à un poste de travail, les utilisateurs peut être intégré le système de panneau à outils d’item à un chariot à outils mobile bien rangé, apportant ainsi plus d’organisation et de structure à différentes zones de la production.
Une récompense pour les meilleurs du secteur : le Red Dot Award

Le prestigieux Red Dot Award est décerné par le Design Zentrum Nordrhein-Westfalen (DZNRW), fort d’une tradition longue de 60 ans. Établie à Essen dans les années 50, l’association s’appelait alors « Verein Industrieform » (Association pour le design industriel) jusqu’en 1990. Peu de temps après sa fondation, elle lança une compétition de design annuelle. D’abord connu sous le nom de « Roter Punkt », il devint le « Red Dot Award » international au tournant du millénaire.
Outre le design de produit, le prestigieux Red Dot Award récompense également les réalisations exceptionnelles dans les catégories Communication Design et Design Concept. En plus de la tache classique de jury, les membres capables de voter doivent eux aussi être responsables pour des exhibitions et des publications. Le Red Dot Award 2018 remporté par item pour son système de panneau à outils atteste de sa facilité d’utilisation et de sa conception de forme consistante. L’objectif des designers et développeurs de produits d’item a toujours été de parvenir à une synthèse parfaite de fonctionnalité et de design. Bien entendu, c’est très valorisant de voir ses efforts officiellement récompensés, comme ça a été le cas avec le Red Dot Award 2018.

Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouveautés passionnantes du monde d’item ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !