Les bases, des conseils de construction, des composants et des solutions modèles : découvrez la technique de salle blanche avec item.
Des particules de poussière d’une taille de 0,5 µm ne sont pas visibles à l’œil nu. L’unité « µm » signifie micromètre, donc un millième de millimètre. A titre de comparaison : un cheveu humain a un diamètre de 40 à 120 µm. Mais ne sous-estimez pas ces particules de poussière si discrètes. En effet, normalement elles ne présentent aucun danger. Cependant, dans les secteurs où l’hygiène joue un rôle important, et lors de la fabrication des produits concernés, elles peuvent avoir des conséquences désastreuses. C’est un peu comme dans le cas de la protection contre les décharges électrostatiques (ESD) : il faut des solutions spécifiques pour mettre un terme au danger invisible. Dans le cas qui nous intéresse des salles blanches sont utilisées. Par exemple, selon la classe de salle blanche ISO 5, tout au plus 3520 particules de 0,5 µm sont autorisées par mètre cube. Dans une salle de séjour on trouve jusqu’à 35 millions de particules par mètre cube. Mais comment la salle blanche parvient-elle à réduire le nombre de particules à tel point ? Comment ça marche ? Quels sont les critères pour l’aménagement des salles blanches ? Et quels sont les aspects importants pour l’utilisation d’une salle blanche ? Venez faire un tour avec nous dans le monde de la production propre. Nous serons toujours à vos côtés : En effet, dans ce domaine aussi, le système de construction modulaire item apporte des solutions personnalisées et flexibles.
Des solutions modulaires pour salle blanche
Créez des solutions pour salle blanche sûres selon le principe de construction modulaire ! Peu importe qu’il s’agisse d’une table de travail équipée d’une cabine à flux laminaire, d’une cabine de salle blanche ou d’une enceinte partielle : Avec item, vous pouvez réaliser des solutions selon les dimensions exactes souhaitées.
Qu’est-ce qu’une salle blanche ? La définition expliquée simplement
Selon ISO 14644-1:2015, une salle blanche est une pièce dans laquelle le nombre de particules aéroportées est maintenu à un niveau faible précis. La pièce doit être conçue, construite et exploitée de façon à réduire l’introduction, la création et le dépôt des particules. Une salle blanche est nécessaire pour protéger des produits et des processus des impuretés. Dans ce cas, certaines valeurs seuil sont à respecter. Dans un tel environnement contrôlé, l’air peut être purifié de manière ciblée. Parfois, il doit également être possible de contrôler des paramètres tels que la température, l’humidité et la pression atmosphérique. Le but est aussi de créer des conditions normalisées dans une pièce. En principe, les salles blanches sont utilisées pour le travail dans l’industrie des semi-conducteurs, de l’optique, de l’électronique ou de l’optoélectronique, dans l’informatique et la technique des processeurs, ainsi que dans de nombreux autres secteurs. Par exemple entre autres dans le domaine de l’automobile ou dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Toutefois, la technologie aérospatiale mise également sur la technique de salle blanche. De toute façon, une salle blanche ne désigne pas nécessairement des pièces fermées dans lesquelles on peut entrer. Il peut aussi s’agir de petites enceintes de processus qui respectent des conditions propres. Ces solutions spécifiques sont aussi appelées « mini-environnements ».
Les classes BPF de A à D s’inspirent des classes de salle blanche ISO 1 à 9 pour les valeurs limites des particules aéroportées .
Les autres étapes dépendent des conditions générales de la production en question. A présent, il s’agit de déterminer la classe de salle blanche qu’il vous faut. Chaque classe définit les exigences de processus spécifiques en salle blanche. Les classes de salle blanche sont définies selon deux références différentes : la norme ISO 14644-1 et la directive BPF. Elles constituent aussi la réglementation centrale pour la technique de salle blanche. De plus, d’autres normes et dispositions sont à respecter, parfois spécifiques à un secteur d’activité. La norme ISO 14644-1 se concentre sur le fait d’éviter la charge de particules dans l’air ambiant. Elle concerne donc les secteurs d’activité techniques. Par exemple la fabrication des semi-conducteurs ainsi que l’industrie du plastique et de l’automobile. La directive BPF par contre s’intéresse à la teneur en micro-organismes. Par conséquent, cette réglementation s’applique aux salles blanches dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie médicale ainsi qu’à la fabrication stérile. Les classes BPF de A à D s’inspirent des classes de salle blanche ISO 1 à 9 pour les valeurs limites des particules aéroportées.
L’importance des flux d’air dans une salle blanche
En principe, une salle blanche est basée sur le principe suivant : dans un environnement prévu à cet effet, une surpression (protection du produit) ou une sous-pression (protection de l’environnement) est créée. Dans le cas d’un fonctionnement avec surpression, on amène dans la pièce de l’air filtré par le haut et donc propre. En fonction des exigences au niveau de la salle blanche, on peut utiliser un flux de refoulement à faible turbulence ou un flux de dilution ou flux mixte turbulent. Dans le cas du flux de refoulement à faible turbulence ou du flux laminaire, l’air est introduit dans la pièce par des modules filtre/ventilateur d’une manière aussi laminaire que possible sur toute la surface de plafond. Ensuite, l’air déjà présent dans la pièce est refoulé vers le bas et quitte la pièce au niveau du sol. On évite ainsi de manière ciblée de créer des turbulences d’éléments d’abrasion ou de poussières fines. Ce qui nuirait aux zones de travail sensibles de la salle blanche. Dans le cas du flux de dilution ou flux mixte turbulent par contre, l’air filtré est guidé par exemple par une aube à tourbillon en créant une turbulence dans la salle blanche. De cette façon, on obtient une dilution continue de la concentration en particules. Il n’est donc pas nécessaire de couvrir tout le plafond de modules filtre/ventilateur.
Formation continue en ligne au sujet de la technique et des classes de salle blanche
Vous aimeriez en savoir plus sur les salles blanches ? Dans le centre de formation item Academy gratuit vous trouverez les cours en ligne « Introduction à la technique de salle blanche » et « Ensembles de règles de la technique de salle blanche, notamment ISO 14644 ». SE FORMER MAINTENANT
Différents types de salles blanches
Il existe la bonne salle blanche pour différentes exigences. Un module filtre/ventilateur (FFU) est installé au-dessus d’un poste de travail de salle blanche individuel. Le module crée un flux à faible turbulence (= laminaire). Les particules à l’intérieur de la salle blanche sont donc repoussées directement vers le bas. Elles peuvent ensuite s’échapper près du sol. Il est également possible de concevoir des machines entièrement ou partiellement comme une salle blanche. Une enceinte de processus propre permet de réduire le volume de la salle blanche au maximum. Ce n’est donc qu’un seul processus sensible qui a lieu dans des conditions de salle blanche. Les efforts de purification et de surveillance de l’air sont ainsi réduits dans la mesure du possible. Si vos produits doivent être fabriqués dans des conditions particulièrement propres, il est possible de réaliser des salles blanches selon un concept « espace dans l’espace ».

Aménagement optimal des salles blanches des composants pour les parois et les plafonds
Les composants nécessaires dépendent des conditions particulières. Souvent quelques éléments simples suffisent pour une production en salle blanche. On pense par exemple aux constructions de plafond et aux éléments muraux et latéraux. Pour ces derniers, vous avez le choix entre une paroi souple (rideau à lamelles) et une paroi en dur (remplissages). Le système d’entourage X 8 peut servir de base aux parois et aux plafonds dans la production propre. C’est possible grâce aux transitions à fleur, faciles à nettoyer, et à la construction modulaire : Vous pouvez utiliser le système d’entourage X 8 partout où une finition propre par rapport à l’environnement est importante. Le panneau sandwich HPL 36mm est tout indiqué pour des panneaux en sandwich. La désignation « HPL » (« high pressure laminate ») annonce la couleur : lors de la fabrication, de nombreuses couches de papier ou de fibres de cellulose sont comprimées sous haute pression avec des agents de liaison à base de résine. Les panneaux HPL sont lisses, faciles à nettoyer et résistent aux produits nettoyants. Les panneaux sont entièrement retenus entre les profilés X ou XMS sans aucun usinage.

L’air ambiant pour un environnement de travail et de processus propre
Un module filtre/ventilateur (FFU) est nécessaire pour purifier l’air ambiant. Le préfiltre et le filtre principal constituent un ensemble avec le boîtier FFU. Notre module filtre/ventilateur élimine 99,995 % de toutes les particules dans l’air ambiant – grâce à son filtre principal HEPA H14. Autrement dit : parmi 100 000 particules dans l’air, tout au plus 5 particules arrivent à passer. Le préfiltre bloque les particules plus grossières. Le boîtier FFU 1200×600 sert de base au module filtre/ventilateur. Le ventilateur qui aspire l’air dans la partie supérieure en est la pièce maîtresse. L’air est guidé vers le filtre principal à travers le boîtier insonorisé. Pour obtenir une qualité de l’air pratiquement indépendante de l’environnement, vous pouvez équiper vos solutions item de canaux de reprise d’air intégrés. Cette mesure permet aussi d’augmenter la vie utile du filtre.
Qu’il soit fixe ou mobile : pour le bâti de base, il est recommandé de faire appel à nos profilés aluminium X ou XMS qui sont compatibles salle blanche. Propriétés :
- petit rayon d’arête
- un minimum de rainures ouvertes
- nettoyage facile
- résistants aux produits nettoyants
Qu’il s’agisse de cabines à flux laminaire, de postes de travail de salle blanche ergonomiques, d’enceintes de processus ou d’enceintes partielles ou de cabines ou d’enceintes accessibles. Avec nos composants, vous pouvez aménager des solutions sur mesure pour le travail en salle blanche. Des partenaires qualifiés issus de notre réseau ainsi que notre département solutions client se feront un plaisir de vous aider.
Des solutions modulaires pour la technique de salle blanche
Dans la boutique item en ligne vous trouverez différentes solutions modèles pour des applications de salle blanche. Grâce à des données de CAO complètes et à des listes de pièces, vous pouvez commander les solutions modèles directement. La cabine à flux laminaire avec table de travail réglable en hauteur favorise la production efficace et ergonomique sur un poste de travail dans des conditions de salle blanche. En principe, la solution peut obtenir une certification jusqu’à la classe ISO 5. Cette certification est une procédure assez longue, et le certificat est un document attestant du succès de l’opération. Les classes ISO dépendent d’autres facteurs (tels que le type de flux ou le caractère fermé de la cabine). C’est donc la composition spécifique qui compte. Une tôle perforée inox comme plan de travail permet de dévier sans turbulence le flux de refoulement à faible turbulence de la cabine laminaire. Si nécessaire, vous pouvez compléter la zone de travail de bras articulés pour la mise à disposition du matériel et des outils, sur la base du système de postes de travail item.
La cabine de machine avec module filtre/ventilateur et reprise d’air est basée sur des profilés XMS. Les cache-câbles intégrés et les surfaces fermées faciles à nettoyer sont bien pratiques.
La cabine à flux laminaire peut aussi servir de montant de table : Cette cabine à flux laminaire assure une utilisation variable de l’espace pour une table de travail de taille personnalisée. Configurez le capot avec le module filtre/ventilateur sous la forme d’un montant flexible. Il n’est utilisé qu’en cas de besoin ponctuel dans la production. Tout comme l’ouverture de travail, il peut être adapté parfaitement au processus de production. La cabine de machine avec module filtre/ventilateur et reprise d’air est basée sur des profilés XMS. Les cache-câbles intégrés et les surfaces fermées faciles à nettoyer sont bien pratiques. Le module filtre/ventilateur crée un flux de refoulement laminaire, très pur. Il traverse la zone de travail et atteint le niveau inférieur à travers une tôle perforée. Il est ensuite ramené aux FFU en passant par la paroi arrière. Grâce à cet environnement propre, la solution peut être certifiée pour la classe de salle blanche ISO 2.
Cabine de machine avec module filtre/ventilateur et reprise d’air : Le degré de séparation de particules du FFU est de 99,995 %.
Règles de comportement pour le travail en salle blanche
Cependant, il ne s’agit pas seulement d’aménager un poste de travail sûr. Les personnes sont des sources de contamination majeures dans une salle blanche : L’air respiré ainsi que les particules sur les vêtements et la peau provoquent jusqu’à 40 % des impuretés. Les exigences sont donc très élevées pour les salles blanches, et il existe des règles de comportement spécifiques pour les collaborateurs et collaboratrices. En fonction du niveau de la classe de salle blanche, le port de vêtements de protection est obligatoire. Il existe par exemple des gants, des masques, des charlottes ou des coiffes de protection, des combinaisons et des surbottes. En plus des vêtements pour salle blanche, le comportement individuel dans la salle blanche est décisif. En principe, seul le personnel qualifié qui a bénéficié d’une formation à ce sujet doit pénétrer dans la salle blanche. Des mouvements brusques lors du travail sont un facteur de risque qui peut surprendre au prime abord. Cependant, ils soulèvent et font tourbillonner un nombre important de particules. Les collaborateurs et collaboratrices sont donc tenus de se déplacer lentement au niveau de ce poste de travail.
Une personne entre – et la pièce est pleine de particules.
De plus, le nombre de personnes dans la salle doit être aussi restreint que possible. On peut ainsi réduire le nombre de particules dégagées. Il est également interdit d’apporter et de consommer de la nourriture et des boissons. Les bijoux et autres objets personnels sont également proscrits dans les salles blanches. A l’intérieur d’une salle blanche, même le maquillage n’est pas autorisé. Il contient des particules qui pourraient se déposer sur les surfaces du poste de travail. La sécurité avant tout : si une personne ne se sent pas bien, elle ne doit pas entrer dans une salle blanche, même avec des vêtements de protection. Le fait d’éternuer ou de tousser peut avoir des conséquences néfastes – en contaminant la salle blanche en conséquence. C’est encore un point qui rappelle l’ESD : dans la salle blanche c’est la combinaison entre l’équipement et le comportement qui assure le succès. Nous sommes ravis de pouvoir nous rendre utiles dans les deux cas : avec notre principe de construction modulaire, et nos connaissances que nous partageons volontiers.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !