Les profilés KH sans métal sont utilisés pour la mesure d’antenne à l’université technique de Darmstadt (Allemagne).
L’institut pour la technologie des micro-ondes et la photonique de l’université technique (TU) de Darmstadt conduit des recherches intensives au sujet des systèmes d’antenne orientables. Les antennes sont mesurées dans une chambre anéchoïque. « Il s’agit d’un espace exempt de micro-ondes, un peu comme les espaces exempts d’ondes acoustiques » explique Holger Maune, le chef de groupe du département Tunable Microwave Devices de l’institut. En effet, la chambre anéchoïque fait penser aux parois acoustiques rembourrées d’un studio son. La chambre est recouverte de nombreuses pointes en mousse de carbone expansée. La forme pointue de ces matériaux d’absorption assure que les ondes électromagnétiques soient avalées par les parois et ne soient pas réfléchies. On obtient ainsi une zone silencieuse dans la chambre, explique M. Maune, dans laquelle il n’existe qu’un seul rayon – le signal allant d’une antenne à l’autre, sans aucune réflexion sur les parois ou sur le sol. Il n’était donc pas question d’utiliser du métal dans les locaux destinés à la technologie de mesure des antennes puisque celui-ci donne lieu à une réflexion 1:1. Par conséquent, l’institut fait appel aux profilés KH sans métal pour la structure de mesure.

Comparaison directe des profilés
Quel est le meilleur profilé pour votre projet de construction : le profilé en aluminium classique ou le profilé KH durable ? Dans le petit manuel des sciences des matériaux gratuit, vous trouverez toutes les données pour prendre la bonne décision.
DEMANDER LE LIVRE BLANC
La technologie de mesure d’antenne avec des profilés KH dans un espace exempt de micro-ondes
Pour son système de construction modulaire MB item a développé le profilé KH comme une alternative sans métal au profilé en aluminium. Il est fabriqué en matériau composite à 70 % de fibres de bois et à 30 % de la matière thermoplastique qu’est le polypropylène. Les deux matériaux sont recyclables. Lors de la production des profilés KH, du bois issu de la sylviculture durable identifié par le sigle PEFC est utilisé. De plus, l’aspect durable est un point fort du profilé KH, car en comparaison avec l’aluminium, on économise 76 % d’énergie primaire lors de sa fabrication. Avec 3,6 kg d’équivalents CO2 le profilé KH bénéficie également d’un meilleur bilan d’émission. En comparaison avec la production des profilés aluminium, on économise 91 % de CO2. En ce qui concerne les propriétés des matériaux, le profilé KH pesant 1,6 kg/m est aussi plus léger que l’équivalent en aluminium. De plus, les profilés KH conviennent parfaitement au travail avec des ondes électromagnétiques ou l’isolation électrique. Dans ces cas, les métaux ne peuvent pas être utilisés puisqu’ils sont conducteurs ou réfléchissants et faussent donc les mesures. Un domaine d’utilisation idéal pour les profilés KH est donc la technologie de mesure d’antenne.

Des propriétés non métalliques pour des possibilités d’utilisation flexibles
Les profilés spéciaux constituent une unité de positionnement équipée d’une base tournante et d’un accouplement rotatif permettant de faire pivoter la structure sur 360 degrés. L’antenne à mesurer est installée sur la jonction à rotule de l’unité de positionnement, également fournie par item. Une antenne de référence est placée sur le côté pour rayonner dans la structure. L’antenne qui se trouve au niveau de l’unité de positionnement permet de mesurer la puissance reçue. « Il s’agit d’éviter qu’une antenne n’émette de l’énergie à un endroit où elle n’est pas nécessaire » explique M. Maune. Le processus de mesure permet d’identifier un diagramme d’antenne, avec un lobe principal dans lequel rayonne l’antenne, et des lobes secondaires que le rayonnement ne doit pas atteindre. C’est vers la fin de l’année 2019 que M. Maune découvre les profilés KH et saisit tout de suite leur intérêt pour la technologie de mesure d’antenne. « Depuis longtemps déjà nous utilisons les produits item pour nos structures mécaniques, par exemple pour les supports destinés aux aimants ou aux installations de mesure » déclare Holger Maune. « La variante en aluminium est utilisée chez nous depuis des décennies ».
On peut combiner directement les profilés KH avec les profilés en aluminium – tout est modulaire et compatible .
En effet, les profilés KH se sont révélés être la solution optimale pour la technologie de mesure d’antenne. « Les profilés répondent parfaitement à nos attentes puisqu’ils ne sont pas métalliques ni conducteurs, ce qui minimise la surface équivalente radar et la rétrodiffusion » explique Holger Maune. « Dans le domaine de la mesure d’antenne, c’est la seule alternative à l’aluminium – les autres options ne fonctionnent pas ». Le profilé KH allie le standard item, c’est-à-dire des possibilités d’utilisation très variables, aux propriétés non métalliques. La flexibilité des composants de la structure est également assurée : « L’antenne doit toujours être orientée de manière centrée sur l’axe de rotation » selon M. Maune. « Ce réglage est facile à obtenir ». Un avantage supplémentaire : ces profilés spéciaux sont modulaires et se combinent sans problème avec des profilés en aluminium et les autres composants item. M. Maune est particulièrement enthousiaste au sujet de la stabilité des profilés KH. « Quand j’ai reçu les barres d’une longueur de six mètres, j’ai été impressionné par leur solidité » dit-il et conclut : « Nous sommes très satisfaits des profilés KH d’item ».
Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !