Le plus grand panneau 360° du monde dans le plus grand centre de livraison automobile du monde – avec item au centre.
L’Allemagne a toujours été et reste une nation de passionnés d’automobile. Cette fascination se reflète dans l’Autostadt, à Wolfsburg, ouvert en 2000 et dont la construction a coûté environ 430 millions d’euros. En plus du centre de livraison, on y retrouve aussi de nombreuses installations pour les expositions, concerts, spectacles et expériences culinaires qui se répartissent sur 28 hectares. Mais la pièce maitresse, c’est toutefois le centre de livraison de voitures, appelé « Centre de clientèle », où les acheteurs peuvent venir prendre leur nouvelle Volkswagen ou SEAT avec style. Nos profilés en aluminium font également une apparence dans cette atmosphère particulière : ils forment l’équipement de base d’un panneau d’affichage à 360° dans le hall d’attente, un nouveau record en termes de taille. Le panneau, qui utilise des disques contrôlés magnétiquement appelés « Flip-Dots », montre aux fiers propriétaires de nouvelles voitures quand ce sera leur tour de prendre les clés.

Une forte impression sur le nouveau propriétaire du véhicule
Un léger bruit est émis et les flip dots s’enclenchent dans le panneau en forme d’anneau au-dessus des clients qui attendent. Ensemble, les innombrables points écrivent l’heure de récupération et les noms. C’était la vision suggérée pour répondre à l’appel d’offres de VW pour un panneau d’affichage et le contrat fut remporté. La conception et la gestion de projet ont été prises en charge par Uwe Urbas de Polyphon. Christopher Bauder, responsable de la direction artistique et du design du projet de WHITEvoid, a fait appel à l’équipe de mawa, dirigée par Martin Wallroth et Steven Morgan, pour la planification, la production et l’installation. Parmi cette équipe de développeurs travaillant sur ce projet prestigieux, Konstantin Weickardt, qui a participé à la structure test à Babelsberg et à l’installation finale dans l’Autostadt de Wolfsburg.
mawa est connue pour développer ses propres lampes et pour ses solutions d’éclairage techniques. De temps à autre, l’équipe de mawa entreprend un projet qui la pousse hors de sa zone de confort et qui l’aide à développer les compétences dont elle dispose. L’objectif était de tester les compétences en matière d’ingénierie. Pour la structure de base du panneau à 360°, l’équipe a utilisé notre profilé 6 dans les dimensions 30×30 et 60×30. Les profilés devaient préalablement passer par leur propre machine de pliage CNC en tenant compte des différents rayons. Bien qu’item ne plie pas de profilés, cet exemple exceptionnel a démontré le potentiel de tels projets. Comme l’indique monsieur Weickardt, item a gagné la confiance de mawa au cours des expériences positives avec notre technique de profilés : « Notre organisateur en chef avait déjà travaillé avec les produits d’item avec succès et c’est comme cela que nous nous sommes tournés vers eux. C’est toujours le meilleur type de recommandation. »

Construction modulaire en anneau : spécialement conçue pour l’Autostadt Wolfsburg
Toutefois, l’organisateur en chef en question n’avait encore jamais travaillé avec item sur un projet de cette ampleur. Et ce n’est pas qu’une façon de parler : 180 000 flips dots couvrent la structure annulaire d’un diamètre d’environ neuf mètres et d’une hauteur de 3,6 mètres. C’est sans parler de son poids de 2,4 tonnes. Ces conditions ont vraiment permis à la modularité du système de construction modulaire MB de montrer de quoi il est capable lorsqu’il s’agit de mener à bien un projet modèle.
La structure pouvait être démontée, rassemblée et remontée à tout moment.
L’ensemble de l’installation peut être démontée en 44 segments annulaires individuels et être transportée facilement dans des flightcases. « La structure pouvait être démontée, rassemblée et remontée à tout moment », explique Konstantin Weickardt. Mais revenons-en aux flip-dots : comment fonctionnent-ils exactement ? « C’est n’est pas une technologie de base », nous explique l’ingénieur avec un grand clin d’œil. Les flip-dots sont des disques fins avec des faces de couleur différente et contrôlés avec grande précision par des aimants. Grâce à cette technologie, l’équipe du projet peut programmer un texte qui se déplace non seulement sur tout l’anneau, mais également avec différents motifs, offrant un régal pour les yeux des visiteurs de l’Autostadt.

Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouveautés du monde d’item ? Nous avons la solution : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !