Comment la faculté de construction, de l’énergie et de l’environnement utilise une structure complexe pour simuler des écoulements d’eaux usées.
L’Université des Sciences Appliquées d’Esslingen a été fondée suite à la fusion de l’école technique avec l’école technique d’Esslingen pour les prestations sociales en 2006. Près de 6100 étudiants de 11 facultés différentes étudient actuellement pour leur avenir, sous la direction de 224 professeurs. Les nombreux résultats des classements des universités attestent de la qualité de l’enseignement : en 2016, l’université obtint la troisième place en construction de machines dans le magazine allemand Wirtschaftswoche. La faculté de construction, de l’énergie et de l’environnement offre deux programmes d’études exclusifs : un bachelier en techniques de construction, de l’énergie et de l’environnement et un master en systèmes d’énergie et en gestion de l’énergie. En vue de la révolution énergétique, ces programmes ont un réel potentiel. Mais il ne s’agit pas que de la théorie car les étudiants passent également par une partie pratique, et c’est là qu’item entre en jeu.

7 mètres pour un large aperçu sur la pratique
L’un des projets pionniers de la faculté consiste à créer un nouveau laboratoire avec une tour d’eaux usées complexe. Cette tour permet aux étudiants d’observer en direct comment l’eau circule dans un ménage normal. Il y avait notamment un dispositif de démonstration de chasse de toilettes, une simulation de baignoire et différents éviers. La construction d’une installation sanitaire est une façon pratique de montrer aux étudiants les erreurs d’inattention à éviter lors de la construction de systèmes d’évacuation. Ayant déjà utilisé notre technique de profilés avec succès, notamment lors de la construction de cadres test pour la certification des mécanismes de chasses de toilettes, l’université d’Esslingen n’eut pas à réfléchir longtemps avant de choisir les solutions d’item. Le système d’escaliers/de plateformes (TPS) et les profilés de la série 8 ont été utilisés pour ce projet. Celui-ci permet d’accéder au cadre sur deux niveaux.

De nombreux défis, un matériel idéal

Bien que le matériel pour la tour d’eaux usées ait été usiné et livré à l’université d’Essligen en automne 2013, il a fallu attendre encore un certain temps avant de pouvoir entamer la construction, car les retards de construction du laboratoire font qu’il a fallu attendre près de trois ans de plus. Pendant cette période, les exigences architecturales ont changé. Par conséquent, certaines parties de la tour d’eaux usées, notamment les escaliers et les plateformes durent être renvoyées au site item d’Ulm. Heureusement, la modularité du matériel a permis d’apporter des modifications rapidement.
Laboratoire optimal pour la révolution énergétique
Le laboratoire d’une surface de 1400 mètres carrés et composé de 35 bancs de test de laboratoire en tout genre a officiellement ouvert ses portes le 30 juin 2017. Auparavant, les salles de laboratoire étaient réparties à travers le campus, mais maintenant, elles sont toutes regroupées. Au départ, le but était de créer un environnement d’apprentissage inspirant qui combine le meilleur entraînement théorique et pratique. Cette approche se reflète clairement dans la conception du bâtiment : il ne se composent pas seulement de laboratoires, mais peut être étudié comme sujet d’étude.
Par exemple, toute l’infrastructure informatique, y compris la technique de surveillance électronique et l’automatisation du bâtiment, sont un objet de démonstration pour les étudiants. Sans parler du caractère écologique du bâtiment qui le rend si particulier. Grâce à l’installation de panneaux solaires sur son toit, il génère plus d’énergie qu’il n’en consomme. Cet engagement envers l’environnement se reflète dans la certification « bâtiment durable » délivrée par le label allemand de qualité pour la construction durable (DGNB).

Vous aimeriez être tenu informé régulièrement des possibilités d’applications innovantes que proposent les solutions d’item ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut : abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !