Bricolage de génie avec le youtubeur Patrick et sa superbe galerie de toit.
400 heures de matériel vidéo sont chargées sur YouTube par minute – et ce n’est que l’un des innombrables chiffres plus spectaculaires les uns que les autres de cette plateforme vidéo. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Google est le deuxième moteur de recherche du monde. En d’autres termes : pour de nombreux utilisateurs, YouTube est l’outil principal lorsqu’ils recherchent des réponses à leurs questions ou des aperçus sur de nouveaux domaines. Et ceci ne s’applique pas qu’à des sujets « mainstream » comme la beauté, les jeux vidéo ou le sport. Il existe une vaste communauté et de nombreux youtubeurs engagés aussi dans le domaine du bricolage. Patrick Marx, alias « KissThePro », fait partie de ces derniers. Alors qu’il travaille dans un bureau, il adore bricoler pendant ses loisirs et présenter les résultats de ses travaux aux internautes. Pièce après pièce, il transforme son minibus VW selon ses idées personnelles – et une galerie de toit adaptée s’est avérée indispensable. Au cours de ses recherches de la galerie idéale, Patrick a découvert item. Il a rapidement compris les possibilités du système modulaire MB. Auf der Suche nach der besten Lösung
A la recherche de la meilleure solution
Pour un bricoleur passionné amateur de plein air comme Patrick Marx, il était évident que son minibus avait besoin d’une galerie de toit. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut transporter tout ce dont l’on a besoin – et cela peut aller de scies et de haches, en passant par une planche de surf, jusqu’au grill. Mais les galeries de toit disponibles sur le marché ne l’ont pas convaincu : « Elles sont peut-être bien, mais beaucoup trop chères. De plus, je voulais pouvoir personnaliser ma galerie de toit. » Il a donc fallu qu’il la réalise lui-même. Après avoir pris la décision d’utiliser de l’aluminium, Patrick s’est lancé à la recherche (sur Google) et a saisi « configurateur profilé alu » dans la barre de recherche. C’est ainsi qu’il a trouvé l’Engineeringtool item et qu’il a pu rapidement réaliser un premier projet.

Cependant, comme « non-mécanicien », il n’était pas familiarisé avec nos produits. Il lui est alors venu une idée prometteuse. « J’ai tout simplement demandé item si je pouvais venir voir les produits chez eux. Tout a parfaitement fonctionné et j’ai pu aller examiner toutes les possibilités dans l’agence de Mannheim. Et le déclic est arrivé – je savais exactement comment je devais concevoir ma galerie de toit en aluminium », déclare le youtubeur. Il a alors décidé d’utiliser les profilés item 8 80×40 pour sa construction. L’Engineeringtool de item lui a permis de réaliser son projet ; le programme a déterminé automatiquement les liaisons appropriées pour l’assemblage. Peu après, les profilés lui ont été livrés préparés et percés – il ne restait plus qu’à les visser ensemble. Auparavant, « KissThePro » les a encore peints en noir (mais ils sont aussi directement disponibles en noir). Sa conclusion : « La qualité des profilés est excellente, et ils sont vraiment esthétiques. »
Tout le monde n’a pas une galerie de toit aussi flexible
La galerie de toit finie mesure 1,50 m de large et 2,60 m de long. Le youtubeur évalue son poids à 60 à 64 kg. En plus de la facilité de conception en ligne et de sa solidité, il apprécie également la souplesse d’utilisation de nos profilés aluminium. Cette souplesse s’est révélée pour un point déterminant : à l’origine, Patrick Marx avait calculé trop large pour sa galerie, ce qui l’a forcé à la placer un peu plus bas. Mais elle aurait alors dépassé du toit sur les côtés. Il a suffi de raccourcir les barres transversales pour régler le problème. « Cela n’aurai sûrement pas fonctionné avec d’autres modèles, et c’est remarquable. Je reste toujours flexible et je peux apporter des modifications par la suite », souligne le bricoleur. Mais le projet est loin d’être terminé avec le montage de la galerie de toit en aluminium. Il est encore prévu de monter des projecteurs à LED à l’avant et des fixations pour des outils sur les côtés. Ces ajouts seront rapidement en place, grâce à des écrous qui peuvent se glisser partout dans les rainures et qui peuvent recevoir des supports.