Newsletter Subscription

Aménagement d’un poste de travail pour le montage : Un utilitaire en ligne révolutionnaire

Grâce au nouvel utilitaire en ligne d’item, l’aménagement d’un poste de travail de montage est plus rapide et plus facile que jamais. 

Lors de l’aménagement d’un poste de travail destiné au montage, de nombreux aspects interagissent. Afin de prévenir de manière ciblée les troubles de l’appareil musculosquelettique, il faut se familiariser avec les principes de l’ergonomie et les appliquer dans la pratique. A ce propos, les tables et les sièges de travail, réglables en hauteur, jouent un rôle important ; toutefois ce n’est qu’un point de départ qu’il convient de développer à l’aide d’autres moyens en tenant compte de ses propres exigences. Par exemple, lors de l’aménagement d’un poste de travail de montage en production, d’autres facteurs interviennent, comme la prise en compte des espaces de préhension personnalisés ou de l’approvisionnement ergonomique des produits. Si des composants électroniques sont manipulés, il faut également prendre en considération la protection ESD pour aménager le poste de travail de montage. Par conséquent, la planification d’un poste de travail de montage n’est souvent pas de tout repos. Avec le nouveau module de configuration de poste de travail d’item par contre, le processus est nettement plus simple et plus rapide : Les utilisateurs se servent d’une commande intuitive par glisser-déplacer, directement dans un navigateur web, pour planifier leur poste de travail de montage en 3D, et ils bénéficient de nombreuses fonctions intelligentes qui font gagner encore plus de temps.

Configurer des postes de travail industriels en ligne

Découvrez les possibilités du nouveau module de configuration de poste de travail avec vue 3D et des fonctions intelligentes, notamment pour la protection ESD : Composez votre poste de travail personnalisé pour la production manuelle directement dans un navigateur web.
EN SAVOIR PLUS

Aménager un poste de montage – en 3D et en quelques clics

Tout comme pour item Engineeringtool, aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire à l’utilisation du module de configuration de poste de travail. Il suffit de disposer d’un terminal avec connexion internet et d’un navigateur courant – et voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans l’aménagement d’un poste de travail. Comme son pendant dédié à la construction numérique, le module de configuration de poste de travail dispose d’une zone de travail avec vue 3D où on peut zoomer et se déplacer librement. De cette façon, l’utilisateur obtient un aperçu précis du poste de travail de montage dans les moindres détails.

Grâce à des fonctions intelligentes et à des ensembles de règles intégrés, le logiciel vous guide tout au long de l’aménagement du poste de travail de montage jusqu’à obtention d’une solution praticable .

A l’étape « équipement de la table », des composants sont placés sur la scène 3D par glisser-déplacer. A ce moment-là, le logiciel indique aussi les positions possibles pour ces éléments. Le réglage personnalisé du positionnement d’une entretoise, par exemple, et la mise en place d’accessoires sont également très faciles à l’aide de l’interface intuitive. Grâce à des fonctions intelligentes et à des ensembles de règles intégrés, le logiciel vous guide tout au long de l’aménagement du poste de travail de montage jusqu’à obtention d’une solution praticable. Les éléments de fixation nécessaires sont par exemple ajoutés automatiquement. En même temps, l’utilisateur est tout à fait libre d’aménager son poste de travail de montage à son idée.

Des avantages précieux pour l’aménagement d’un poste de travail dédié au montage

Afin de faciliter encore la prise en main du module de configuration de poste de travail, il existe différents modèles pré-configurés. Les modèles proposés vont de la table ergonomique standard, avec réglage électrique de la hauteur, jusqu’à la table de travail équipée d’une protection ESD complète. La convivialité est expressément recherchée, non seulement pour l’aménagement pour le montage manuel proprement dit : il y a aussi des points infos qui proposent des informations complémentaires et offrent une aide précieuse sur les sujets techniques. La documentation détaillée contient toutes les informations nécessaires au projet en question ainsi qu’à sa configuration. La documentation comprend aussi un code QR personnalisé et une URL. C’est pratique pour la partager avec les collègues qui peuvent ainsi visualiser le poste de travail de montage aménagé directement dans le module de configuration de poste de travail en ligne. L’utilitaire en ligne gratuit pour l’aménagement de postes de travail destinés au montage ne nécessite aucune installation préalable ni aucun matériel spécifique.

Un autre avantage décisif du module de configuration de poste de travail est qu’une table de travail de dimensions préférentielles et une table de dimensions personnalisées bénéficient des mêmes délais de livraison .

Un accès simple à la configuration facilite nettement la communication et la collaboration au sein de l’équipe. Bien évidemment, les données CAO peuvent être exportées, par exemple pour les utiliser dans d’autres systèmes de planification. Un autre avantage du module de configuration de poste de travail est qu’il qu’une table de travail de dimensions préférentielles et une table de dimensions personnalisées bénéficient des mêmes délais de livraison. Grâce à un traitement numérique, la solution personnalisée devient la norme, ce qui permet de faire des économies en temps et en coûts. De plus, il existe un service de montage spécial : les accessoires peuvent être livrés à l’état monté de sorte que la mise en service peut être d’autant plus rapide et plus simple.

Visualisation des EPA, et plus encore : Aménager un poste de travail de montage ESD en ligne

Dans l’univers de l’aménagement des postes de travail, la protection ESD est la priorité numéro un. C’est évident dès le départ : on demande à l’utilisateur si le poste de travail prévu nécessite une protection ESD. Il faut alors prendre une décision afin d’assurer que cet aspect décisif de la sécurité soit pris en compte lors de la configuration du poste de travail de montage. Si la protection n’est pas nécessaire, les autres étapes liées seront ignorées. De toute façon, l’utilisateur peut à tout moment revenir sur sa décision. Un clic suffit pour activer les mécanismes des fonctions de protection ESD. Par exemple, le plan de travail de la table est remplacé par une version à protection ESD.

En ce qui concerne la protection ESD, la définition et la visualisation de l’EPA sont des points forts du module de configuration de poste de travail .

– Christian Thiel, chef de produit et expert en utilitaires en ligne chez item

A ce propos, le point fort du module de configuration de poste de travail c’est la possibilité de définir une EPA, c’est-à-dire une zone de protection ESD. On peut ensuite la visualiser, et un avertissement en jaune apparaît si un composant sans protection ESD est placé dans l’EPA. En même temps, l’utilisateur est libre de définir exactement où la protection ESD est nécessaire lors de l’aménagement du poste de travail pour le montage manuel. Les conseils concernant la mise en place d’éléments sans capacité de décharge électrostatique sont effectivement toujours affichés, mais en fin de compte, la décision appartient à l’utilisateur de déplacer les composants à risque, de les tolérer ou de les supprimer, et il peut aussi choisir qu’item ne les installent pas. On peut ainsi livrer les composants nécessaires et les installer ultérieurement en cas de besoin. De toute façon, les éléments sans capacité de décharge électrostatique sont aussi signalés dans la documentation ESD. De plus, le client reçoit un protocole de mesure ESD spécifique qui certifie qu’item fournit une table équipée d’une protection ESD.

Vous voulez tout savoir sur les derniers développements concernant les postes de montage ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !