« L’ordre est en soi la moitié de la vie ! » Cette expression bien connue prend tout son sens dans un atelier.
La recherche d’un outil dans un atelier peut prendre du temps et met les nerfs à rude épreuve. Ce qui ne prend que quelques minutes par jour peut, sur une année, se transformer en jours, voire en semaines entières, pendant lesquelles le personnel ne peut pas produire. C’est pourquoi il est indispensable de trier et d’éliminer l’outillage dépassé, mais aussi de faire place nette en rangeant les outils de manière systématique. Complété par un nettoyage régulier, ce rangement garantira le parfait déroulement du travail dans l’atelier.
Des chariots porte-outils et des caisses à outils pour mieux ranger l’atelier
Dans les grands ateliers, il est important de pouvoir ranger de manière organisée l’outillage lourd et de pouvoir le transporter rapidement. Il existe par exemple des chariots spéciaux destinés à cet usage. Il s’agit de tables porte-outils mobiles munies de tiroirs qui offrent deux fonctions : elles reçoivent d’une part des outils qui devront être utilisés d’ici peu. D’autre part, elles font office de plan de travail. Ces chariots présentent cependant un inconvénient : ils sont plutôt lourds à déplacer et ne peuvent donc généralement s’utiliser pour le transport qu’à un seul étage. Un chariot de transport léger et réglable en hauteur comme le SystemMobil S41T évite ce désavantage : il combine poids propre réduit et adaptabilité aux besoins. Il n’est plus nécessaire de fouiller dans les tiroirs, ce qui garantit une disponibilité immédiate.
Le rangement des outils électriques – clair et sûr
De outils électriques qui traînent dans un atelier ne compromettent pas que l’ordre. Ils doivent impérativement être rangés dans un endroit sec afin d’éviter toute détérioration technique à long terme. Il est de plus recommandé de ranger les outils et les accessoires ensemble. Les deux s’utilisant souvent ensemble, cela fera gagner du temps. Des étiquettes imprimées permettent de marquer les tiroirs, par exemple au moyen d’un texte créé sous Word. Dans l’idéal, les étiquettes portent aussi l’image de l’outil correspondant. Elles sont ainsi clairement compréhensibles, quelle que soit la langue de l’utilisateur. L’absence d’un outil sera ainsi immédiatement remarquée.
Utiliser un nouveau type de paroi perforée pour accrocher les outils et organiser l’atelier
Les parois perforées offrent une autre possibilité pour mieux organiser son atelier. Le principe est simple : cette paroi reçoit des porte-outils et crochets faciles à installer. Elle permet ainsi de ranger des outils de toute nature, comme par exemple des tournevis ou des clés plates. Le système item toolpanel® est encore plus simple. Spécialiste de la conception de postes de travail ergonomiques, item fait constamment évoluer son propre système de postes de travail – il va donc de soi que nous avons développé aussi un système flexible de rangement des outils. Le système item toolpanel® sur mesure utilise au mieux l’espace disponible. Il est destiné aussi bien à l’industrie qu’aux ateliers qui voudraient augmenter l’efficacité de leur personnel en optimisant le rangement et en améliorant l’ergonomie
Avec un design moderne et clair récompensé par le Red Dot Award 2018, le système item toolpanel® aide en outre à l’orientation. Son système modulaire permet un ajout aisé d’éléments supplémentaires comme des écrans, des documents, des blocs multiprises ou des supports pour de l’outillage spécial. L’adaptabilité, la mise en place et la modification rapides de la disposition et la vaste gamme d’éléments permettent à ce système de se distinguer nettement d’une paroi perforée conventionnelle. Le rangement conséquent et le marquage clair du système item Toolpanel apportent aussi un soulagement psychologique : moins de recherche signifie moins de stress. Ce système peut s’utiliser monté sur un chariot porte-outils, fixé au mur ou comme paroi porte-outils indépendante. Avec lui, le désordre dans l’atelier et la recherche de l’outil approprié appartiennent enfin au passé. Le travail peut être aussi simple que cela : un coup d’œil – saisir l’outil – travailler !