Cosa si cela dietro i termini specifici della Lean Production. I concetti che caratterizzano la produzione snella trovano largo impiego sia direttamente nell’industria, sia, in forma leggermente modificata, nel Lean Management. M... Continua a leggere
Tutti gli articoli
Con l'aumento dei casi durante la seconda ondata della pandemia, vi è anche una crescente ... Continua a leggere
Un'applicazione su larga scala dimostra l'efficacia di Karakuri/LCA nella produzione autom... Continua a leggere
Sta per concludersi un anno movimentato e le vacanze sono dietro l’angolo. E‘ quindi tempo... Continua a leggere
Il nuovo festival digitale "Sankt Elektronika" si sarebbe dovuto tenere a San Gallo, in Sv... Continua a leggere
I nuovi prodotti autunnali di punta si basano tutti su una combinazione ideale di flessibi... Continua a leggere
La protezione è più importante che mai in questo periodo. Se la temperatura scende, il num... Continua a leggere
I robot nella produzione industriale possono aiutare i dipendenti umani, alleggerire il lo... Continua a leggere
Un design flessibile costituito da scale e piattaforme fornisce un accesso semplice e sicu... Continua a leggere
Anche se il software CAD è diventato indispensabile nell'ingegneria, un’alternativa a CAD ... Continua a leggere
Costruire con i profilati in alluminio offre numerosi vantaggi, ma a volte è consigliabile... Continua a leggere
Come risultato della recente pandemia, la domanda di collaborazione mobile è aumentata in ... Continua a leggere
La globalizzazione e la digitalizzazione stanno dando ai clienti tutte le informazioni e l... Continua a leggere
È ora di dare un'occhiata a Chaku-Chaku, un’altra ispirazione dal mondo lean. "Chaku" s... Continua a leggere
La pandemia di Coronavirus ha visto salire alle stelle la domanda di mascherine. Soddisfar... Continua a leggere
Come uno spin-off TU Wien sta portando una nuova innovazione nella stampa 3D.. Cubicure... Continua a leggere
Il lavoro quotidiano sta cambiando a causa della crescente automazione. In molti casi, ... Continua a leggere
La crisi dovuta al COVID-19 sta avendo un impatto drammatico sull'economia mondiale ed eur... Continua a leggere
La selezione e la configurazione di unità lineari solitamente comporta un grande impegno, ... Continua a leggere
Sentirsi a casa grazie alla combinazione di profilati e tecnologia lineare. La crescent... Continua a leggere
La globalizzazione e la digitalizzazione hanno rivoluzionato il mondo del lavoro. Il pr... Continua a leggere
Le canaline portacavi trovano impiego anche in ambito privato, ma nell’industria il loro u... Continua a leggere
La produzione di sostanze chimiche richiede particolare cautela ed è soggetta a severi req... Continua a leggere
Proteggiti contro le infezioni con le soluzioni item per la protezione dalle goccioline di... Continua a leggere
L'intelligenza artificiale è stata per lungo tempo accostata alla fantascienza. Non è più ... Continua a leggere
Spesso, tra la formulazione di una vision e la sua attuazione concreta in azienda, qualcos... Continua a leggere
Le nuove leve progettano la mobilità del futuro. Dalle tecnologie di azionamento ai mo... Continua a leggere
Le scariche elettrostatiche possono avere rapidamente conseguenze costose, ma con misure d... Continua a leggere
La storia di successi di item ha preso il via da una semplice domanda: come possiamo costr... Continua a leggere
Una moltitudine di settori si sta trasformando in seguito al processo di digitalizzazione.... Continua a leggere
Premi sull’acceleratore in produzione grazie al prezioso metodo Lean chiamato SMED. Tut... Continua a leggere
Non tutte le scale sono uguali: pendenza e spazio disponibile fanno la differenza tra una ... Continua a leggere
La metropoli cinese di Suzhou, in pieno boom economico, ospita un corso di formazione di a... Continua a leggere
Non si è mai troppo vecchi per questo: i mondi in miniatura fanno la gioia di grandi e pic... Continua a leggere
Nonostante le innovazioni della digitalizzazione e di Industria 4.0, il lavoro manuale è a... Continua a leggere
Nella giungla dei termini che ruotano intorno alla digitalizzazione orientarsi non è sempr... Continua a leggere
5S e Poka Yoke: due metodi di gestione visiva molto efficaci. Come abbiamo già illustr... Continua a leggere
Nella moderna produzione automobilistica, la modularità e la flessibilità di progettazione... Continua a leggere
I danni causati dalle ESD sono invisibili a occhio nudo, ma possono costare caro. Per molt... Continua a leggere
Come aumentare l'efficienza produttiva con la comunicazione ottica. Come sappiamo, al c... Continua a leggere
Non importa quanto sia efficiente l'attuale produzione di un'azienda industriale: ci sono ... Continua a leggere
Gli apprendisti del CHEMPARK fanno lezione sui banchi da lavoro modulari in alluminio. ... Continua a leggere
“L’ordine semplifica la vita!” Non c’è nulla di più vero, soprattutto in officina. La r... Continua a leggere
Mai prima d'ora il tempo di dimezzamento del valore delle conoscenze è stato così breve. L... Continua a leggere
Chi migliora la propria produzione dovrebbe sostenere i propri collaboratori con una forma... Continua a leggere
Come la compatibilità del sistema toolpanel® con i Sistemi dei Componenti item consente un... Continua a leggere
I vantaggi dei principi di Lean Production sono particolarmente evidenti nella costruzione... Continua a leggere
Con i nostri tool online, in item il servizio clienti inizia molto prima dell’acquisto e c... Continua a leggere
Fai-da-te con lo YouTuber Patrick e il suo cesto portabagagli perfetto. Ogni minuto, 40... Continua a leggere
Robusti, affidabili, versatili: i connettori per profilati di alluminio del Sistema dei Co... Continua a leggere
Come le aziende garantiscono una continua ottimizzazione della produzione. The continu... Continua a leggere