Per i nostri componenti diamo grande importanza a un design di alta qualità. Con il nostro nuovo trasporto sospeso mostriamo ancora una volta come si possono unire design e funzionalità in un unico prodotto. Per questo siamo stati premiati con l’iF DESIGN AWARD 2024.
Il trasporto sospeso item è stato progettato appositamente per la movimentazione di componenti che, grazie alle loro forme irregolari, vengono spostati idealmente in modo sospeso. Il sistema non necessita di energia supplementare: i carrelli si muovono da soli grazie a un’inclinazione minima di soli 3° e alla forza di gravità. Questo rende l’intera azienda non solo rispettosa dell’ambiente, ma anche a bassa manutenzione.

Approntare il materiale ancora più efficientemente
Trasportare grandi parti di auto, tessuti o cablaggi sospesi: il trasporto sospeso di item offre la soluzione perfetta per il flusso dei materiali interno.
Un design unico per processi ottimizzati
Il trasporto sospeso item è composto da binari di scorrimento in alluminio lunghe fino a sei metri, che possono essere collegate tra loro in modo flessibile. Possono essere facilmente accorciati e combinati con altri componenti. Grazie alla nostra tecnologia di collegamento intelligente, i binari vengono fissati a un telaio realizzato con il nostro sistema di tubolari profilati D30. In questo modo si creano carrelli, ripiani o scaffalature con trasporto sospeso integrato.
„Il nostro obiettivo era quello di creare un sistema che non solo aumentasse l’efficienza, ma migliorasse anche il comfort di lavoro e fosse esteticamente gradevole”, spiega Markus Völkel, Industrial Designer di item. “Le forme arrotondate dei componenti garantiscono un lavoro sicuro ed ergonomico. Allo stesso tempo, abbiamo cercato di creare un design chiaro che fosse in armonia con gli altri prodotti del nostro sistema modulare.”

Molto più di un semplice sistema di trasporto
Con la possibilità di installare curve, deviazioni e freni, il trasporto sospeso di item si adatta in modo flessibile alle esigenze individuali dell’intralogistica. La linguetta di fissaggio universale sulla slitta consente l’utilizzo di diversi ganci per il trasporto e apre una moltitudine di possibilità d’impiego. Il design degli elementi coniuga esigenze funzionali, ergonomiche ed estetiche di altissimo livello. Abbiamo quindi integrato grandi raggi per rendere le slitte maneggevoli e creare una piacevole sensazione al contatto. Gli elementi funzionali e di design arrotondati si armonizzano perfettamente tra loro. Un esempio: la geometria ovale della funzione di arresto e rilascio nella parte superiore della slitta, in combinazione con la forma semicircolare della linguetta di collegamento inferiore, garantisce un’estetica e una funzionalità ben studiate.
Abbiamo quindi integrato grandi raggi per rendere le slitte maneggevoli e creare una piacevole sensazione al contatto.
Il design dei componenti consente di infilare facilmente le slitte. All’estremità del binario di scorrimento è presente un arresto ergonomico che blocca le slitte in modo delicato e impedisce il ritorno involontario. A questo punto le slitte e le merci trasportate possono essere facilmente rimosse. L’involucro dei rulli protegge in ogni momento da possibili danni.

Unire efficienza e sostenibilità
Una caratteristica unica del sistema è l’efficienza in combinazione con un impiego minimo delle risorse. Grazie alla scelta dei materiali e al design senza tempo, offriamo una soluzione sostenibile che presenta anche notevoli vantaggi rispetto al trasporto con KLT. Il trasporto sospeso di item si distingue per l’ingombro ridotto e un ritorno più efficiente, che consente di fornire più materiale in meno spazio.
La nostra soluzione non è solo sostenibile, ma presenta anche notevoli vantaggi rispetto ai trasporti con KLT.
Nello sviluppo del sistema è stata posta particolare attenzione alla tutela della salute dei collaboratori. In questo modo l’altezza del piano di lavoro può essere adattata ai lavoratori e consente di lavorare in una posizione ergonomicamente favorevole. Tutti questi aspetti hanno portato al riconoscimento con l’iF DESIGN AWARD 2024, che ci rende molto orgogliosi. Dopo tutto, abbiamo già ricevuto, più di dieci volte, l’ambito e rinomato premio per il design.
Vuoi restare sempre informato sulle novità del mondo item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!