Iscrizione alla newsletter

Lavorare in modo ergonomico con il sistema toolpanel® item

Come la compatibilità del sistema toolpanel® con i Sistemi dei Componenti item consente un numero infinito di soluzioni ergonomiche.

Tanto nella classica officina, quanto nella produzione industriale, per ottenere processi efficienti è indispensabile che attrezzi e materiali siano disposti in modo chiaro, salvaspazio e soprattutto in linea con i principi ergonomici. Per riuscirci è stato appositamente sviluppato il sistema toolpanel® item. Al centro di tale sistema si colloca il profilato a piastra scanalata 8, utilizzabile da entrambi i lati e dotato di 19 scanalature di sistema a cui possono essere agganciati senza difficoltà specifici componenti della gamma di ganci e supporti. Grazie ad esso, i collaboratori possono posizionare gli attrezzi e gli accessori in base alle proprie esigenze individuali. Un ulteriore vantaggio del sistema modulare toolpanel® item è che tutti gli elementi sono completamente compatibili con i Sistemi dei Componenti item. Questo garantisce la realizzazione di soluzioni ergonomiche complete.

Bastano pochi passi per ottenere un’ergonomia perfetta

Non possiamo non citare innanzitutto il Sistema per postazioni di lavoro item, grazie al quale è possibile contrastare in modo proattivo uno dei problemi più comuni nel montaggio manuale. A causa della rigidità posturale a cui è associata, l’attività di montaggio provoca rapidamente dolori alla schiena lunghi e difficili da trattare. Ma se l’operatore lavora in modo ergonomico a un tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza, prima di iniziare il lavoro potrà può adattarlo esattamente alla propria statura e, se necessario, potrà passare dalla posizione in piedi a quella seduta e viceversa. Anche il ruolo di una sedia da lavoro ergonomica non deve essere sottovalutato. Come il Sistema per postazioni di lavoro item, anche questa deve poter essere regolata in continuo in base alle esigenze individuali per ridurre le sollecitazioni a livello della schiena di ciascun singolo collaboratore. Grazie alla completa compatibilità del sistema toolpanel® item, il profilato a piastra scanalata può essere integrato direttamente nelle postazioni di lavoro ergonomiche nuove o esistenti.

Il risultato è un trinomio perfetto all’insegna dell’ergonomia: adattamento individuale e variabile di tavolo, sedia e disposizione dei materiali. L’ergonomia non deve essere trascurata neppure durante il trasporto di attrezzi, cassette e merci. I SystemMobil item sono caratterizzati da peso proprio contenuto, portata elevata e carrello ottimizzato. Esistono complessivamente quattro modelli base dai quali è possibile ottenere fino a 1,3 milioni di varianti. La struttura dei SystemMobil L è l’ideale per ampliare le postazioni di lavoro perché permette di posizionare i materiali di lavoro il più vicino possibile al collaboratore, consentendo un accesso diretto ed ergonomico. Ma vi sono anche altre varianti adatte a questo scopo, come dimostra ad esempio la parete porta-attrezzi basata sul SystemMobil T.

Lavorare in modo ergonomico nei settori più diversi

Il Sistema dei Componenti MB di item è la soluzione perfetta per la realizzazione di strutture meccaniche e attrezzature aziendali. Grazie ai profilati di alluminio, tanto leggeri quanto robusti, e alla tecnica di collegamento semplice da realizzare (“avvitare invece di saldare”), da decenni prendono vita strutture per una vasta gamma di applicazioni. Il sistema toolpanel® item permette di integrare la predisposizione degli attrezzi secondo i più recenti principi ergonomici. Questo vale anche per il Sistema dei Componenti Lean Production item, dove il Sistema di tubolari profilati D30 è stato sviluppato appositamente per costruire i mezzi di produzione secondo i metodi della produzione snella. In definitiva, considerata la notevole vicinanza tra ergonomia e intralogistica, l’integrazione del sistema toolpanel® item rappresenta una conseguenza naturale.