Iscrizione alla newsletter

Come ottenere la giusta unità lineare grazie ai configuratori & co.

La selezione e la configurazione di unità lineari solitamente comporta un grande impegno, ma strumenti online all’avanguardia offrono un’assistenza preziosa.

Quando si tratta di selezionare unità lineari e i componenti di azionamento corrispondenti nell’automazione di processo, ci sono numerosi aspetti chiave da considerare. Questi vanno da proprietà come velocità, carico utile e lunghezza della corsa a fattori come l’area di applicazione e il ciclo di lavoro. La scelta di un’unità lineare adatta con i corrispondenti componenti di azionamento è quindi un compito complicato e dispendioso in termini di tempo per gli ingegneri. La configurazione di questi sistemi spesso molto complessi richiede anche una conoscenza approfondita da parte di esperti. I giusti strumenti online semplificano l’intero processo, offrendo supporto mirato completo, dalla selezione iniziale alla messa in servizio. Di conseguenza, è possibile implementare rapidamente e facilmente soluzioni di automazione efficaci per carriponte multi-asse e operazioni di pick-and-place.

Configuratore per unità lineari: realizzare soluzioni con movimenti paralleli

I vantaggi di tali strumenti online possono essere chiaramente dimostrati dando un’occhiata alle unità lineari sincronizzate. Queste soluzioni sono spesso la scelta perfetta quando si tratta di creare applicazioni che richiedono slitte o cantilever per muoversi in parallelo. Un’opzione per implementare questo a livello tecnico sarebbe quella di equipaggiare ogni unità lineare con il proprio azionamento e installare un PLC (controllore logico programmabile) per regolare la sincronizzazione dall’inizio alla fine. Sarebbe più facile ed economico, tuttavia, collegare le unità lineari tramite un albero e utilizzare un singolo motore. Questo rende il processo di progettazione più complesso, poiché significa anche trovare giunti e alberi di trasmissione adatti per le unità lineari e i componenti di trasmissione scelti. Non solo, ma gli ingegneri devono anche determinare il carico di coppia durante le manovre di accelerazione e frenata.

Un’intera serie di diverse attività di automazione può essere gestita da un unico strumento online, perfettamente adattato alle particolari esigenze meccaniche ed elettriche.

Le unità lineari sincronizzate meccanicamente possono essere facilmente adattate all’attività di trasporto utilizzando l’item MotionDesigner®. Questo programma intelligente determina la perfetta combinazione di due unità lineari e un albero sincronizzatore per consentire lo spostamento in parallelo di due slitte o due unità lineari. “Grazie al MotionDesigner® di item, l’automazione non potrebbe essere più semplice. Un’intera serie di diverse attività di automazione può essere gestita da un unico strumento online, perfettamente adattato ai particolari requisiti meccanici ed elettrici “, afferma Uwe Schmitz, leader del team di gestione del prodotto per le item linear motion unit®.

Webinar training

Il nostro webinar mostra come è possibile configurare e progettare in modo affidabile unità lineari con un know-how di automazione di base e metterle in funzione senza un controller logico programmabile.

REGISTRATI ORA

Il configuratore semplifica la scelta dei componenti per la tecnica lineare più adatti

Il configuratore di item offre supporto per il dimensionamento e la selezione dei componenti. Ad esempio, calcola le coppie massime e raccomanda una soluzione con un accoppiamento adatto. Il programma intelligente riconosce anche la correlazione tra la lunghezza dell’albero del sincronizzatore e la velocità massima degli assi lineari sincronizzati. Inoltre, l’item MotionDesigner® determina la lunghezza necessaria dell’albero del sincronizzatore e le dimensioni di un alloggiamento, se necessario.

Il configuratore per la tecnica lineare crea automaticamente un set completo di documentazione con tutti i dettagli tecnici e i dati CAD.

Poiché il carico tra i due slitte delle unità lineari sincronizzate può essere distribuito in modo non uniforme, il configuratore per la tecnica lineare fornisce una rappresentazione dettagliata delle forze generate e tiene conto del carico di coppia durante le manovre di accelerazione e frenata. La funzione di confronto del software consente agli utenti di visualizzare sia i requisiti tecnici definiti dai dati immessi sia le specifiche tecniche per il sistema raccomandato dal produttore. I sistemi con unità lineari progettati in questo strumento offrono velocità, precisione e capacità di carico ottimali e funzionano in modo efficiente a lungo termine.

Gli ingegneri hanno vita facile grazie al configuratore per unità lineari

Gli ingegneri possono scegliere tra il sistema che soddisfa esattamente i loro requisiti e le alternative che offrono maggiori riserve di potenza. Il configuratore rende quindi notevolmente più semplice specificare i sistemi, fornendo una soluzione chiavi in ​​mano di dimensioni ideali che comprende un set di sincronizzazione, un motore, un riduttore e un controller. “L’item MotionDesigner® crea automaticamente un set completo di documentazione con tutti i dettagli tecnici e i dati CAD. Gli ingegneri possono anche attingere a esempi applicativi, inclusi i dati di costruzione.

Un sistema composto da unità lineari sincronizzate può essere installato e funzionante in pochi minuti.

L’item MotionSoft® si occupa della messa in funzione. I dati generati nel processo di progettazione sono immediatamente disponibili durante la messa in funzione di unità lineari. Il software determina automaticamente le migliori impostazioni possibili del controller e verifica il coordinamento delle unità lineari parallele in un test, il che significa che un sistema composto da unità lineari sincronizzate può essere avviato e funzionante in pochi minuti. Una guida online, nel frattempo, fornisce agli utenti un supporto completo e risposte specifiche a qualsiasi domanda che possano avere sulla parametrizzazione e la messa in funzione.