Iscrizione alla newsletter

Sistema di scale e pedane presso la sede centrale di Miele

Un design flessibile costituito da scale e piattaforme fornisce un accesso semplice e sicuro.

Miele è un’azienda fondata nel 1899, conosciuta in tutto il mondo per i suoi elettrodomestici casalinghi, strutture mediche e impianti industriali. Il suo impianto per la realizzazione di elettrodomestici presso la sede centrale dell’azienda a Gütersloh, in Germania, è il più grande dei suoi dodici siti di produzione. Oltre a produrre parti pressate, componenti di lancio e parti di involucro smaltato per altri siti Miele, questo impianto produce principalmente lavatrici. Circa 2300 dipendenti sono coinvolti nello sviluppo e nella produzione di queste macchine presso il sito di Gütersloh. Un sistema di assemblaggio speciale viene utilizzato nella produzione di pannelli di commutazione per lavatrici. Comprende nastri trasportatori disposti in un rettangolo e trasporta i singoli componenti alle postazioni di lavoro. Per garantire che il suo personale possa superare i nastri trasportatori e accedere all’area all’interno del rettangolo in modo sicuro, Miele utilizza il Sistema di scale e pedane di item.

Scale per il successo

Le normative e le regole per realizzare scale e pedane sono spesso di difficile comprensione. Il nostro whitepaper gratuito fornisce tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di strutture a norma.
DOWNLOAD

Una soluzione compatta per tutte le aree difficili da raggiungere

Il trasporto dei componenti del pannello di commutazione avviene tramite supporti circolanti. Anche se l’organizzazione dei nastri trasportatori in un rettangolo rende il miglior uso possibile dello spazio di produzione, l’area all’interno di questo rettangolo è di difficile accesso. Poiché i nastri trasportatori sono alti fino alla vita e di circa un metro di larghezza, non è possibile raggiungerli senza assistenza. Tuttavia, per eseguire regolarmente il lavoro di manutenzione sul sistema di automazione, questa area interna deve essere accessibile. Miele ha quindi richiesto progetti speciali per scale e pedane. Grazie alla sua esperienza positiva con i componenti item per molti anni in aree come i ponti nelle operazioni di produzione, è diventato subito chiaro chi potesse essere il fornitore. Invece di numerosi ponti individuali, Miele ha optato per un sistema compatto per garantire che il personale potesse raggiungere varie aree da un unico punto di accesso.

La base della piattaforma è composta da profilati in alluminio. Le superfici esterne chiuse proteggono il nastro trasportatore sottostante dalla sporcizia.

La sfida più grande è stata di riuscire a sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La soluzione è un Sistema di scale e pedane di item di 12 metri con un ingresso, tre uscite e due scale. L’ingresso è una scala con un passo di 45 gradi che conduce i lavoratori sulla piattaforma allungata larga 1120 mm. Raggiungono l’area interna prendendo una delle tre scale di uscita a lato, anch’esse con un passo di 45 gradi, o scendendo una delle due scale con un angolo di 90 gradi, dove possono svolgere lavori sui gruppi valvole e sulla gestione dei dati, durante la manutenzione. La piattaforma non offre solo un’ulteriore superficie di lavoro: la sua base è composta anch’essa da profilati in alluminio. Le superfici esterne chiuse proteggono il nastro trasportatore sottostante dalla sporcizia. I battiscopa realizzati utilizzando i profilati 8 120×16 E assicurano che gli oggetti non possano cadere dalla piattaforma.

Sistema di scale e pedane sicuro e personalizzato

Grazie alla loro superficie antiscivolo, i gradini, che sono fatti di profilati in alluminio, forniscono una base sicura. Il Sistema di scale e pedane offre anche protezione contro le cadute, con componenti come le porte a battente alle aperture della scala, corrimano, listelli all’altezza delle ginocchia e montanti che aiutano a prevenire gli incidenti sul lavoro. Il sistema in kit di montaggio rende facile soddisfare requisiti personalizzati. Ad esempio, le portelle montate a molla sopra le scale sono personalizzate per una maggiore protezione contro la caduta. I listelli calpestabili sono realizzati con profilati 8 120×16 E sono 20 mm più alti del necessario e quindi vanno oltre lo standard richiesto dalla norma DIN EN ISO 14122. Poiché i montanti e i corrimani realizzati con i profilati 8 D40 hanno superfici lisce e ininterrotte, riducono al minimo il rischio di lesioni. Altri vantaggi del sistema di scale e pedane si trovano nel modo in cui viene costruito. Grazie alla tecnologia di fissaggio modulare e flessibile utilizzata, non sono necessari lavori di saldatura o tagli. Tutti i tipi di componenti possono essere avvitati ai profilati in alluminio.

I dipendenti possono accedere a diverse parti della struttura molto più facilmente utilizzando la piattaforma lunga 11,20 metri, il che rende il lavoro di manutenzione molto più veloce e conveniente.

Se i requisiti cambiano, la costruzione può essere facilmente modificata o implementata. Questo non è solo dovuto alla modularità della tecnologia di fissaggio utilizzata, ma è anche al fatto che il Sistema di scale e pedane non è avvitato agli impianti di produzione. Di conseguenza, le potenziali modifiche non influiranno affatto sugli impianti. Il sistema è stato fornito parzialmente assemblato ed è stato possibile montarlo in breve tempo. L’intera struttura è stata precedentemente testata da item a Solingen. Se la soluzione avesse avuto più attraversamenti separati, il personale avrebbe finito per attraversare un ponte dopo l’altro. In questo modo possono accedere a diverse aree molto più facilmente utilizzando la piattaforma lunga 11,20 metri, il che rende i lavori di manutenzione molto più veloci e convenienti. Ci sono numerosi percorsi per raggiungere le varie parti della macchina, e tutti partono da un punto centrale sulla piattaforma. Un aumento della capacità nello stabilimento portò presto ad una seconda linea di produzione dello stesso tipo. Ancora una volta, Miele ha optato per il Sistema di scale e pedane di item.