Iscrizione alla newsletter

Forma e funzione in perfetta armonia: il design item

Il design è stato una priorità per item sin dalla sua fondazione. Funzionalità e configurazione vanno di pari passo.

Carsten Schulz, designer di prodotto presso item

Questo standard di qualità è stato premiato con numerosi premi di design nel corso degli anni. Recentemente le nostre piastre di giunzione sono state in grado di convincere le giurie del premio. Dopo aver già ricevuto iF Design Award 2021, German Design Council ha ora premiato anche le nostre piastre di giunzione. Quindi possiamo essere felici del German Design Award Gold 2022 nella categoria „Excellent Product Design Industry“. In tutti i settori, German Design Award è uno dei premi più rinomati per il design. Il premio „Gold“ è il più alto riconoscimento per un risultato di design eccellente, olistico e innovativo. Nel giustificare la premiazione delle piastre di giunzione, la giuria ha sottolineato tra l’altro „la sagomatura speciale senza contorni inopportuni“ e „l’estetica interessante e indipendente“. In occasione di questo premio, abbiamo incontrato il product designer Carsten Schulz per un’intervista per parlare di design in item, in generale e nello specifico di questo prodotto. Collabora con item dal 2002 e, insieme ai suoi due colleghi, è responsabile dell’attuazione pratica della filosofia del design.

Dall’idea alla soluzione perfetta

Cosa hanno in comune una nuova arnia per api, la torre di Shanghai e una linea di produzione automobilistica? La tecnologia dei profilati item! Scopri come le tue idee future possano con noi diventare fin da ora realtà.
SCOPRILO ORA

Attenzione al design come tratto distintivo

Come è possibile immaginare i compiti per il team di progettazione?

„Nel team di progettazione, due designer (io e Markus Völkel) sono responsabili dello sviluppo del prodotto e un designer di interni e stand espositivi (Guido Hammes). Noi designer ci prendiamo cura di diversi gruppi di prodotto, che abbiamo diviso tra di noi, e siamo quindi in stretto contatto con le nostre colleghe e i nostri colleghi dello sviluppo del prodotto. Supportiamo il cliente sin dalla fase di concepimento.

Fin dalla prima idea, diamo consigli su come il prodotto può avere forma. Questo è un vero lavoro di squadra, lo sviluppo di soluzioni comuni. Una volta a settimana si svolge un incontro congiunto, durante il quale si scambia lo stato attuale e si chiariscono le domande sul design. È insolito che così tanti designer lavorino in un’azienda di medie dimensioni. item attribuisce grande importanza all’aspetto del design.“

Quindi avere il proprio reparto di progettazione non è la norma?

„Esattamente, il design non ha sempre questa priorità nelle aziende industriali. Spesso vengono creati prodotti funzionali, senza tener conto del design.

Tutti i prodotti item sono sviluppati insieme al team di progettazione.

I compiti del team di progettazione includono lo sviluppo preliminare del prodotto e anche la valutazione del design di tutti i prodotti sviluppati in item. Naturalmente siamo molto coscienziosi. Tutti i prodotti item sono sviluppati insieme al team di progettazione. È importante aderire alle linee guida di progettazione che il team di progettazione ha stabilito in termini di colore, forma e materiale.

Questo è ciò di cui item tratta espressamente. Di conseguenza, il nostro Sistema dei Componenti è progettato in modo coerente. Ogni prodotto è all’altezza di questa affermazione. È un design orientato al futuro che allo stesso tempo garantisce che tutte le novità si inseriscano armoniosamente nell’idea di sistema evoluta. Tale pretesa estetica è percepita anche dai clienti, soprattutto rispetto ai concorrenti di mercato.“

Le piastre di giunzione sono state premiati con due riconoscimenti di design molto apprezzati: iF Design Award 2021 e German Design Award Gold 2022.

Linee guida e metodi per una progettazione unitaria

Quali sono le caratteristiche del „tipico“ design item?

„Fondamentalmente, il design dei prodotti item è molto classico e discreto. La forma è alla pari con la funzione, perché abbiamo standard elevati. I fondatori e i proprietari di item sono stati molto influenti in questo senso perché entrambi molto esperti di design. Pertanto, questa filosofia progettuale è sempre stata vissuta.

Peraltro questa uniformità non riguarda solo lo sviluppo del prodotto, ma l’intero aspetto di item. Che si tratti delle esibizioni fieristiche, dell’architettura delle sedi item o della presenza e della valigia dei tecnici commerciali, tutto è perfettamente coordinato. Il team di progettazione è anche responsabile di questo.“

Come viene verificato se un prodotto corrisponde al design item?

„Esistono guide di stile con direttive di progettazione stabilite da noi. Si può pensare a ciò come a una struttura di base. Forme, materiali, colori e dimensioni sono definiti per i diversi gruppi di prodotto item in modo che i prodotti si armonizzino tra loro.

Forme, materiali, colori e dimensioni sono definiti per i diversi gruppi di prodotto item in modo che i prodotti si armonizzino tra loro.

Ci sono anche specifiche per il materiale, la superficie e il colore. Non devono esserci valori anomali nella forma volutamente classica.“

Cosa si intende per design classico?

„Con questo intendo un design senza tempo e lineare: i materiali e i colori sono discreti. Un’eccezione è il logo rosso item, altrimenti di base tutto è grigio, argento o nero. Un tale design si adatta perfettamente all’ambiente dell’ingegneria meccanica. Inoltre l’utente si identifica con esso e un design elegante lascia una buona impressione sui clienti.“

Un classico intelligentemente reinterpretato

Congratulazioni per i due nuovi premi! Cosa esattamente si intende con le pluripremiate piastre di giunzione?

„Grazie! Le piastre di giunzione sono in circolazione da molto tempo, usate per puntellare ulteriormente le costruzioni. Nella cui maggior parte dei casi, vengono utilizzate semplicemente lamiere di acciaio forate e fissati con una vite.

Il mio incarico era reinterpretare le piastre di giunzione. Questo esempio è anche un buon modo per mostrare quali obiettivi di design abbiamo per item: si tratta sempre di ridurre all’essenziale, nonché di estetica, sostenibilità e longevità.

Per quanto riguarda le piastre di giunzione, mi è venuta l’idea di utilizzare anche piastre in acciaio, ma riducendo notevolmente il materiale. Infine il nuovo design consente di utilizzare il 40% di materiale in meno. La conversione si traduce in una rigidità pari a quella di una lamiera d’acciaio più spessa. Al contempo è possibile rivalutare il prodotto dal punto di vista creativo e utilizzare viti a testa svasata, che qui possono essere inserite armoniosamente.“

Quale potrebbe essere la conclusione sulla particolarità delle piastre di giunzione?

„Le nostre piastre di giunzione sono una vera reinterpretazione e si distinguono in termini di design, grazie alla lamiera d’acciaio sagomata e all’enorme risparmio di materiale a parità di elevata resistenza. È un risultato in cui si può davvero dire che è stato creato qualcosa di nuovo.

Le nostre piastre di giunzione si distinguono in termini di design, grazie alla lamiera d’acciaio sagomata e all’enorme risparmio di materiale a parità di elevata resistenza.

È l’aspirazione di ogni designer di prodotto di trovare nuove strade. Ad esempio in termini di utilizzo del materiale in modo diverso e più efficiente. Penso che qui sia riuscito bene. Ovviamente siamo molto contenti dei due premi per le piastre di giunzione. È una bella forma di riconoscimento per il proprio lavoro.“

Le piastre di giunzione item consentono di aumentare in modo specifico la rigidità delle strutture del telaio, con il 40% di materiale in meno rispetto al solito.

Vuoi essere informato su tutte le ultime novità dal mondo item? Basta iscriversi al blog item, utilizzando il box in alto a destra!