Il sistema per nastri trasportatori item crea soluzioni modulari per il trasporto sicuro di parti di produzione o piccoli carichi.
Nei centri di produzione e logistica le merci devono arrivare da A a B. Non importa quali dimensioni, peso e forma siano: il carico generale deve essere trasportato in modo sicuro e veloce a destinazione. Il sistema dei componenti item come base offre possibilità illimitate per applicazioni individuali per il trasporto. In precedenza erano già disponibili componenti come rulliere, rulli di trasporto, listelli di scorrimento e trasportatori a catena. Nel settore della tecnica di trasporto il portafoglio è stato ora integrato col nuovo sistema per nastri trasportatori item, per un flusso efficiente di merci con o senza accumulo. È caratterizzato da durata e funzionamento efficiente per ridurre al minimo la manutenzione e aumentare la produttività. Soprattutto il sistema per nastri trasportatori ha tutti i vantaggi del sistema dei componenti item: il design modulare e la compatibilità con altri gruppi di prodotto item si traducono in soluzioni per nastri trasportatori perfettamente adattate al rispettivo compito di trasporto. Ciò si traduce in linee di trasporto autosufficienti e integrazione nei sistemi esistenti. Grazie a uno speciale configuratore la progettazione diviene particolarmente comoda. I nostri esperti possono progettare la linea di trasporto ottimale in base a informazioni come lunghezza, larghezza o peso di trasporto.
Nastri trasportatori item
Ecco una panoramica sul sistema per nastri trasportatori item: nastri trasportatori semplici e a cinghia dentata, motori, ingranaggi e accessori.
INFO
Nastro trasportatore semplice e a cinghia dentata
Il nastro trasportatore 8 40 D è formato da un telaio costituito da profilati in alluminio con rinvii, set di azionamento, piastra di scorrimento e nastro trasportatore. Il nastro trasportatore è azionato da un motore asincrono trifase. Questo è disponibile in due versioni e può essere adattato in modo ottimale alle esigenze individuali. Le sue velocità di trasporto variano da 2,5 m/min a quasi 30 m/min. La piastra di scorrimento del nastro trasportatore funge da copertura protettiva e di supporto del nastro trasportatore, aumentando anche la resistenza all’usura del nastro trasportatore. I nastri trasportatori sono disponibili con superficie aderente e non. Il sistema per nastri trasportatori comprende nastri che presentano un basso attrito statico, consentendo l’accumulo di merci trasportate. I nastri trasportatori con superficie aderente possono essere utilizzati per sistemi che non possono accumularsi, consentendo il trasporto sicuro di merci generiche su un nastro trasportatore inclinato fino a 20°.
Il nastro trasportatore a cinghia dentata è la scelta migliore per il trasporto di merci pesanti.
Il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D con una larghezza di 40 mm e 80 mm è la scelta migliore per il trasporto di merci pesanti. Il nastro trasportatore industriale è guidato in sicurezza tramite binari di guida a cinghia dentata. Le cinghie dentate sono supportate dai bordi della cinghia quando le forze agiscono lateralmente. Inoltre il rullo di azionamento garantisce un collegamento ad accoppiamento geometrico e il trasferimento di carichi elevati al nastro trasportatore. Se si desidera trasportare merci di dimensioni stabili, è possibile utilizzare il nastro trasportatore semplice o a cinghia dentata nella doppia variante: due nastri scorrono quindi in modo sincrono a una distanza definibile individualmente fino a una larghezza di 2.400 mm. Col nasro trasportatore doppio 8 40 D la distanza tra i due nastri è ideale anche per il fissaggio di sensori e attuatori.
Interazione tra sistema per nastri trasportatori, tecnica lineare e robotica
Presso la sede di item a Solingen, un’applicazione innovativa dimostra l’efficienza del sistema per nastri trasportatori. Il progetto per nastri trasportatori denominato „Range Extender“ (estensore del raggio) ha la seguente struttura: un asse lineare del sistema di automazione item scorre parallelo a un nastro trasportatore lungo 6.000 mm. „Su questo, a sua volta, si trova un cobot che si muove in sincronia col nastro trasportatore industriale. Per questo compito item ha testato e integrato con successo un Universal Robot UR5 e un ABB CRB 15000. Il cobot preleva i singoli componenti dal nastro trasportatore e li mette in ordine diverso mentre si muovono. Una rulliera è collegata al nastro trasportatore, che trasporta ulteriormente il pezzo finito. Questo esempio mostra la maggiore flessibilità che le applicazioni ottengono grazie al design modulare e alla compatibilità costante dei componenti item. Su questa base, numerosi tipi di linee di trasporto possono essere implementate per diverse esigenze. Inoltre questa applicazione illustra non solo la variabilità della nostra tecnica per nastri trasportatori, ma anche i vantaggi dei robot nell’industria.“
Per essere informato su tutte le novità dal mondo item, basta iscriversi al blog item utilizzando il box in alto a destra!