Iscrizione alla newsletter

Un concorso tecnologico che rafforza lo spirito di squadra

Dalla progettazione di un’auto in miniatura e uno stand espositivo, al lavoro di squadra: nel 4×4 in Schools gli studenti imparano per la vita. 

I concorsi scolastici e universitari svolgono una funzione estremamente preziosa perché offrono ai giovani la possibilità non solo di farsi un’idea dei settori più diversi, ma anche di cogliere lo spirito di squadra. In quest’ottica, l’ All4One Racingteam ha un nome che è tutto un programma: la famosa esclamazione dei tre moschettieri parla chiaro. La squadra del liceo Grootmoor è composta da sei studenti di diverse classi. Il concorso tecnologico internazionale 4×4 in Schools promuove espressamente la cooperazione interdisciplinare. Si tratta di progettare, costruire e testare autonomamente modellini di veicoli fuoristrada telecomandati e di guidarli lungo un percorso a ostacoli. Inoltre, viene valutata anche la presentazione del team. La squadra All4One ha fatto così bene entrambe le cose che è stata invitata ai campionati del mondo in Inghilterra nell’aprile 2019. In valigia ha messo anche un’elegante stand espositivo basato sul Sistema di tubolari profilati D30 di item.

Grande importanza è stata attribuita anche a un’attenta presentazione.

Collaborazione perfetta per il concorso tecnologico 4×4 in Schools

La squadra di studenti si era fatta velocemente un’idea generale dell’aspetto che lo stand espositivo avrebbe potuto avere. La vera sfida per la squadra era rappresentata dalla realizzazione: come si progetta uno stand che sia al tempo stesso robusto ed elegante? È proprio qui che item, uno degli orgogliosi sponsor della squadra, ha fornito il proprio aiuto. Insieme ai collaboratori della filiale di Amburgo, la squadra All4One ha elaborato un piano di realizzazione dello stand espositivo. “Successivamente abbiamo iniziato la progettazione con un programma CAD. Grazie al Sistema di tubolari profilati D30 avevamo un’idea concreta di come avremmo potuto realizzarlo”, afferma Paolina, la graphic designer della squadra.

Uno dei vantaggi principali del Sistema di tubolari profilati D30 è il ridotto tempo di costruzione.

Dopo una presentazione dell’item Engineering Tool, i giovani ingegneri sono stati in grado di perfezionare ulteriormente il loro progetto. Gli esperti item sono rimasti costantemente al fianco degli studenti per aiutarli e consigliarli. Pauline è entusiasta delle caratteristiche del Sistema dei Componenti Lean Production: “Uno dei vantaggi principali dei profilati è il ridotto tempo di costruzione della struttura. Per montare lo stand espositivo sul posto sono bastate due ore. Senza i tubolari profilati, difficilmente sarebbe stato possibile”. In ogni caso, tutti gli sforzi sono stati ampiamente ricompensati: la squadra è riuscita a vincere due premi contemporaneamente. Da una parte si è affermata su tutti gli altri concorrenti nella categoria “Miglior stand espositivo e portafoglio”. Nella valutazione sono confluiti diversi fattori. Accanto al design dello stand espositivo sono risultati decisivi anche la presentazione del prototipo e degli sponsor. Dall’altra, l’impegno degli studenti di Amburgo è stato ricompensato anche con il premio per la migliore presenza sui social media.

 I circuiti del campionato del mondo avevano in serbo anche alcune sfide.

Coesione della squadra e molto incoraggiamento 

Per quanto riguarda la gara del campionato del mondo vera e propria, gli studenti di Amburgo hanno avuto la proverbiale “fortuna nella sfortuna”. Purtroppo, durante il trasporto in Inghilterra il modellino della squadra All4One ha riportato danni all’elettronica. Probabilmente c’è stato un piccolo corto circuito, perché l’auto presenta numerosi giunti saldati. Questo problema tecnico si è trascinato per l’intero campionato del mondo senza mai poter essere risolto definitivamente. Alla fine, è dovuto intervenire un veicolo sostitutivo. Ma a essere decisivo è stato qualcosa di completamente diverso, sottolinea Pauline: “La situazione difficile non ha fatto che rafforzare la coesione della nostra squadra. Anche l’altruismo con cui hanno reagito le altre squadre è stato fantastico. Tutte hanno cercato di sostenerci bussando alla nostra porta per offrirci aiuto”. Quindi, alla fine, ciò che conta nei concorsi come questo sono le relazioni umane.