Fai-da-te con lo YouTuber Patrick e il suo cesto portabagagli perfetto.
Ogni minuto, 400 ore di materiale video vengono caricate su YouTube, e questo non è che una delle innumerevoli cifre da capogiro della piattaforma video. Non dimentichiamo che si tratta del secondo motore di ricerca più grande al mondo dopo Google. In altre parole: YouTube è un punto di riferimento per molti utenti che cercano risposte alle proprie domande o desiderano approfondire nuovi ambiti. E questo non vale solo per gli ambiti che vanno per la maggiore come bellezza, videogiochi o sport. Soprattutto nel settore del fai-da-te troviamo una comunità diversificata e numerosi YouTuber specializzati. Tra questi anche Patrick Marx, alias “KissThePro“. Sebbene lavori tra le quattro mura di un ufficio, nel tempo libero non può fare a meno di dedicarsi al fai-da-te e condividere le proprie imprese con i seguaci. Un pezzo dopo l’altro costruisce il suo Bulli VW e lo trasforma in base alle sue idee: il cesto portabagagli non può certo mancare! Patrick si è imbattuto in item mentre cercava quale fosse il metodo di realizzazione migliore per il cesto e ha riconosciuto immediatamente le possibilità del Sistema dei Componenti MB.
Alla ricerca della soluzione migliore
A un appassionato del fai-da-te e della vita all’aperto come Patrick Marx è stato subito chiaro che il pulmino avrebbe avuto bisogno di un cesto portabagagli. Questo è infatti l’unico modo per trasportare in una sola volta un numero sufficiente di oggetti: dagli attrezzi, come seghe e asce, alla tavola da surf, senza dimenticare il barbecue. Tuttavia, i cesti portabagagli disponibili sul mercato non lo convincevano minimamente: “Sono indubbiamente di buona qualità, ma troppo costosi. E poi volevo poter personalizzare il mio cesto portabagagli”. Era chiaro: lo avrebbe fatto da sé. Dopo essersi deciso per l’alluminio, Patrick fatto alcune ricerche in rete (su Google) digitando nella barra di ricerca “configuratore profilati alluminio”. Ecco come si è imbattuto nell’item Engineering Tool ed è riuscito a realizzare rapidamente un primo progetto.
Tuttavia, dal momento che in qualità di “non addetto ai lavori” non aveva ancora dimestichezza con i nostri prodotti, ha avuto una brillante idea. “Ho semplicemente chiesto a item se potevo dare un’occhiata ai prodotti sul posto. Tutto ha funzionato alla grande e nella filiale di Mannheim ho potuto vedere tutto ciò che potevo fare. È bastato un clic: sapevo esattamente come costruire il mio cesto portabagagli in alluminio”, afferma lo YouTuber. Su questa base ha deciso di utilizzare i profilati item 8 80×40. Nell’item Engineering Tool le sue idee hanno preso rapidamente forma, anche perché il programma determina automaticamente i set di collegamento adeguati. Poco tempo dopo a ricevuto i profilati già preparati e preforati, per cui non rimaneva altro da fare che avvitarli gli uni agli altri. Ma prima “KissThePro” li ha verniciati di nero (per la cronaca: possono essere acquistati anche direttamente in nero). La sua conclusione non dà adito a dubbi: “La qualità dei profilati è eccezionale, senza contare che sono anche molto belli”.
Non tutti hanno un cesto portabagagli in alluminio così flessibile
Una volta finito, il cesto portabagagli in alluminio sarà largo 1,50 m e lungo 2,60 m, per cui lo YouTuber stima un peso di circa 60-64 kg. Oltre alla semplicità di progettazione online e alla robustezza, Patrick ha particolarmente apprezzato anche la flessibilità dei nostri profilati di alluminio. Proprio la flessibilità è risultata fondamentale in un momento decisivo: inizialmente Patrick Marx aveva progettato il cesto portabagagli troppo largo, quindi ha dovuto posizionarlo un po’ più in basso. In questo modo avrebbe però sporto oltre il tetto. Per risolvere il problema è stato sufficiente accorciare i collegamenti trasversali. “Con altri modelli non avrebbe funzionato, è fantastico. La struttura è sempre flessibile e posso cambiare qualcosa quando voglio”, sottolinea l’appassionato di fai-da-te. Con il montaggio del cesto per tetto in alluminio, però, il progetto è ancora ben lungi dall’essere terminato. Patrick ha in progetto l’installazione di fari a LED nella parte anteriore e di supporti per gli attrezzi sui lati. Grazie alla flessibilità dei tasselli scorrevoli, che possono essere fissati ovunque e dotati di un supporto, non ci vorrà molto.