Iscrizione alla newsletter

Automaticamente verso la soluzione di automazione ottimale!

Il software intelligente semplifica il montaggio e la messa in funzione della tecnica lineare e apre la strada a nuovi campi di applicazione.

Negli ultimi anni il concetto di automazione si è affermato come una tendenza chiave dell’ingegneria meccanica e impiantistica. A deporre a favore delle soluzioni di automazione, soprattutto in produzione, sono un netto aumento dell’efficienza e un livello di qualità omogeneo ottenuto con procedure dalla precisione ripetibile. La tecnica lineare, che ne è la base tecnica, in passato è stata spesso la ragione per cui si è rinunciato all’automazione anche per operazioni per le quali, in linea di principio, sarebbe stata idonea. La ragione è semplice: la tecnica lineare permette di ottenere l’aumento di rendimento desiderato solo se unità lineare, motore, riduttore e controller vengono combinati in maniera ottimale.

Ottenere la tecnica lineare ideale è semplice

La combinazione di guida lineare e tecnica di azionamento crea infinite possibilità. Per molti utenti, quindi, i vantaggi dati dall’automazione con tecnica lineare non sono proporzionati al tempo e alla fatica richiesti per cercare e progettare una soluzione ritagliata sull’operazione da svolgere. E questo senza contare l’impegno necessario per configurare, impostare e programmare un controllore a logica programmabile (PLC). Le item linear motion units® sono state sviluppate proprio per rispondere a tale problematica.

Per permettere all’utente di configurare la soluzione di automazione in modo perfetto e soprattutto semplice, il software item MotionDesigner®, basato sul web, lo supporta nella scelta dei componenti della tecnica lineare ottimali per le sue esigenze specifiche. Inoltre, il tool tiene conto della precisione di ripetizione desiderata, dell’alimentazione elettrica nel luogo di utilizzo e di vari parametri tecnici, tra cui il fatto che la soluzione debba essere impiegata in un ambiente molto sporco o in condizioni di sterilità.

Specificando la posizione di montaggio e il profilo di marcia, item MotionDesigner® calcola una soluzione personalizzata tra migliaia di possibilità. A questo punto non resta che determinare la posizione di montaggio desiderata e effettuare la richiesta direttamente dal configuratore web. Oltre alla soluzione completa ottimizzata per la tecnica lineare, il tool mostra anche gli accessori utili disponibili.

Rapida messa in funzione della soluzione completa ottimizzata

L’item linear motion unit® viene fornita come soluzione completa preassemblata, pronta per essere montata. Tutti i cavi e le prese sono codificati a colori per cui collegarli è semplice, rapido e sicuro. item MotionSoft® è una soluzione software che si integra perfettamente nelle funzioni di item MotionDesigner® per agevolare la messa in funzione. Il software intelligente guida l’utente attraverso le singole fasi di messa in funzione, in un processo controllato, verifica autonomamente l’intero sistema e determina le impostazioni ottimali dei parametri di funzionamento. A tale scopo, item MotionSoft® può accedere ai dati di item MotionDesigner® specificati in fase di configurazione. Il profilo di marcia viene memorizzato direttamente nel controller item.

Per la messa in funzione non è necessario alcuno specialista.

Nel complesso, oltre a fare risparmiare molto tempo durante la messa in funzione, spesso l’utilizzo di item MotionSoft® rende superfluo anche ogni ulteriore controllore a logica programmabile (PLC). Per la messa in funzione non è necessario alcuno specialista. Poiché tutto si integra senza soluzione di continuità, si risparmiano molte fasi di lavoro e si evitano errori che nelle soluzioni di automazione tradizionali costerebbero tempo e denaro.