Iscrizione alla newsletter

Nozioni base sulla tecnica di azionamento: formazione online gratuita

Conoscere le soluzioni di azionamento elettromeccanico nelle sue basi è essenziale per comprendere l’automazione nella produzione. In item Academy le conoscenze base vengono trasmesse in modo semplice anche per i principianti. 

Che si tratti di nastri trasportatori o tecnica lineare, se si conoscono le basi della tecnica di azionamento, è possibile valutare i componenti e le funzioni rilevanti e quindi comprendere maggiormente le soluzioni di automazione. Quindi come è possibile ricevere le nozioni base? Ci sono molte opzioni, ma la maggior parte sono lontane o piuttosto costose. item Academy si distingue per la formazione gratuita. Per accedere al corso online completo “Introduzione alla tecnica di azionamento” basta possedere un account utente item. Dopo aver effettuato il login, è possibile accedere direttamente al corso sulla tecnica di azionamento.

Nozioni base sulla tecnica di azionamento in item Academy

Come funziona una soluzione di azionamento? Scopri di più sui componenti e sulle loro differenze nella formazione online presso la item Academy gratuita, ideale per una migliore comprensione delle applicazioni di automazione.
ITEM ACADEMY

Esempi di aspetti cruciali della tecnica di azionamento

Una soluzione di azionamento è spesso costituita dai seguenti componenti, presentati e spiegati in item Academy: motore, riduttore, sistema encoder, controller e frizione. Il motore converte l’energia elettrica in energia meccanica. Momento torcente, numero di giri e grado di efficienza sono importanti quando si seleziona un motore adatto. Il momento torcente e il numero di giri vengono adattate dal riduttore alla singola applicazione. A loro volta, i sistemi encoder forniscono informazioni continue sulla posizione del rotore e sulla velocità dell’albero del rotore. Si tratta di sensori montati in modo permanente sull’albero del rotore. Il controller è responsabile della regolazione e del controllo della soluzione di azionamento, specifica la velocità e la potenza dell’azionamento per il motore. Il giunto collega la soluzione di azionamento all’applicazione il cui sistema meccanico viene azionato.

Per comprendere il quadro generale, bisognerebbe sempre badare ai dettagli. Pertanto, la formazione sulle basi della tecnica di azionamento è dedicata al background tecnico nel dettaglio. Ad esempio, trattare i seguenti argomenti è fondamentale per capire come funzionano i motori elettrici:

  • magnetismo;
  • principio di funzionamento dell’elettromagnete;
  • inversione di polarità dell’elettromagnete.

Mentre i poli simili si respingono, i poli opposti si attraggono. Di base questa è una conoscenza scolastica da dover sempre ricordare. Un elettromagnete funziona così: un filo isolato è avvolto in una bobina attorno a un nucleo di ferro non magnetico. Una volta che il filo è collegato a una fonte di alimentazione (come una batteria), il flusso di corrente elettrica crea un campo magnetico. La modifica della direzione del flusso della corrente elettrica fa cambiare anche l’orientamento del polo (nord o sud) dell’elettromagnete. I contromagneti possono essere specificamente attratti o respinti regolando la polarità. Questa conoscenza, a sua volta, è necessaria per comprendere i componenti che si trovano in tutti i motori elettrici: rotore e statore.

Come conoscere  online le basi della tecnica di azionamento

La teoria essenziale delle basi della tecnica di azionamento è molto più facile da comprendere quando viene presentata in modo interattivo e scrupolosamente didattico. Nel modulo di formazione di item Academy, ad esempio, la sezione sui „motori elettrici“ include esercizi in cui, con un clic con il mouse, si completa un circuito, si inverte la polarità o si avvia un rotore. Quiz speciali ed esercizi interattivi a intervalli regolari, che si tratti di abbinare le proprietà del cambio o di selezionare il sistema di codifica appropriato, forniscono ulteriore motivazione e aiutano a monitorare i propri progressi. In questo modo, gli utenti imparano a conoscere le differenze e le proprietà dei componenti in modo divertente e coinvolgente. Naturalmente, tutti i contenuti provengono dai nostri esperti. In qualità di fornitore qualificato, item è lieto di trasmettere il proprio know-how. Prova personalmente item Academy, con questo corso di formazione e altri contenuti didattici gratuiti.

Con attività interattive come questa, le conoscenze acquisite vengono testate in modo divertente.

Vuoi sapere di più sull’automazione? Iscriviti al blog item utilizzando la casella in alto a destra!