Newsletter Subscription

Il segno di una tecnologia di fissaggio di qualità

Tecnica di collegamento per profili in alluminio sul banco prova.  

Avvitare invece di saldare: questo è stato per decenni il cuore della tecnologia dei profili in alluminio di item. A questo punto, abbiamo già esaminato la storia del Sistema dei Componenti MB e lo sviluppo dell’articolo fin dai suoi inizi. Ora ci stiamo dedicando al tema della tecnologia di connessione. Prima le basi: in item sono disponibili più di 30 diversi tipi di connettori che soddisfano tutti i requisiti immaginabili per connessioni ad angolo retto, variabili, intersecanti o parallele. Sono disponibili in tutte le serie di profili. Ma quali sono le caratteristiche qualitative della tecnica di collegamento dei profili in alluminio?

Criteri di qualità per la tecnologia di connessione

Esistono criteri che forniscono informazioni sulla qualità della tecnologia di connessione. Di importanza decisiva è la questione della stabilità e della durata. In linea di principio, tutti i carichi immaginabili che possono agire qui possono essere ricondotti a due forze: Forza di spostamento della scanalatura e forza di estrazione della scanalatura. La forza di estrazione della scanalatura descrive un tentativo, ad esempio, di forzare la separazione di due profili uniti mentre si distrugge il connettore o lo si estrae dalla scanalatura.  La forza di spostamento della scanalatura, invece, si riferisce alla forza necessaria per spostare un profilo lungo la scanalatura del profilo, a condizione che tutto sia stato avvitato secondo le istruzioni di montaggio.

Per determinare con precisione i carichi massimi ottenibili, item utilizza una procedura di prova standardizzata in cui i connettori vengono caricati fino al limite di guasto. Ma come si può identificare il punto esatto in cui il giunto è difettoso? La deformazione non può essere rilevata ad occhio nudo. Attraverso una serie di prove dettagliate, il nostro team ha determinato il passaggio dalla deformazione elastica alla deformazione plastica per ogni variante di un giunto. Per determinare il limite di carico dei giunti, nella prova viene registrata la forza crescente richiesta. Una volta raggiunto il punto di transizione, il risultato del test viene documentato.

Per tener conto di altre influenze imprevedibili, come forti oscillazioni di temperatura, vibrazioni o picchi di pulsazioni, sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza per la raccomandazione di carico. In questo modo i dati di carico ammissibili sono garantiti in modo affidabile e possono essere utilizzati per la costruzione statica.

Tecnologia di connessione di item

Veloce, affidabile, durevole.

Grazie ai nostri criteri di alta qualità e alla nostra responsabilità nei confronti dei nostri clienti, ci piace essere tradizionali nel senso migliore del termine quando raccomandiamo i valori massimi. Al contrario, siamo innovativi nel design dei nostri vari connettori: Il connettore standard riduce la lavorazione dei profili in alluminio ed è molto facile da maneggiare, mentre il connettore universale richiede una lavorazione dei profili, ma offre un elevato grado di flessibilità: successiva installazione di puntoni aggiuntivi, cambio di posizione allentando e serrando nuovamente le viti, ecc. Non è necessaria alcuna lavorazione del profilo per il connettore automatico, in quanto viene avvitato direttamente nel profilo all’estremità anteriore. Anche tutti gli altri connettori per profili hanno proprietà distintive che caratterizzano le diverse esigenze di flessibilità di un sistema di profili in alluminio maturo.

Di conseguenza, i clienti item troveranno sempre la giusta soluzione tecnologica di connessione per il loro progetto individuale: veloce, affidabile, durevole.

Desiderate rimanere aggiornati sulle novità dal mondo item? Iscrivetevi al blog item facendo clic sull’icona a forma di busta in alto a destra!