Proteggiti contro le infezioni con le soluzioni item per la protezione dalle goccioline di saliva e la disinfezione: premontate e pronte all’uso!
Oltre a mettere a dura prova l’economia globale e i sistemi sanitari dei singoli Paesi, la pandemia causata dal coronavirus rappresenta anche una sfida per ognuno di noi. Numerosi negozi e operatori nel campo della ristorazione sono stati costretti a chiudere temporaneamente. Chi può ancora lavorare è meglio che lo faccia da casa. Ma questo non è sempre possibile: farmacie, supermercati, studi medici, imprese di produzione e tante altre aziende necessitano di personale sul posto. Per questo personale, così come per i relativi clienti, è d’obbligo adottare misure efficaci per proteggersi dal contagio. La priorità assoluta è il rispetto delle misure igieniche e di prevenzione, come lavarsi accuratamente le mani e mantenersi a distanza.
Sappiamo bene, tuttavia, che nessuna di queste due cose è sempre possibile: spesso il lavandino è distante e in molti luoghi non è possibile evitare una certa vicinanza, pensiamo ad esempio alla cassa del supermercato. In tali situazioni, per proteggersi dal contagio e garantire la necessaria sicurezza è possibile ricorrere a speciali attrezzature. Le pareti protettive trasparenti, ad esempio, proteggono dal contagio causato dalle goccioline di saliva e l’uso del disinfettante è l’alternativa raccomandata al lavaggio delle mani. Per far fronte a queste esigenze, abbiamo progettato diverse soluzioni sulla base dei comprovati prodotti item, subito disponibili in breve tempo e con l’elevata qualità di sempre. All’occorrenza, anche su misura.

Soluzioni per la protezione dalle goccioline di saliva, anche su misura
Supporti per disinfettante e pareti protettive in diversi formati: scopri le soluzioni item per aumentare il livello di sicurezza e igiene. Anche su misura.
MAGGIORI INFO
Protetti contro le goccioline di saliva con l’alzata per il bancone e la parete divisoria
Il distanziamento sociale è una delle misure più sicure per proteggersi dal contagio perché rende molto meno probabile la trasmissione diretta di agenti patogeni da persona a persona. Se mantenersi a distanza non è possibile, come accade al pagamento e alla consegna dei prodotti acquistati, per evitare di essere contagiati dalle goccioline di saliva è possibile utilizzare pareti divisorie trasparenti. In questo modo la comunicazione non viene ostacolata. Per soddisfare le esigenze specifiche nel luogo di utilizzo, le pareti divisorie item con pannello speciale in PET trasparente sono disponibili in diverse versioni. Ad esempio, questa struttura da appoggio (piccola), larga 75 centimetri e alta 1 metro, diventa un’alzata per il bancone ideale per le bancarelle e al supermercato o, in generale, dovunque si avverta la necessità di proteggersi dalle goccioline di saliva, ma vi sia poco spazio a disposizione.
Tutto si è svolto velocemente e senza complicazioni: le pareti protettive sono state prodotte e montate nel giro di 24 ore. Questo ci ha permesso di proteggere al meglio i nostri collaboratori e clienti. Un sentito ringraziamento al team item!
– Ina Niebel, Hans Brandenburg GmbH
Per coprire una superficie più ampia basta optare per la struttura da appoggio (grande). Anche in questo caso l’altezza è di 1 metro, ma la larghezza è di 150 centimetri, il che significa che si adatta anche a banconi più grandi, come quelli di farmacie, alberghi o studi medici. La parete di protezione con mensola integrata contribuisce a proteggere dal contagio ovunque il contatto con il cliente avvenga in piedi: ad esempio all’accettazione in officina. Merce, documenti e simili possono essere collocati sulla mensola e ritirati dalla persona dall’altra parte della parete. Questo riduce il rischio legato al contatto diretto con le mani dell’interlocutore, e quindi la probabilità di trasmissione degli agenti patogeni. Il supporto per il disinfettante rappresenta l’integrazione perfetta per tutte le pareti protettive: a scelta in versione grande, con pannello per scheda informativa (supporto per disinfettante con accessori D30 grande) o in versione piccola, con piastra di base (supporto per disinfettante D30 piccolo).

Protezioni contro le goccioline di saliva e il contagio per il bancone e la cassa del supermercato
È possibile realizzare anche soluzioni personalizzate. In questa pagina riepilogativa, oltre alle strutture da appoggio e alle pareti protettive illustrate in precedenza, presentiamo anche le nostre soluzioni speciali per la cassa del supermercato, nonché per il banco del pane, dei salumi e dei formaggi. Un particolare interessante: le pareti divisorie per il bancone sono dotate di uno scivolo per i prodotti che permette di evitare il contatto diretto con le mani. In più, sono modulari, il che significa che possono essere unite le une alle altre per adattarsi anche a banconi più lunghi. Naturalmente, prima dell’ordine tutte le versioni possono essere personalizzate, e quindi ottimizzate per il luogo di impiego. Perché è soprattutto alla cassa al supermercato che le dimensioni della struttura protettiva contro le goccioline di saliva devono essere esatte.
Preferisci progettare da te le tue soluzioni? Nessun problema!
Con l’item Engineering Tool puoi creare autonomamente la tua soluzione di protezione personalizzata e richiederla tramite il Catalogo online. Senza nessun tool aggiuntivo, direttamente nel browser.
INIZIA ORA
Per garantire l’affidabilità e la lunga durata delle soluzioni illustrate, non ci affidiamo al normale acrilico, ma a speciali pannelli trasparenti in PET. A differenza del comune acrilico, infatti, il materiale impiegato si pulisce con disinfettanti a base di alcol senza spiacevoli sorprese. Mentre al contatto con i detergenti a base di alcol l’acrilico diventa opaco, questo PET rimane perfettamente trasparente e resistente: un vantaggio fondamentale nella protezione contro il contagio. Inoltre, i pannelli in plastica utilizzati da item sono resistenti agli urti e adatti all’uso all’esterno. Per saperne di più sulle soluzioni item per proteggersi dalle goccioline di saliva, e quindi dal potenziale contagio, visita la pagina riepilogativa o direttamente il nostro Catalogo online.