Alluminio nella corsia di sorpasso: come il know-how di Solingen e della Spagna regala brividi virtuali.
Correte a tutta velocità su una splendida campagna con un piede appoggiato occasionalmente sull’acceleratore: le sfide e le esperienze nella vita quotidiana di un pilota sono davvero avvincenti. E, grazie all’ingegnosità dell’industria dell’intrattenimento, non c’è nemmeno bisogno di una macchina per avere un’idea di come ci si senta. Le simulazioni di corsa sono un indicatore degli ultimi progressi tecnologici. Questo era vero ai tempi degli iconici giochi arcade con volanti incorporati ed è ancora vero oggi, con invenzioni come gli auricolari di realtà virtuale che continuano ad andare oltre i confini del progresso tecnologico. Simtechpro di Barcellona è tra i pionieri della simulazione di corse e della realtà virtuale. Perché proprio gli spagnoli innovativi hanno deciso di utilizzare il nostro sistema di componenti MB? Continuate a leggere per scoprirlo.

Dal simulatore di corse per la casa fino alla realtà virtuale
Simtechpro vanta un portafoglio molto ampio, che simula l’esperienza di guida di auto di Formula 1, veicoli GT, auto da rally e moto della MotoGP e persino la produzione di simulatori di volo, il tutto utilizzando piattaforme speciali sviluppate internamente. Queste piattaforme sono a loro volta dotate di diversi monitor per garantire agli utenti un’esperienza davvero intensa. Inoltre, i conducenti possono anche indossare un auricolare per realtà virtuale per un’esperienza ancora più coinvolgente alle alte velocità. La combinazione di display VR e convenzionali risolve anche un frequente dilemma: cosa fanno gli spettatori che non hanno degli occhiali speciali? Questa duplice soluzione garantisce, ad esempio, che i visitatori di una fiera vengano coinvolti direttamente.
La struttura di base di item è eccezionalmente stabile.
Quando si tratta di simulazione di corse, Simtechpro è famoso grazie alle sue gamme SimBase e SimLight. Mentre SimBase è destinato più alle applicazioni professionali, SimLight è rivolto a giocatori ambiziosi che hanno abbastanza spazio all’interno delle loro quattro mura. il punto fondamentale è che entrambi i sistemi sono molto flessibili, poiché sono costruiti utilizzando componenti del sistema MB: “Possiamo sostituire vari componenti da tutti i modelli, a seconda di cosa è necessario. Anche la struttura di base di item è eccezionalmente stabile “, spiega Pere Arnau i Rallo, direttore commerciale di Simtechpro.

Simulazione di corsa a pieni cavalli
Il profilo di alluminio gli conferisce un aspetto tecnico e molto fresco.
Diamo uno sguardo più da vicino al modello SimBase 327. Il cuore del simulatore di corse è una piattaforma modulare eccezionalmente flessibile che comprende la tecnologia del profilo di alta qualità del sistema di componenti MB. L’aggiunta di tappi e profili di copertura uguali conferisce a questa robusta piattaforma un aspetto adeguatamente sofisticato. Come sottolinea Arnau i Rallo, Simtechpro è rimasta particolarmente colpita dall’unione di flessibilità, stabilità ed estetica. “La struttura di base è facile da adattare e molto resistente, ma il profilo in alluminio offre anche un aspetto tecnico molto interessante.” L’estetica elegante e minimalista è anche ciò che ha reso il nostro Profile Tube System D30 così interessante per il designer Tomás Alonso.
Tre monitor da 27 pollici danno agli utenti un’impressione autentica di essere dietro i controlli e la struttura supporta anche dimensioni dello schermo fino a 35 pollici. Diversi moduli software possono essere utilizzati per simulare gare di Formula 1, GT e rally, garantendo che ci sia qualcosa per tutti i fan delle simulazioni di corse. Le barre scorrevoli sono utilizzate come mezzo rapido e flessibile per regolare la cabina di guida. Ci sono altri due elementi che aiutano a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Ad esempio, il sistema di movimento incorporato, inclusi gli ammortizzatori, riproduce movimenti realistici per adattarsi a ciò che accade durante la simulazione. I piloti che eseguono manovre rapide lo sentiranno attraverso il sedile e nel proprio corpo, ma senza mai mettersi in pericolo. Un sistema audio a sei canali crea anche un’autentica esperienza di guida a livello acustico.

Desiderate rimanere aggiornati sulle innovative possibilità di applicazione delle soluzioni item? Abbiamo quello che fa per voi. Iscrivetevi al blog item facendo clic sull’icona a forma di busta in alto a destra!