I profilati KH privi di metallo di item vengono utilizzati presso l’Università Tecnica di Darmstadt per misurare le antenne.
L’istituto per la tecnologia delle microonde e la fotonica dell’Università Tecnica (TU) di Darmstadt conduce ricerche approfondite sui sistemi di antenne controllabili. Qui le antenne vengono misurate in una cosiddetta „camera anecoica“ o camera di assorbimento. „Questa è una stanza senza microonde, paragonabile a una stanza senza onde sonore“, spiega il docente dr. ing. Holger Maune, leader del gruppo per i dispositivi a microonde sintonizzabili presso l’istituto. La „camera anecoica“ ricorda infatti le pareti imbottite insonorizzate di uno studio di registrazione. La camera è rivestita con una varietà di punte in carbonio espanso. La forma appuntita di questi materiali assorbenti assicura che le onde elettromagnetiche vengano assorbite dalle pareti e non riflesse. Questo crea una „zona tranquilla“ nella camera, spiega Holger Maune, in cui c’è solo un raggio: il segnale che va da un’antenna all’altra e nessun riflesso dalle pareti o dal pavimento. Nelle stanze per la tecnica di misurazione dell’antenna non si voleva costruire in metallo, poiché riflette 1: 1. Ecco perché l’istituto utilizza i profilati KH non metallici di item per l’impostazione della misurazione.

Profilati in confronto diretto
Quale profilato è più adatto per il tuo progetto di costruzione: il classico profilato in alluminio oppure il profilato KH sostenibile? Troverai tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione nella sezione di scienza dei materiali.
BLOG
Tecnica di misurazione dell’antenna con profilati KH in una stanza anecoica
Come alternativa priva di metallo al classico profilato in alluminio, item ha sviluppato il profilato KH per il proprio Sistema dei Componenti MB, costituito da un materiale composito costituito dal 70% da fibre di legno e dal 30% da polipropilene termoplastico, entrambi i materiali sono riciclabili. Nella produzione dei profilati KH viene utilizzato legno proveniente da una gestione forestale sostenibile con un sigillo PEFC. Inoltre il profilato KH si distingue in termini di sostenibilità, perché nella produzione viene utilizzato il 76% in meno di energia primaria rispetto all’alluminio. Con 3,6 kg di CO2 equivalenti, il profilato KH ha anche un miglior bilancio delle emissioni. Il 91 percento di CO2 viene risparmiato in relazione alla produzione dei profilati in alluminio. Per quanto riguarda le proprietà del materiale, il profilato KH è anche più leggero rispetto alla sua controparte in alluminio con 1,6 kg / m. I profilati KH sono ideali anche per lavorare con onde elettromagnetiche o isolamento elettrico. I metalli non possono essere utilizzati perché conducono o riflettono e quindi falsificano le misurazioni. La tecnica di misurazione dell’antenna è un’area di applicazione ideale per i profilati KH.

Proprietà non metalliche con uso flessibile
I profilati speciali formano un’unità di posizionamento con un supporto rotante e un giunto rotante, attraverso il quale la struttura può essere ruotata di 360 gradi. L’antenna da misurare è fissata al giunto sferico dell’unità di posizionamento, anch’essa item. Un’antenna di riferimento è posta sul lato da irradiare nella struttura. La potenza ricevuta viene misurata con l’antenna sull’unità di posizionamento. „Si vuole evitare che un’antenna invii energia dove non sia necessaria“, spiega il signor Maune. La misurazione rivela un modello di antenna con un lobo principale in cui si irradia l’antenna e lobi laterali dove non si dovrebbe raggiungere nessuna radiazione. Alla fine del 2019 è venuto a conoscenza dei profilati KH e ha subito riconosciuto che potevano essere di interesse per la tecnica di misurazione delle antenne. „Utilizziamo item già da molto tempo per le nostre costruzioni meccaniche, ad esempio per supporti per magneti o misurazioni“, afferma Holger Maune. „Utilizziamo la variante in alluminio da decenni. “
È possibile combinare i profilati KH 1: 1 con quelli in alluminio: tutto è modulare e compatibile.
In effetti i profilati KH hanno dimostrato di essere la soluzione ottimale per la tecnica di misurazione dell’antenna. „I profilati hanno soddisfatto i nostri requisiti proprio perché non sono metallici e non sono elettricamente conduttivi e quindi riducono al minimo la sezione trasversale del radar e la retrodiffusione“, riferisce Holger Maune. „Questa è l’unica alternativa all’alluminio quando si tratta di misurare l’antenna: tutto il resto non funziona.“ Il profilato KH combina lo standard di item, ovvero possibilità di impiego molto variabili, con proprietà non metalliche. Viene anche considerata la flessibilità dei componenti in fase di costruzione. „L’antenna deve essere sempre centrata sull’asse di rotazione”, afferma. “È facile da regolare. “ Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai profilati speciali modulari, che possono essere facilmente combinati con profilati in alluminio e altri componenti item. Il signor Maune è particolarmente entusiasta della stabilità dei profilati KH. „Quando ho ricevuto le barre lunghe sei metri, sono rimasto molto colpito dal fatto che siano così stabili“, dice e trae la conclusione: „Siamo molto soddisfatti dei profilati KH item.“
Vuoi essere aggiornato in merito alle possibilità di applicazione dei prodotti item? Allora abbiamo proprio quello che stai cercando! Basta iscriversi al blog item compilando il riquadro in alto a destra.