Un collaudo scrupoloso delle biciclette è essenziale per la sicurezza dei ciclisti.
Sono moltissime le persone che tutti i giorni utilizzano una bicicletta. Dal momento che si tratta di un oggetto così quotidiano e apparentemente semplice, si potrebbe pensare che al suo interno non si nasconda nessuna tecnologia complicata, almeno quando si tratta di biciclette non da corsa. Ciò nonostante, si applicano severe norme di sicurezza. Per questo, è fondamentale che i produttori sappiano come le biciclette, le e-bike e i componenti di loro produzione si comportano quando vengono sottoposti a condizioni e carichi diversi. In questo caso l’influsso dell’utilizzatore è molto maggiore che in altri veicoli, come dimostra già il fattore peso. Al fine di simulare il comportamento di una bicicletta nelle mani di un cliente nel corso degli anni, vengono utilizzati banchi per prove di fatica che utilizzano servopneumatica ad alta precisione e a regolazione di forza. La EFBE Prüftechnik GmbH di Waltrop è uno dei principali fornitori di servizi nel campo della tecnologia di collaudo delle biciclette. Per la costruzione dei banchi prova, EFBE si affida alla robustezza dei nostri profilati in alluminio.

EFBE: laboratorio di prova per biciclette, sviluppatore di banchi prova e altro ancora
La EFBE è stata fondata nel 1995 da alcuni laureati dell’RWTH di Aachen che avevano in comune la discussione di una tesi sulle biciclette. Nel corso degli anni, la tecnologia di collaudo per le biciclette sviluppata da EFBE si è guadagnata un’eccellente reputazione ed è utilizzata dai principali produttori di biciclette in tutto il mondo. “Oltre a eseguire le prove, ne sviluppiamo anche di nostre, come l’EFBE TRI-TEST®. Questo perché desideriamo plasmare attivamente lo sviluppo di questo settore”, afferma Marcus Schröder, amministratore delegato di EFBE. Il modello di business si basa su tre aree principali: se da una parte i produttori possono far testare i loro modelli in loco nel laboratorio di prova per biciclette, indipendentemente dal fatto che si tratti di telaio, forcella, manubrio, attacco manubrio, bicicletta intera o e-bike, dall’altra EFBE produce anche banchi prova per il settore delle biciclette e delle e-bike. Inoltre, EFBE è sempre più attiva anche nel supporto alla produzione, non da ultimo grazie alla sua filiale nella metropoli industriale taiwanese di Taichung.
Dobbiamo reagire rapidamente ai cambiamenti nell’industria della bicicletta. Con item ci riusciamo perfettamente.
Il Sistema dei Componenti MB di item viene utilizzato sia per i banchi di prova per biciclette utilizzati nel nostro laboratorio, sia per la tecnica di collaudo in vendita. La tecnica di collegamento e dei profilati permette di creare una base affidabile su cui collocare gli assali di prova. I banchi di prova sono esposti quotidianamente a carichi pesanti e altamente dinamici: vengono simulate strade, sentieri e percorsi di downhill. Pertanto, i componenti utilizzati devono essere robusti e durevoli: stiamo ancora utilizzando uno dei primi banchi di prova. Inoltre, il sistema cresce con noi: “La modularità è per noi il vantaggio centrale, oltre alla rapidità di modifica e alla durata. L’industria della bicicletta, e soprattutto il mercato delle e-bike, è in continuo cambiamento. Ecco perché dobbiamo poter modificare rapidamente la tecnica di collaudo. Con item ci riusciamo perfettamente”, sottolinea Schröder.

Sul posto a Taichung: assistenza a 360 gradi per la tecnologia di collaudo delle biciclette
L’intera industria della bicicletta è in costante cambiamento. Alcuni anni fa lo stabilimento di produzione centrale si trovava a Taiwan. Nel frattempo Vietnam, Cambogia e Indonesia stanno guadagnando importanza, ma le decisioni organizzative continuano a essere prese a Taiwan. EFBE è presente sul posto dal 2016 per fornire un supporto ancora migliore ai produttori: “Questo ci dà l’opportunità di supportare i clienti locali già durante la produzione. E naturalmente possiamo assisterli in modo ottimale con collaboratori locali”, afferma Marcus Schröder. Oltre ai servizi di prova, a Taichung sono molto apprezzate anche le competenze dell’EFBE in ambito di gestione della qualità. Queste sono particolarmente evidenti nei servizi di accompagnamento alla produzione, quali audit e corsi di formazione.