L’installazione di una postazione di lavoro per il montaggio non è mai stata così veloce e facile come col nuovo Online Tool di item.
Con la configurazione di una postazione di lavoro durante il montaggio si concatenano svariati aspetti. Al fine di prevenire in modo specifico le malattie del sistema muscolo-scheletrico, i principi ergonomici dovrebbero essere interiorizzati ed implementati. Qui giocano un ruolo importante i tavoli da lavoro e le sedie regolabili in altezza; tuttavia si tratta solo della base che può essere ampliata con soluzioni ulteriori rispetto alle proprie esigenze. Quando si allestisce una postazione di lavoro per l’assemblaggio in produzione, si devono considerare altri fattori quali lo spazio individuale di presa o la disponibilità di materiale ergonomico. In caso vengano maneggiati componenti elettronici, bisogna anche considerare la protezione dalle ESD durante la configurazione di una postazione di lavoro per l’assemblaggio. Di conseguenza la pianificazione di una postazione di lavoro per l’assemblaggio è di solito associata a un’elevata spesa. Il nuovo configuratore item di postazioni di lavoro invece semplifica e sveltisce notevolmente questo processo: gli utenti pianificano direttamente nel browser la propria postazione di lavoro in 3D, trascinando gli elementi grafici e rilasciandoli in altra posizione (drag-and-drop), e godono di numerose funzioni intelligenti, risparmiando tempo.

Configurare online postazioni di lavoro per l’industria
Scopri le possibilità del nuovo configuratore di postazioni di lavoro in 3D con funzioni intelligenti, in particolare per la protezione delle ESD. Combina la tua postazione di lavoro individuale per la produzione manuale direttamente nel browser.
SCOPRI DI PIU‘
Attrezzare una postazione di montaggio in 3D con pochi click
Come avviene con l’Engineeringtool di item il configuratore per postazioni di lavoro non necessita di alcun software aggiuntivo. Sono sufficienti un dispositivo abilitato a internet e un browser dei più comuni per iniziare a progettare la postazione di lavoro per l’assemblaggio manuale. Il configuratore per postazioni di lavoro dispone, come per la progettazione digitale, di un‘area di lavoro in 3D nella quale è possibile zoomare e muoversi liberamente. In questo modo l’utente riceve una precisa anteprima della postazione di lavoro per l’assemblaggio con tutti i dettagli.
Grazie a funzioni intelligenti e regolamenti integrati durante la configurazione della postazione di lavoro per l’assemblaggio si è guidati a una soluzione pratica.
Nella piattaforma 3D al passaggio “equipaggiamento del tavolo” i componenti vengono posizionati mediante trascinamento. Viene inoltre visualizzata la posizione in cui possono essere collegati. Ad esempio anche la collocazione individuale di un set di montaggio e dei componenti accessori sono facilitati dal programma intuitivo. Grazie a funzioni intelligenti e regolamenti integrati, durante la configurazione della postazione di lavoro per l’assemblaggio si viene guidati verso una soluzione pratica. Eventuali elementi di fissaggio vengono inseriti in automatico. Al contempo l’utente ha tutta la libertà di impostare la sua postazione di lavoro per l’assemblaggio secondo la propria volontà.

Preziosi consigli per la configurazione della postazione di lavoro durante il montaggio
Sono disponibili vari modelli preconfigurati per facilitare l’utilizzo del configuratore di postazioni di lavoro. La gamma spazia da un tavolo ergonomico standard con regolazione elettrica dell’altezza fino a un tavolo di lavoro compreso di protezione ESD. La facilità d’uso non sta solo in realtà al centro della configurazione di postazioni di lavoro per l’assemblaggio manuale: i punti informativi guidano a informazioni ulteriori e offrono un supporto prezioso per domande tecniche. La documentazione completa contiene tutte le informazioni necessarie per il singolo progetto e la relativa configurazione. Inoltre ogni documentazione contiene un proprio QR code selezionabile e URL, che possono essere comodamente condivisi coi colleghi visualizzando online la postazione di lavoro per l’assemblaggio progettata nel configuratore per postazioni di lavoro. Infine l’Online Tool gratuito per la configurazione di postazioni di lavoro durante l’assemblaggio non richiede che sia installato o uno speciale hardware.
Un ulteriore vantaggio decisivo del configuratore di postazioni di lavoro consiste che, in termini di tempi di consegna, non fa nessuna differenza se l’utente per il proprio tavolo di lavoro sceglie una dimensione preferita oppure personalizzata.
Il facile accesso alla configurazione semplifica sia la comunicazione che il lavoro di squadra. Inoltre è possibile esportare dati CAD, ad esempio per impiegarli in ulteriori sistemi di progettazione. Un altro decisivo vantaggio del configuratore per postazioni di lavoro è il fatto che non vi è differenza in termini di tempo se l’utente sceglie per la realizzazione del proprio tavolo da lavoro una dimensione preferita o su misura. La digitalizzazione rende standard le soluzioni speciali, consentendo di risparmiare tempo e denaro. E’ previsto anche uno speciale servizio di montaggio: i componenti accessori possono essere consegnati già assemblati affinchè vengano messi in funzione più rapidamente e facilmente.

Visualizzazione EPA e altro: configurare online di postazioni di lavoro ESD per l’assemblaggio
Nel mondo della configurazione di postazioni di lavoro la protezione dalle ESD ha elevata priorità. Ciò si presenta dall’inizio della configurazione: all’utente viene chiesto se la postazione di lavoro pianificata richiede la protezione dalle ESD. Per garantire che questo aspetto cruciale della sicurezza sia preso in considerazione durante la progettazione della postazione di lavoro per l’assemblaggio è bene prendere decisioni. Se ciò non è necessario, sono superflui ulteriori passaggi per la protezione dalle ESD. Allo stesso tempo, l’utente può revocare questa decisione in qualsiasi momento. Basta un clic del mouse e i meccanismi delle funzioni di protezione delle ESD sono attivati. Ad esempio la superficie della postazione di lavoro viene convertita in una versione sicura da scariche elettrostatiche.
In merito alla protezione dalle ESD, la definizione e la visualizzazione dell’area elettrostatica protetta (EPA) rappresentano il punto forte del configuratore per postazioni di lavoro.

In questo contesto a particolarità del configuratore di postazioni di lavoro è la possibilità di definire l’area elettrostatica protetta (EPA) o una zona di protezione dalle ESD. Questo viene quindi visualizzato, compare poi un avviso giallo nel caso in cui un componente non a prova di ESD viene posizionato all’interno dell’EPA. Contemporaneamente l’utente ha piena flessibilità, poiché può determinare esattamente dove è richiesta la protezione ESD nella progettazione della postazione di lavoro per l’assemblaggio manuale e dove non lo è. Le istruzioni per posizionare articoli non calcolati nell’EPA vengono sempre visualizzate, ma alla fine spetta all’utente decidere se spostare, tollerare o rimuovere i componenti rischiosi o se scegliere che non vengano assemblati da item. I componenti necessari sono inclusi nella fornitura e possono essere adattati successivamente in base a necessità. In ogni caso nella documentazione ESD vengono segnalati anche prodotti non calcolati. Inoltre il cliente riceve uno speciale protocollo di misurazione ESD, il quale garantisce al momento della consegna che il tavolo è a progettato a norma ESD.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle postazioni di lavoro per l’assemblaggio? Allora abbiamo qualcosa per te: basta iscriverti al blog di item nel box in alto a destra!